Skip to main content
Test Description

Maquinação complexa para a indústria aeroespacial

Optimize os processos de fabrico aeroespacial com as soluções de maquinação complexa topo de gama da FANUC!

Precisão e versatilidade inigualáveis

As soluções de maquinação da Fanuc, incluindo os centros ROBODRILL e as máquinas ROBOCUT, foram concebidas para satisfazer as exigências de elevada precisão e flexibilidade da indústria aeroespacial. Estas máquinas oferecem uma fiabilidade excecional, operações a alta velocidade e acabamentos de superfície superiores, tornando-as ideais para a produção de componentes aeroespaciais complexos, como pás de turbinas e peças estruturais. Com os sistemas CNC da FANUC, também obtém as vantagens das capacidades avançadas de maquinação de 5 eixos e da integração perfeita com robôs, melhorando a automação e a eficiência geral da produção.

Linha aeroespacial 3D com produtos FANUC

Maquinação de alta velocidade com 5 eixos

Corte por fio EDM

Maquinação complexa

Retificação CNC

Corte a laser

Maquinação de 5 eixos de alta velocidade

Os componentes para aplicações aeroespaciais são personificados pelas suas geometrias complexas e superfícies de forma livre. A maquinação simultânea em cinco eixos - a velocidades e avanços elevados - é um pré-requisito quando se pretende entregar peças a tempo e dentro do orçamento sem comprometer a qualidade dos componentes. É essencial um centro de maquinação robusto e de elevado desempenho, de preferência com um sistema CNC avançado que ofereça capacidades de contorno comprovadas e funcionalidade de antecipação. Os controlos com rotinas dedicadas de 5 eixos também serão altamente benéficos para fornecer os níveis de precisão e acabamento de superfície exigidos.

Maquinação complexa

Um motor de avião está cheio de componentes criados por processos de maquinação em máquinas-ferramentas CNC de diferentes tipos, muitas vezes como parte de células automatizadas. A arte de aperfeiçoar este processo assenta numa combinação de várias tecnologias críticas: máquina-ferramenta; sistema CNC; funções de software específicas da aplicação; servo controlo; e monitorização do processo. Para além disso, os processos de fresagem podem beneficiar enormemente da simulação CNC offline que testa os programas de forma segura, sem qualquer risco de danificar o dispendioso equipamento de capital

Retificação CNC

Independentemente de a sua aplicação envolver a retificação cilíndrica para melhorar as superfícies de peças torneadas, a retificação plana para criar formas e superfícies ou a retificação de 5 eixos para fabricar ferramentas, os controlos da FANUC garantem taxas de produção elevadas, tempos de ciclo rápidos, acabamentos de precisão, bem como a máxima segurança e fiabilidade da máquina.

Corte por EDM de fio

A série ROBOCUT 𝛼-C𝑖C da Fanuc é composta por máquinas versáteis e polivalentes. Com tempos médios entre falhas incrivelmente longos, baixa manutenção, longevidade e excelentes tempos de atividade, estas máquinas preparadas para o futuro foram concebidas para poupar tempo e reduzir os custos unitários, assegurando simultaneamente uma precisão e um corte superlativos.

Corte a laser

O sistema CNC dedicado da Fanuc para aplicações de corte a laser tem até sete eixos de controlo, um percurso e um oscilador: a especificação ideal para sistemas de corte a laser de alta velocidade. Uma variedade de funções de controlo é fornecida como padrão para proporcionar eficiências de custos em aplicações de motores aeronáuticos. Estas incluem a função de controlo de folga para o corte de metal e funções para definir os parâmetros do laser, que podem ser facilmente executados através de comandos de programa.

As nossas soluções para outros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico

Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os desafios de automação.