Skip to main content
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A SIMON, um fornecedor de peças de plástico de grande volume, com sede na Hungria, principalmente para a indústria automóvel, pretende produzir os seus componentes de forma eficiente, sustentável, atempada e com zero defeitos. A empresa sabia que só poderia atingir estes objectivos exigentes através de uma parceria com um fornecedor líder de máquinas de moldagem por injeção.

Solução

Possibilitada de entregar a primeira máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT da empresa em apenas duas semanas, a FANUC obteve uma vantagem fundamental sobre os fornecedores concorrentes. Atualmente, a SIMON Plastics tem 11 modelos ROBOSHOT no local, incluindo os modelos 𝛼-S100𝑖A e 𝛼-S150𝑖A.

Resultado

A SIMON utiliza as suas máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT totalmente eléctricas para fabricar uma vasta gama de peças de plástico, muitas vezes com paredes finas. A produção rápida é cortesia dos servomotores FANUC que atingem muito rapidamente a velocidade de moldagem por injeção ideal.

Simon

Criada em 1985 como uma empresa privada unipessoal, a SIMON Plastics evoluiu para uma empresa com 400 funcionários que opera a partir de três fábricas na Hungria. A empresa fabrica uma vasta gama de componentes de plástico para a indústria automóvel, sendo que um automóvel médio em todo o mundo contém normalmente três ou quatro das suas peças. A empresa familiar está empenhada em produzir componentes de forma eficiente, sustentável, atempada e sem defeitos. Também ao serviço da indústria médica, a empresa produz mais de 20 milhões de peças de médio e grande volume por mês.

Saiba mais sobre a Simon
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

A eficiência energética líder de mercado leva à escolha do ROBOSHOT

O cumprimento dos requisitos das indústrias automóvel e médica exige uma competência extraordinária e um desenvolvimento contínuo. Os conectores com até 100 pinos e uma espessura de parede de 0,4 mm requerem máquinas, dispositivos, instrumentos e tecnologias de ponta. Por este motivo, a SIMON Plastics opta por investir em máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT.

"Já trabalhamos com a FANUC há algum tempo", afirma Péter Simon, o Diretor-Geral da segunda geração da empresa.

Com os seus eixos totalmente eléctricos, as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT consomem menos 10-15% de energia do que as máquinas eléctricas comparáveis e até 70% menos do que as máquinas hidráulicas comparáveis, graças, em grande parte, à recuperação inteligente de energia e à tecnologia servo superior da FANUC. Para além disso, as máquinas ROBOSHOT combinam a mais recente tecnologia CNC com elevada rigidez, tornando-as ideais para a moldagem de alta precisão de peças como conectores.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon

A principal razão para o sucesso da nossa colaboração é a capacidade da FANUC para satisfazer as nossas necessidades e problemas de capacidade de uma forma muito flexível e dinâmica. Entregaram a nossa primeira máquina ROBOSHOT em apenas duas semanas. Escolhemos a FANUC, em particular, devido à eficiência energética oferecida pelas máquinas ROBOSHOT, que provou ser a melhor.

Testemunhos citação

Péter Simon

Diretor Geral

Tal foi o sucesso da primeira máquina de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT na SIMON Plastics que a empresa tem agora 11, uma seleção de modelos 𝛼-S100𝑖A e 𝛼-S150𝑖A com diâmetros de parafuso de 18-32 mm.

O Diretor de Tecnologia Erik Galaczi afirma: "Utilizamos frequentemente as nossas máquinas FANUC para produzir produtos de paredes finas, para os quais os accionamentos eléctricos do ROBOSHOT têm uma vantagem distinta. Outra caraterística principal das máquinas totalmente eléctricas é o facto de os servomotores poderem arrancar com o seu binário máximo e atingirem muito rapidamente a velocidade de moldagem por injeção ideal."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

A empresa utiliza atualmente robôs lineares de três eixos de terceiros (com um único eixo rotativo pneumático) para servir as suas máquinas ROBOSHOT. No entanto, a flexibilidade e a compatibilidade da tecnologia ROBOSHOT são tais que a SIMON Plastics descreve a comunicação máquina-robô como "notavelmente boa".

A última palavra cabe a Péter Simon: "Continuaremos a contar com a atitude flexível da FANUC no futuro e estou confiante de que continuaremos a trabalhar em conjunto em novos projectos a longo prazo."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.