Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

O sucesso da célula de robô da FANUC leva a um novo fluxo de receitas

O que é que a maioria das empresas de maquinação por contrato consideram quando procuram atingir o próximo nível de eficiência, produtividade e fiabilidade? A resposta é, evidentemente, a automatização. Precisamente por este motivo, a WU Mechanische Werkstätte GmbH, sediada na Alemanha, construiu uma célula de automação - equipada com um robô industrial FANUC - para carregar e descarregar uma das suas próprias máquinas-ferramentas. Dois anos mais tarde, um visitante gostou tanto do conceito que pediu à WU para lhe construir uma. Este facto marcou o início de um fluxo de receitas adicional baseado na conceção e construção de células de automação com robôs industriais de elevado desempenho da FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A automatização das máquinas-ferramentas oferece aos fabricantes vantagens claras em termos de utilização, processos secundários, recursos de mão de obra e produtividade. Sempre que uma máquina fica inativa ou um operador não está disponível para a apoiar, perde-se produtividade e lucro. A tarefa de uma solução de assistência a máquinas baseada em robôs é melhorar o rendimento e a fiabilidade do processo. Quando combinada com uma máquina-ferramenta de elevado desempenho, apresenta a oportunidade de aceder a tempos de ciclo rápidos e à repetibilidade total do processo.

Solução

Depois de pesquisar o mercado para encontrar um parceiro de automação adequado, a WU Mechanische Werkstätte GmbH decidiu que nenhum fornecedor era comparável à FANUC. Isso aconteceu em 2010. Atualmente, as duas empresas constroem em conjunto soluções de automação completas, baseadas em robôs industriais como o FANUC LR-10𝑖A/10, um robô industrial totalmente coberto para pequenas células de automação. A empresa oferece atualmente sistemas como o WU Robodrill RZ-1/10, especialmente para centros de maquinação CNC FANUC ROBODRILL. Duas máquinas ROBODRILL estão em funcionamento diário na WU, como parte das suas próprias operações de maquinação por contrato.

Resultado

Com os seus robôs FANUC, as células de automação construídas pela WU oferecem vantagens fundamentais, como a flexibilidade, ao mesmo tempo que aumentam a eficiência e o rendimento num espaço de trabalho compacto. Relativamente aos dois centros de maquinação automatizados FANUC ROBODRILL existentes no local, a WU afirma que a dinâmica da máquina permite à empresa poupar 30% em alguns tempos de ciclo. Para além disso, as máquinas ROBODRILL asseguram um custo altamente competitivo por componente, apoiando a retenção de maquinação de peças simples na Alemanha.

Sobre a WU Mechanische Werkstätte GmbH

Desde a sua fundação em 1993, a WU GmbH, sediada na Alemanha, tem obtido um sucesso notável graças à combinação de conhecimentos industriais e experiência no domínio da maquinagem CNC (fresagem, perfuração, torneamento). As modernas instalações de fabrico da empresa, acreditadas pela ISO9001, em Waizendorf, perto de Bechhofen, albergam 25 funcionários e uma vasta gama de máquinas-ferramentas CNC avançadas. Para além da maquinação por contrato de componentes de metal e plástico, a WU opera uma Divisão de Engenharia Mecânica que concebe, constrói e programa sistemas de automação.

Saiba mais sobre a WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

A maquinação automatizada evita a migração de contratos para o estrangeiro

Com competência central na área da fresagem CNC, a WU Mechanische Werkstätte GmbH fabrica peças de precisão de acordo com os requisitos dos seus clientes.

"Temos duas áreas de negócio: a maquinação clássica por contrato e a engenharia mecânica", explica o Diretor Geral Tobias Unger. "Esta última constrói sistemas robotizados para a carga e descarga automática de máquinas CNC. Há já alguns anos que também construímos soluções completas em parceria com a FANUC, como a nossa pequena célula de automação WU Robodrill RZ-1/10, que inclui um robô industrial FANUC LR-10𝑖A/10 totalmente coberto."

A ideia de diversificar para a tecnologia de automação surgiu na WU em 2010, simplesmente porque a empresa queria avançar com os seus próprios serviços de maquinação.

"Depois de pesquisar o mercado em busca de um parceiro robótico adequado, não encontrámos nenhum fornecedor comparável à FANUC", afirma Unger. "Construímos então a nossa própria célula de automação para carregar/descarregar uma das nossas máquinas. Dois anos mais tarde, um visitante do site disse que gostava tanto do conceito que também queria uma."

Entre as principais vantagens que os sistemas de automação da WU oferecem está a flexibilidade, um atributo fundamental dos robôs industriais concebidos e fabricados pela FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Com o WU Robodrill RZ-1/10, por exemplo, os utilizadores podem beneficiar do manuseamento automatizado de peças [inserção de peças diretamente no torno], bem como do manuseamento automatizado de paletes e de ferramentas."

De acordo com Unger, o centro de maquinação CNC FANUC ROBODRILL (para o qual o WU Robodrill RZ-1/10 foi concebido) é uma máquina muito subestimada na Alemanha.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

O funcionamento automatizado e não tripulado das máquinas ajuda a WU a manter-se à frente dos seus concorrentes, mesmo daqueles que operam no estrangeiro em economias de baixo custo.

"Trabalhamos num segmento de preços muito exigente, onde confiamos em tecnologias como os nossos centros de maquinação automatizados FANUC ROBODRILL para nos mantermos competitivos", afirma Unger. "Isto significa que muitas peças simples que normalmente migrariam para o estrangeiro, permanecem na Alemanha."

Ele acrescenta: "A escolha da FANUC foi absolutamente a decisão correta. Em 15 anos, ainda não tivemos qualquer caso de assistência! A fiabilidade das máquinas, robôs e software da FANUC é extraordinária. Também beneficiamos do suporte vitalício de produtos da FANUC, o que significa que podemos sempre olhar para o futuro com total tranquilidade e confiança."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Temos dois ROBODRILLs nas nossas próprias instalações de fabrico. Utilizamo-las na produção, onde levamos as máquinas ao seu limite todos os dias. Nunca nos deixaram ficar mal e a nossa eficiência aumentou significativamente. Devido à dinâmica e velocidade das nossas máquinas ROBODRILL da FANUC, poupámos 30% em alguns tempos de ciclo."

Testemunhos citação

Tobias Unger

Diretor Geral da WU GmbH

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.