Skip to main content
Euroedil

A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC

Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Principais conclusões - Da tarefa ao resultado

Tarefa

Embora conseguisse um bom desempenho com várias máquinas FANUC mais antigas, a crescente procura por parte dos clientes levou a EUROEDIL a apostar num programa de modernização nas suas instalações em Skopje. Para apoiar esta iniciativa, a empresa necessitava de um novo centro de maquinação e de uma máquina EDM de corte a fio para obter os ganhos necessários na sua linha de produção de corte e vinco.

Solução
Com base na experiência da EUROEDIL com as máquinas FANUC já existentes, que tinham demonstrado um baixo custo de propriedade ao longo de muitos anos, a empresa decidiu abordar novamente a FANUC para os seus novos investimentos, optando por um centro ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B e uma máquina de electroerosão por fio ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B.

Resultado
Com as novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou a sua taxa de corte e produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.

Euroedil Holding

A EUROEDIL Holding Macedonia iniciou a sua atividade em 2004, após a sua fundação pelo CEO Rakip Ramadanoski. Em 2015, a empresa abriu uma nova unidade na capital e maior cidade do país, Skopje. Aqui, a oficina de ferramentas da EUROEDIL fabrica ferramentas para a indústria da construção. Está especializada em ferramentas de corte progressivo para estampagem de chapas metálicas, bem como ferramentas para operações de extrusão e dobragem. A empresa possui uma série de acreditações importantes, incluindo a de gestão da qualidade ISO 9001, a de gestão ambiental ISO 14001 e a de saúde e segurança no trabalho ISO 45001.

Saiba mais sobre a Euroedil
Building of Euroedil. Success story FBG.

Fabrico de ferramentas de corte e vinco mais rápido e com maior precisão com a FANUC

Da ideia ao produto acabado: este é o ethos sobre o qual a EUROEDIL constrói o seu sucesso. A inovação e a melhoria contínua são fundamentais para o crescimento do negócio nesta empresa de produção progressiva.

Com estes pensamentos na cabeça - e confrontada com uma carteira de encomendas crescente e com pedidos de entrega cada vez mais curtos por parte dos clientes - a EUROEDIL decidiu que era altura de investir mais na sua oficina de ferramentas. Em particular, a linha de produção da empresa para ferramentas de estampagem progressiva estava a precisar de uma atualização para melhorar os níveis de produção.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Há quase 20 anos, em 2003, adquirimos a nossa primeira máquina FANUC, uma máquina EDM usada, fabricada em 1981", explica Toni Dimitrievski, diretor da oficina de ferramentas da EUROEDIL Holding. "

Após a introdução de outros modelos FANUC, estas máquinas proporcionaram muitos anos de produção eficiente e eficaz à EUROEDIL. No entanto, com o passar dos anos, a empresa considerou prudente investir em novas máquinas, um passo que também proporcionaria um impulso muito necessário à produtividade, em linha com a sua carteira de encomendas em expansão.

"Com um aumento recente nos volumes de trabalho e a expansão planeada da nossa empresa, havia uma clara necessidade de investir em novas máquinas-ferramenta", confirma o Sr. Dimitrievski. "Com base na nossa experiência positiva com as máquinas da FANUC, optámos por um novo investimento: uma FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B e um centro FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

EUROEDIL testimonial image for the website
Testemunhos citação

Toni Dimitrievski

Diretor da oficina de ferramentas

Outro benefício significativo para a EUROEDIL é o reconhecido baixo custo de propriedade proporcionado por todas as máquinas FANUC.

"Os nossos modelos FANUC mais antigos provaram ser económicos, uma vez que são bastante robustos e raramente necessitam de reparação, mantendo os custos de manutenção baixos", explica o Sr. Dimitrievski. "Com as nossas novas máquinas FANUC, posso afirmar que, nos dois anos desde a instalação, não incorremos em quaisquer despesas de manutenção."

Ele acrescenta que os modelos FANUC se destacam de outras máquinas na oficina de ferramentas, oferecendo uma operação e manutenção mais fáceis, apoiadas pela resposta local da FANUC para assistência e peças sobresselentes, quando necessário.

"Graças à nossa modernização e à instalação das nossas duas novas máquinas FANUC, melhorámos consideravelmente o nosso processo de produção de ferramentas de corte e vinco", conclui o Sr. Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Descubra a nossa abrangente gama de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.