Skip to main content
Emerson

Homem e tecnologia em estreito contacto

O CRX automatiza a descarga de peças acabadas directamente do torno, bem como as peças residuais do alimentador de barras. A disponibilidade da máquina foi aumentada para 96% por dia. Além disso, a produtividade da máquina pode ser aumentada, uma vez que um turno fantasma completo pode agora ser executado, o que não era possível com o antigo sistema de manuseamento.

Tarefa

A solução de automação de portal existente no torno CNC estava com defeito. Por isso, procurou-se uma solução imediatamente disponível, simples e descomplicada de instalar.

 

Solução

Com a Wick Slim Cell, com um Cobot CRX da FANUC, foi encontrada uma excelente solução em termos de pegada e esforço de instalação. Devido ao espaço disponível, era óbvio utilizar uma solução que pudesse ser utilizada sem equipamento de segurança complexo adicional. Para além disso, a simplicidade de programação do novo CRX foi completamente convincente.

 

Resultado

O CRX automatiza a descarga de peças acabadas directamente do torno, bem como as peças residuais do alimentador de barras. A disponibilidade da máquina foi aumentada para 96% por dia. Além disso, a produtividade da máquina pode ser aumentada, uma vez que um turno fantasma completo pode agora ser executado, o que não era possível com o antigo sistema de manuseio.

Emerson

With around 80 employees, Emerson Professional Tools has been developing, manufacturing and assembling pressing tools and pressing jaws for pressing fittings at its Swiss site in Sissach for decades. The company's high-quality products are primarily used for connecting sanitary, water and gas pipes in buildings.

FIND OUT MORE ABOUT EMERSON
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Como fabricante líder de ferramentas de prensagem para a construção de tecnologia sanitária, a Emerson Professional Tools AG tem de produzir de forma fiável e com estabilidade de processo. Por este motivo - e devido a condições de espaço apertadas - o Cobot CRX-10𝑖A/L da FANUC tem sido utilizado num torno desde o início de 2021. Tem uma construção compacta e aumenta a disponibilidade da máquina até 96%.

Ele explica: "Uma reparação teria sido muito demorada e dispendiosa, pelo que preferimos um novo sistema de automação." Os desafios eram múltiplos. A solução tinha de ser fiável, fácil de instalar, com um preço razoável e disponível o mais rapidamente possível. "Além disso, tínhamos de ser económicos em termos de espaço," acrescenta Stefan Rüdisühli, que é responsável pela gestão e desenvolvimento do local e, portanto, também pela produção.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

A automatização com CRX funciona sem problemas e de forma fiável

Embora a Emerson esteja a entrar num novo território com o Cobot CRX-10𝑖A/L, "a solução convenceu-nos em todos os aspectos, e não podemos imaginar uma melhor automação para este torno CNC, mesmo na perspectiva actual. Funciona perfeitamente e de forma fiável. Estamos também muito satisfeitos em relação a todos os outros desafios".

Como robô colaborativo, o FANUC CRX-10𝑖A/L não necessita de quaisquer dispositivos de segurança elaborados, o que acaba por ter um efeito positivo na sua pegada. O factor decisivo neste caso é o facto de estar totalmente em conformidade com as normas de segurança de acordo com a norma ISO 10218-1. Outra característica importante para um manuseamento seguro são os seus sensores sensíveis, que accionam uma paragem de segurança imediata quando um corpo humano é tocado. A protecção anti-armadilha e a pele de borracha macia com a qual o CRX está parcialmente coberto também garantem que os operadores da máquina se sintam sempre seguros e trabalhem sem medo em contacto próximo com os seus colegas robôs.

"The solution has convinced us in every respect, and even today we can't imagine a better automation system for this CNC lathe. It runs perfectly and reliably”

Testemunhos citação

Stefan Rüdisühli

Plant Director at Emerson

The installation of the cobot and the initial programming of the tasks to be performed were carried out by experienced technicians from Wick AG. The system house from Küssnacht in Switzerland has been developing automation solutions for small and medium-sized companies for around 20 years.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

A disponibilidade da máquina por dia aumentou para 96%

As tarefas do cobot da FANUC estão claramente definidas na Emerson. Descarrega as peças acabadas da Nakamura WTS-150 e remove os restos do alimentador de barras. É exactamente isso que faz 24 horas por dia. Até mesmo um turno fantasma não tripulado é agora possível com ele. Graças à elevada estabilidade do processo, Stefan Rüdisühli conseguiu aumentar a disponibilidade diária do torno em até 96 por cento. Um valor que agrada ao director da fábrica e aos seus funcionários: "Actualmente, estamos a produzir cabeças de cilindro para a nossa nova geração de ferramentas de prensagem nesta máquina. Os nossos requisitos são extremamente elevados. Por isso, a elevada disponibilidade de todo o sistema está a ajudar-nos muito.

A instalação da CRX-10𝑖A/L, bem como a programação inicial das tarefas a serem executadas, foram efectuadas por técnicos experientes da Wick AG - apoiados por operadores de máquinas da Emerson. A empresa de sistemas de Küssnacht, na Suíça, desenvolve soluções de automação para pequenas e médias empresas há cerca de 20 anos. A robótica em geral e a cooperação com a FANUC Switzerland GmbH em particular desempenham um papel importante para a Wick. Guido Lüönd, CTO da Wick AG e membro do conselho de administração, sublinha: "Nos últimos anos, já adquirimos alguma experiência na utilização de robôs colaborativos. Também por este motivo, a colocação em funcionamento do FANUC Cobot CRX-10𝑖A/L na Emerson decorreu sem problemas. "

Lüönd está particularmente entusiasmado com a facilidade de instalação da nova série CRX: "Graças ao seu design leve e compacto, o FANUC CRX-10𝑖A/L pode ser facilmente integrado em qualquer área de trabalho ou sistemas existentes. Não necessitamos de uma grua ou de qualquer outro dispositivo de elevação para o efeito. " Isto é acompanhado pelo novo e particularmente compacto sistema de controlo R-30𝑖B Mini Plus. O especialista em automação também está impressionado com as convenientes opções de programação: "O FANUC CRX-10𝑖A/L permite o Ensino Manual Guiado. Isto significa que o robô pode ser facilmente guiado à mão para as posições pretendidas, que podem ser guardadas no tablet utilizando a função de arrastar e largar. Desta forma, uma nova aplicação é programada em apenas alguns minutos. "

Emerson já está a planear mais automação, na qual os robôs da FANUC irão desempenhar um papel de liderança, devido ao grande progresso que já foi feito.

Get Inspired

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

O cobot da FANUC ajuda a GER4TECH a dar o próximo passo

O desenvolvimento de um novo robô requer conhecimentos especializados, experiência e, muitas vezes, a colaboração com parceiros que possuam conhecimentos especializados em áreas tecnológicas específicas. Assim, quando a GER4TECH procurou um especialista em robôs colaborativos para dotar o seu novo robô móvel autónomo (AMR) de capacidades avançadas, a empresa recorreu à FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Os robôs FANUC permitem a maquinação CNC 24/7 na RADMOT

As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robô colaborativo CRX da FANUC aumenta a flexibilidade da produção

Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.