Phentagon Lab

Visoko natančna in prilagodljiva obdelava za proizvodnjo zobozdravstvenih pripomočkov

Phentagon Lab Srl, italijanski specialist za dentalno implantologijo, je izboljšal svoje obdelovalne zmogljivosti s FANUC ROBODRILL CNC tehnologijo strojne obdelave. Ta naložba podjetju omogoča hitrejšo proizvodnjo, večjo prilagodljivost in dosledno visoko kakovost pri izdelavi kompleksnih dentalnih rešitev iz zahtevnih materialov, ki imajo visoko stopnjo povpraševanja.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Kot majhno, a ambiciozno podjetje je Phentagon Lab želel povečati svoje zmogljivosti strojne obdelave v skladu z vse večjim povpraševanjem v zobozdravstvenem sektorju. Ključni cilji so bili krepitev konkurenčnosti, izboljšanje odzivnosti na zahteve strank ter zagotavljanje dosledno visoke natančnosti.

Rešitev

Phentagon Lab je izbral FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus CNC obdelovalni center. ROBODRILL, opremljen z vrtljivo mizo in merilno tipko na stroju, podjetju zagotavlja visoko natančne večosne zmogljivosti strojne obdelave ter izboljšan nadzor procesa. Predvsem pa ponuja optimalno prilagodljivost za širok spekter nalog strojne obdelave.

Rezultat

FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus je optimiziral proizvodnjo dentalnih pripomočkov v podjetju Phentagon Lab, saj omogoča hitrejše ciklov, večjo prilagodljivost in stalno visoke standarde kakovosti pri obdelavi kompleksnih geometrij iz naprednih materialov. S tem je podjetje okrepilo svojo konkurenčnost ter sposobnost odzivanja na potrebe trga.

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Phentagon Lab Srl je visokotehnološki proizvajalec s sedežem v mestu Rieti v osrednji Italiji. Podjetje je specializirano za profesionalne vsadke in protetiko za zobozdravnike in zobne tehnike. Phentagon Lab, ki ga je ustanovil Riccardo Loreti, temelji na več kot 30 letih izkušenj na področju natančne mikromehanike. Nenehne naložbe v napredno opremo in nadzor procesov zagotavljajo popolno skladnost s standardoma ISO 9001 in ISO 13485, kar zagotavlja stalno kakovost in sledljivost v proizvodnji.

Več informacij o Phentagon Lab

Bolj konkurenčna in odzivna obdelava zobozdravstvenih pripomočkov

Za Phentagon Lab je natančnost v središču njegove proizvodne filozofije. Ker deluje na zahtevnem področju dentalnih vsadkov in protetike, mora podjetje izpolnjevati stroge zahteve glede kakovosti, hkrati pa ohraniti zadostno prilagodljivost za izpolnjevanje naročil po meri.

"Specializirani smo za oblikovanje in proizvodnjo medicinskih pripomočkov za zobozdravstvo, za katere so značilne zelo majhne tolerance," pojasnjuje Riccardo Loreti, ustanovitelj in edini direktor Phentagon Lab. "Zaradi tega je izbira obdelovalne tehnologije absolutno ključnega pomena."

Za podporo naslednji fazi rasti je podjetje investiralo v FANUC ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus CNC obdelovalni center. Odločitvi je botrovala potreba po združitvi visokohitrostne obdelave z zanesljivostjo in dolgoročno razširljivostjo.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website
Mnenja uporabnikov

Riccardo Loreti

Ustanovitelj in direktor

Z vrtljivo mizo in merilno tipko na stroju, ROBODRILL podjetju Phentagon Lab omogoča obdelavo kompleksnih dentalnih komponent, kot so nosilci, mostički in krone, iz naprednih materialov, med katerimi sta titan in kobalt-krom.

"Izbrana konfiguracija nam omogoča izpolnjevanje vseh zahtev za kompleksno obdelavo, povezanih s temi izdelki," pravi. "Omogoča nam natančnost in nadzor procesa, ki sta potrebna za visoko specializirane aplikacije."

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Ključna prednost naložbe je možnost notranje proizvodnje orodij. Z uporabo ROBODRILL-a lahko Phentagon Lab sam oblikuje in izdeluje orodja, potrebna za lastne procese, kar še dodatno poveča učinkovitost in skrajša dobavne roke.

"S to postavitvijo lahko vsa orodja, potrebna za naše dentalne rešitve, obdelamo neposredno na FANUC ROBODRILL," pojasnjuje Loreti. "To predstavlja pomembno povečanje naše samostojnosti in odzivnosti."

Koristi so tako oprijemljive kot tudi merljive. Phentagon Lab poroča o izboljšani učinkovitosti, dosledni kakovosti izdelkov ter večjem zadovoljstvu svojih strank.

"Ti rezultati krepijo našo konkurenčnost in izboljšujejo našo zmožnost hitrega odziva na zahteve trga," še dodaja.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Sodelovanje s FANUC prav tako zagotavlja trdno platformo za nadaljnji razvoj.

"Naše partnerstvo s FANUC predstavlja pomemben vir tehnološke podpore in trdno osnovo za stalno rast," zaključuje Loreti.

Pridobite navdih

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL

Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Dober oprijem pri strojni obdelavi: ROBODRILL zagotavlja šestkratno povečanje zmogljivosti

Zaradi vse večjega svetovnega povpraševanja po robotiki je družba Grip GmbH potrebovala večjo zmogljivost obdelovalnega centra, da bi povečala produktivnost in zmanjšala stroške. Izbrali so napredne obdelovalne stroje ROBODRILL FANUC 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ki so znani po hitrosti, natančnosti, zanesljivosti in prilagodljivosti, tudi za posamezne serije komponent. Ti stroji z robotom FANUC ter inovativnim sistemom za rokovanje z roboti in obdelovanci omogočajo proizvodnjo majhnih serij in posameznih delov brez posadke. S to rešitvijo se je zmogljivost strojne obdelave družbe Grip GmbH povečala za skoraj šestkrat.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Študije primerov

Raziščite naš celovit nabor rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so namenjene optimizaciji in poenostavitvi vseh proizvodnih procesov.