Skip to main content
Zorn Maschinenbau

Majhne dimenzije, največja natančnost s tehnologijo FANUC CNC

Podjetje ZORN Maschinenbau uporablja krmilno tehnologijo FANUC za svoj CNC mikroobdelovalni center MicroOne, ki proizvajalcem omogoča doseganje visoke stopnje natančnosti in preciznosti pri izdelavi miniaturnih komponent. Kompaktni stroj združuje simultano petosno obdelavo z zmogljivim krmilnikom FANUC serije 31𝑖-B5 Plus CNC, ki zagotavlja natančen nadzor tudi pri najmanjših premikih orodja vzdolž obdelovalne poti.
Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

NALOGA

Podjetje ZORN Maschinenbau, ki je leta 2015 vstopilo na trg mikroobdelave, je potrebovalo CNC-rešitev, ki bi izpolnjevala zahteve po izjemni natančnosti pri izdelavi miniaturnih komponent. Krmilnik je moral podpirati tudi kompleksno petosno obdelavo ter hkrati zagotavljati uporabniku prijazno delovno okolje za skupnost uporabnikov CNC-strojev.

REŠITEV

Model ZORN MicroOne vključuje CNC krmilnik FANUC serije 31𝑖-B5 Plus, ki je posebej zasnovan za podporo visokozmogljivi petosni obdelavi. Zmogljive procesorske sposobnosti in natančen nadzor nad kompleksnimi potmi orodja omogočajo, da MicroOne izvaja postopke rezkanja, vrtanja in brušenja v usklajenem gibanju.

REZULTAT

Krmilnik FANUC serije 31𝑖-B5 Plus podjetju ZORN zagotavlja natančnost in zmogljivost obdelave, potrebno za zahtevne aplikacije mikroobdelave, vključno s konturnimi premiki, majhnimi tudi do 0,002 mm. Znano uporabniško okolje FANUC obstoječim uporabnikom krmilnikov FANUC omogoča tudi lažjo uvedbo mikroobdelovalnega centra MicroOne v proizvodnjo.

O podjetju Zorn Maschinenbau:

Podjetje ZORN, ustanovljeno leta 1951 v Berlinu z le 10 zaposlenimi, je sprva proizvajalo svetilke in svetlobne kazalnike. Danes podjetje zaposluje okoli 50 ljudi, ki se ukvarjajo z razvojem ter proizvodnjo rešitev za mikroobdelavo, mikroavtomatizacijo, mikromontažo in obdelavo žic, tako v standardnih kot prilagojenih izvedbah. Podjetje, ki ima danes sedež v Stockachu na jugu Nemčije, je leta 2015 vstopilo na trg mikroobdelave z razvojem modela Zorn MicroOne, CNC-obdelovalnega centra, zasnovanega posebej za proizvodnjo miniaturnih komponent.

IZVEDITE VEČ O podjetju Zorn Maschinenbau
Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Nadzorovana obdelava v kompaktni zasnovi

Pri podjetju ZORN Maschinenbau segajo izkušnje na področju izdelave izjemno majhnih in visoko preciznih komponent vse do začetkov podjetja, ki izvirajo iz oddelka za proizvodnjo opreme v tovarni žarnic. Poslovanje je bilo osredotočeno na proizvodnjo zelo majhnih, visoko natančnih žarnic in z njimi povezanih komponent, kar je zahtevalo enako majhne priprave in stroje.

»To strokovno znanje smo kasneje prenesli v razvoj obdelovalnih strojev,“ pravi Martin Zeiher, direktor podjetja Zorn Maschinenbau GmbH.

Ko je podjetje ZORN leta 2015 s svojim MicroOne vstopilo na trg mikroobdelave, sta bila proces in tehnologija še vedno relativno nova. Inovativni stroj omogoča rezkanje, vrtanje in brušenje miniaturnih delov v usklajenem gibanju na eni sami platformi.

Ključni korak pri razvoju modela MicroOne je bila integracija CNC-tehnologije FANUC. Stroj uporablja krmilnik FANUC serije 31𝑖-B5 Plus, ki zagotavlja procesorsko moč in natančnost, potrebno za zahtevne aplikacije petosne mikroobdelave.

 

Quote image -  Zorn Case Study

ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Sodelovanje s tehnologijo CNC podjetja FANUC, svetovnega vodilnega ponudnika na področju krmilnih sistemov, nam je znatno olajšalo vstop na trg. Če v podjetju že uporabljate krmilni sistem FANUC, je prehod na mikroobdelavo bistveno enostavnejši, saj se ni treba učiti uporabe novega krmilnega sistema.

Mnenja uporabnikov

Alexander Noeske

Vodja prodaje pri podjetju ZORN

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Kompaktni stroj MicroOne je oblikovan tako, da zagotavlja visoko raven preciznosti, natančnosti in ergonomije na odtisu le 1 m². FANUC 31𝑖-B5 Plus je ključnega pomena za te zmogljivosti, saj omogoča sočasno petosno obdelavo in izvaja kompleksne izračune, potrebne za ohranjanje izjemno majhnih, a zelo natančnih poti orodja.

„Krmilni sistem mora biti sposoben izračunavati tudi najmanjše konturne premike, govorimo o 1/500 milimetra, s tolikšno natančnostjo, da ne prihaja do 'razmazovanja' kontur, ki zmanjšuje natančnost,“ pravi Noeske.

FANUC CNC kmrilnik lahko nadzira skupno do 34 osi in do šest neodvisnih poti obdelave, kar zagotavlja prožnost, potrebno za zahtevne večosne obdelovalne postopke. Njegova izboljšana hitrost obdelave in pomnilnik (v primerjavi z modelom 31𝑖-B Plus) dodatno prispevata k skrajšanju ciklov pri kompleksnih obdelovalnih nalogah.

Images Zorn Case Study. ZORN Maschinenbau is using FANUC control technology to support its MicroOne CNC micro-machining centre, which enables manufacturers to achieve high levels of precision and accuracy when producing miniature components. The compact machine combines five-axis simultaneous machining with the powerful FANUC Series 31i-B5 Plus CNC, delivering precise control of even the smallest toolpath movements.

Poleg tega se je sodelovanje med podjetjema ZORN in FANUC izkazalo za ključno pri razvoju sistema MicroOne. Po besedah Noeskeja imata obe podjetji skupno vizijo glede zahtev CNC-obdelave: »Ugotovili smo, da je naše sodelovanje s podjetjem FANUC zelo uspešno, saj imamo enako razumevanje natančnosti.«

S FANUC-ovo serijo 31𝑖-B5 Plus zagotavlja delovanje krmiljenja, potrebno za kompleksno petosno obdelavo v mikro merilu, zato lahko podjetje ZORN še naprej ponuja in razvija MicroOne kot kompaktno, visoko zmogljivo rešitev za proizvajalce, ki delajo z miniaturnimi komponentami.

Naj vas navdihne

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.
GSN Schleiftechnik GmbH

Preoblikovanje starega v novo z visoko zmogljivimi krmilniki FANUC

Podjetje GSN Schleiftechnik je specializirano za obnovo strojev za valjčno brušenje, pri čemer starejšo opremo preoblikuje v visoko zmogljiva proizvodna sredstva. Z zamenjavo zastarele elektronike in pogonskih sistemov s sodobno CNC tehnologijo FANUC podjetje GSN strankam ponuja stroškovno učinkovito alternativo nakupu novih strojev, hkrati pa jim omogoča, da obdržijo obstoječa orodja in njim že poznano opremo.

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Podjetje ESOMA s pomočjo rešitev za nadgradnjo FANUC CNC-brušilnih strojev vrača zmogljivost na raven novega stroja

Posodobitev starejših obdelovalnih strojev je strateški način za podaljšanje njihove življenjske dobe, izboljšanje zmogljivosti in zagotavljanje dolgoročne produktivnosti. Za podjetje ESOMA, specialista za storitve nadgradnje, združevanje inženirskega znanja z napredno FANUC CNC tehnologijo omogoča preoblikovanje obstoječih brusilnih strojev v sodobne, visoko natančne rešitve.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Primeri iz prakse podjetja FANUC

Raziščite našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, predstavljenih v podrobnih primerih iz prakse, ki so zasnovane za optimizacijo in poenostavitev vseh proizvodnih procesov.