Skip to main content
GSN Schleiftechnik GmbH

Preoblikovanje starega v novo z visoko zmogljivimi krmilniki FANUC

Podjetje GSN Schleiftechnik je specializirano za obnovo strojev za valjčno brušenje, pri čemer starejšo opremo preoblikuje v visoko zmogljiva proizvodna sredstva. Z zamenjavo zastarele elektronike in pogonskih sistemov s sodobno CNC tehnologijo FANUC podjetje GSN strankam ponuja stroškovno učinkovito alternativo nakupu novih strojev, hkrati pa jim omogoča, da obdržijo obstoječa orodja in njim že poznano opremo.
GSN Schleiftechnik case study video
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

NALOGA

V okviru vsakodnevnih dejavnosti prenove in nadgradnje strojev podjetje GSN potrebuje zanesljivo CNC-platformo, ki starejše brusilne stroje posodobi na raven najnovejših standardov zmogljivosti. Krmilna tehnologija mora zagotavljati visoko natančnost in stabilnost procesov ter dolgoročno zanesljivost, podprto z enostavnim dostopom do rezervnih delov in kakovostno tehnično podporo.

REŠITEV

Za celovito obnovo strojev, vključno z zamenjavo zastarele elektronike, pogonskih sistemov in krmilnih omar, se GSN zanaša na CNC-sisteme FANUC. Napredne krmilne enote FANUC zagotavljajo sodobno arhitekturo krmiljenja, medtem ko lastniški uporabniški vmesniki omogočajo enostavno in intuitivno upravljanje, prilagojeno zahtevam brusilnih aplikacij.

REZULTAT

S kombinacijo poglobljenega strokovnega znanja na področju brušenja in CNC-tehnologije FANUC podjetje GSN rabljene stroje obnovi do stanja, primerljivega z novimi napravami. Stranke tako pridobijo sodobno zmogljivost in zanesljivost, hkrati pa ohranijo poznano opremo in se izognejo bistveno višjim stroškom nakupa novih brusilnih strojev. Visoka razpoložljivost rezervnih delov FANUC in hitra tehnična podpora dodatno zagotavljata dolgoročno zanesljivost ter brezskrbno uporabo skozi celotno življenjsko dobo stroja.

O podjetju GSN Schleiftechnik:

Podjetje GSN Schleiftechnik GmbH ima sedež v Stödtlenu v Nemčiji in zaposluje okoli 105 ljudi, ki delajo v štirih proizvodnih halah, treh skladiščih in upravni stavbi. Podjetje, ki ga je leta 1996 ustanovil Leo Rief, je specializirano za obnovo in modernizacijo strojev za valjčno brušenje. Na podlagi desetletij izkušenj na področju tehnologije brušenja GSN izvaja celovite nadgradnje, od načrtovanja in izvedbe do končnega prevzema in predaje. Podjetje, ki je certificirano po standardu ISO 9001, se osredotoča na izboljšanje zmogljivosti strojev ter strankam ponuja stroškovno učinkovito in trajnostno alternativo nakupu nove opreme.

IZVEDITE VEČ O PODJETJU GSN Schleiftechnik GmbH
GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

FANUC CNC-tehnologija vrača dotrajanim brusilnim strojem novo življenje

Za proizvajalce, ki uporabljajo brusilne stroje ob koncu njihove življenjske dobe, zamenjava pogosto ni najbolj privlačna rešitev. Podjetje GSN Schleiftechnik ponuja alternativo: celovito obnovo stroja, ki združuje preverjeno mehansko osnovo obstoječega brusilnika z najsodobnejšo CNC-tehnologijo in pogonskimi sistemi.

»Brusilne stroje moderniziramo glede na specifične potrebe strank,« pravi Daniel Rief, direktor podjetja GSN Schleiftechnik. »Takšen pristop prinaša številne prednosti. Stranke lahko še naprej uporabljajo njim poznane stroje ter obdržijo obstoječa orodja in pomožno opremo. Poleg tega lahko prihranijo do 50 % stroškov.«

Pristop podjetja GSN pogosto presega zgolj nadgradnjo krmilnega sistema. Pri tipični celoviti prenovi je zamenjan praktično vsak element stroja.

»Od prvotnega stroja ostane le litoželezno ogrodje, ki služi kot osnova za prenovo,« pravi Rief. »Končni rezultat je dejansko nov stroj. Običajno odstranimo celotno elektroniko in celoten pogonski sistem nadomestimo s komponentami FANUC, ne glede na proizvajalca predhodnega krmilnega sistema.«

Pri podjetju GSN izbira CNC-tehnologije ne pomeni zgolj zamenjave zastarele krmilne enote. Zanesljivost in stabilnost procesa sta temeljna načela njihove filozofije, ki pomagata zagotoviti, da prenovljeni stroji še vrsto let zagotavljajo zanesljivo in učinkovito delovanje.

Success stories Quote Card picture GSN Schleiftechnik

Ko je sistem FANUC enkrat nameščen, stroj deluje popolnoma enako. Krmilniki FANUC so vzdržljivi in izjemno zanesljivi. Zato jim zaupamo. Ker vemo, da delujejo.

Mnenja uporabnikov

Daniel Rief

Direktor podjetja GSN Schleiftechnik

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Krmilni sistemi FANUC ponujajo nastavljive funkcije in zaslone, ki jih je mogoče prilagoditi posebnim zahtevam stroja in njegovega operaterja. Posebnost uporabniških vmesnikov FANUC je enostavno upravljanje stroja, ki vključuje funkcije za hitro nastavitev ter specializirane postopke brušenja.

Nadgradnja CNC krmiljenja je del širšega procesa modernizacije. Glede na vrsto stroja in zahteve stranke podjetje GSN zamenja zastarele krmilne omare, električno napeljavo in hidravlične komponente ter hkrati vgradi sodobne digitalne pogone in vgrajeno merilno opremo.

GSN Schleiftechnik case study pictures
The company is specialised in the overhaul of cylindrical grinding machines, transforming older equipment into high-performance production assets. By replacing obsolete electronics and drive systems with modern FANUC CNC technology, GSN gives customers a cost-effective alternative to buying new machines, while retaining familiar tooling and equipment.

Odnos med podjetjema GSN in FANUC presega zgolj CNC strojno opremo. Za podjetje, ki je odgovorno za vračanje strojev strankam v zanesljivem delovnem stanju, sta dostop do tehnične podpore in razpoložljivost rezervnih delov enako pomembna.

»Zaupamo podjetju FANUC zaradi zanesljivosti, stabilnosti procesov in razpoložljivosti nadomestnih delov, katerih dobava je pogosto mogoča že v 24 urah,« pojasnjuje Rief. »Od podjetja FANUC prejemamo odlično podporo na področju prodaje, servisa in prek telefonske podpore, tako v naših prostorih kot tudi pri strankah na terenu. Vse deluje natanko tako, kot pričakujemo. Popolno.«

Naj vas navdihne

Images Case Study ESOMA - Switzerland

Podjetje ESOMA s pomočjo rešitev za nadgradnjo FANUC obnavlja CNC brusilne stroje do zmogljivosti, primerljive z novimi

Prenova starejših strojev za obdelavo je strateški način za podaljšanje življenjske dobe, izboljšanje delovanja in zagotavljanje dolgoročne produktivnosti. Za podjetje ESOMA, specialista za storitve nadgradnje, kombinacija inženirskega znanja z napredno FANUC CNC tehnologijo omogoča preoblikovanje obstoječih strojev za brušenje v sodobne, visoko natančne rešitve.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov iz prakse FANUC

Spoznajte našo celovite ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih primerih iz prakse in so zasnovane za optimizacijo ter poenostavitev vsakega proizvodnega procesa.