Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
Odlično deluje v avtomatiziranem sistemu z več roboti.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
NTM lahko poveča proizvodno zmogljivost smetarskih vozil in stiskalnic v svoji finski tovarni, ne da bi bilo treba razširiti tovarno ali posegati v obstoječo proizvodnjo.
Rešitev FANUC
Integrirana robotska rešitev vključuje robot FANUC M-2000𝑖A/2300, ki dviguje in vrti sekcije kompaktorjev, ki tehtajo do dve toni, in robot FANUC ARC Mate, ki sekcije strokovno vari v tovarni brez osebja ponoči.
Rezultat
NTM lahko izpolnjuje naraščajoče povpraševanje po svojih izdelkih brez potrebe po nočni izmeni. Velik del težkih del zdaj namesto zaposlenih varno opravijo roboti.
Podjetje
NTM
NTM je pomemben akter na področju zbiranja odpadkov. Podjetje ponuja na stotine specifikacij za gradnjo, ki ustrezajo naraščajočemu trendu recikliranja različnih odpadkov, in v zadnjem času beleži 10-15-odstotno letno povečanje prodaje.
Za povečanje proizvodne zmogljivosti je NTM poklical FANUC-ovega finskega servisnega partnerja MTC Flextek. Načrt je bil avtomatizirati večino težkih del in del varjenja. "Ko smo napovedali, da bomo nadaljevali z avtomatizacijo, zaposleni niso bili navdušeni, a ko so izvedeli, da bodo roboti dopolnili njihovo delo in delali v nočni izmeni - da jim ne bi bilo treba -, so uvedbo novih robotov sprejeli pozitivno," pravi Simon Grönqvist iz družbe NTM.
"Za izbiro družbe FANUC je bilo več razlogov," pravi Grönqvist. "Prvič, MTC je ponudil najboljšo celovito rešitev za naše potrebe. Drugič, robot FANUC M-2000𝑖A/2300 je edini robot, ki lahko obvladuje težke koristne tovore, ki lahko tehtajo do dve toni. In tretjič, s to rešitvijo lahko preprosto ustvarimo nove programe za varjenje, s katerimi bo robot FANUC ARC Mate delal tudi ponoči. Rešitev je tudi kompaktna, osredotočena na varnost in se prilega našemu obstoječemu proizvodnemu obratu. In končno, ker v tovarni že imamo robota FANUC, je naša ekipa seznanjena z operacijskim sistemom."
Čez dan se roboti pripravljajo na nočno izmeno. To vključuje postavitev težkega tovora okoli varnostne jame ter nastavitev operacijskega sistema z zahtevami za dvigovanje in varjenje. "Podnevi tudi eksperimentiramo in preizkušamo zmogljivosti robotov," nadaljuje Grönqvist. "To počnemo v realnem času z nadzorno ploščo. Programska oprema beleži simulacije, ki jih lahko izvajamo ponoči, če se tako odločimo." Med nočno izmeno brez nadzora roboti opravijo približno deset celotnih odsekov. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 dvigne odsek z osnovne plošče v obročasto varno območje in se obrne v pravi položaj, da lahko FANUC ARC Mate strokovno zvari vse robove sekcije. Ko zjutraj pride prva izmena, se varjeni deli ročno preverijo in odseki se premaknejo v naslednjo fazo sestavljanja. "Če ponoči pride do napake, operacijski sistem sproži alarm, roboti se samodejno izklopijo in prejmemo opozorilo," pravi Grönqvist.
"Odkar so bili roboti nameščeni, pa vse teče gladko in nismo prejeli veliko opozoril." Roboti lahko delajo tudi ob koncih tedna, če je to potrebno. "Sodelovanje s podjetjema FANUC in MTC Flextek je bilo zelo uspešno. Zdaj preučujemo druge načine, kako lahko avtomatizacija pomaga našemu osebju in izpolni vse večje povpraševanje po naših izdelkih," sklene Grönqvist.
M-2000𝑖A/2300 je najtežji robot v ponudbi z veliko nosilnostjo 2,3 tone. Odlikuje se pri ravnanju s težkimi bremeni, zlasti tistimi, ki zahtevajo močno zapestje, pri čemer brez težav dviguje in nam...
ARC Mate 100𝑖D/8L je robot za obločno varjenje, oblikovan za odlične rezultate v kompaktnih varilnih okoljih. Njegova prefinjena, ukrivljena oblika zagotavlja brezhibno delovanje, medtem ko njegov ...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.