Skip to main content
Pewag

Proizvajalec dvižnih rešitev povezuje svoj uspeh z rešitvami za avtomatizacijo FANUC

Avtomatizacija pregleda in strojne obdelave kovanih polizdelkov pri enem največjih svetovnih proizvajalcev verig je predstavljala številne izzive povpraševanja, kot so: omejena razpoložljivost prostora, široka paleta različnih delov in zapleten postopek izbiranja v zabojnike. Vendar je bilo z izdelki FANUC in nekaj iznajdljivosti mogoče najti optimalno rešitev, ki je temu naprednemu proizvajalcu prinesla številne pomembne prednosti.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Preverjanje in strojna obdelava kovanih polizdelkov v proizvodnem obratu proizvajalca verig Pewag sta prej temeljila na človeških delavcih, kar je pri nadzoru kakovosti povzročalo nezaželena odstopanja. V želji, da bi na globalno konkurenčnem trgu ostalo v prednosti, je podjetje zaprosilo za storitve podjetja Pewag Engineering, specialista skupine za avtomatizacijo.

Rešitev

Pewag Engineering se je lotil oblikovanja in razvoja lastne rešitve za avtomatizacijo, ki vključuje popolnoma integriran 3D sistem za vizualno zaznavanje RVision 𝑖podjetja FANUC, s katerim se izvaja 100 % pregled kovanih polizdelkov. Šestosni industrijski robot FANUC M-710𝑖C/50, ki ga uporablja sistem za avtomatizacijo, nato prenese pregledane kovane polizdelke v obdelovalni center CNC.

Rezultat

Atomatizirani sistem je rešil vse izzive podjetja Pewag in danes zagotavlja 100-odstotni pregled z visoko stopnjo natančnosti in ponovljivosti. Predvsem povečanje natančnosti kontrole kakovosti pomeni, da so Pewagovi stroški kakovosti zdaj precej nižji.

Pewag

Podjetje Pewag, ki je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev verig, izvira iz kovačnice iz leta 1479. Danes ima podjetje z več kot 1000 zaposlenimi po vsem svetu in svoj uspeh utemeljuje na dobro zasnovanih najsodobnejših izdelkih visoke kakovosti. Poslovna področja podjetja Pewag vključujejo snežne verige, gozdne verige, verige za dvigala in transporterje ter verige za zaščito pnevmatik. Eden največjih proizvodnih obratov podjetja v Evropi je obrat v Vamberku na Češkem s 185 zaposlenimi, kjer je neodvisno podjetje skupine Pewag Engineering pred kratkim uvedlo napredno rešitev za avtomatizacijo, ki izkorišča prednosti tehnologije FANUC.

VEČ O PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC in večji proizvodni obrat verig združita moči

V proizvodnem obratu vodilnega proizvajalca verig Pewag v Vamberku na Češkem izdelujejo številne izdelke, ki jih prodajajo po vsem svetu, zato je ključnega pomena za poslovni uspeh. Vendar lahko podjetje le s procesom nenehnih izboljšav in naložb še naprej konkurira na svetovnem prizorišču. Avtomatizacija je ena od številnih strategij, ki jih to napredno podjetje uporablja za ohranjanje svojega močnega položaja na trgu.

"Pred kratkim smo v sodelovanju s podjetjem FANUC uvedli napredno rešitev za avtomatizacijo, da bi zagotovili nadzor vrhunske kakovosti," pojasnjuje Peter Hopfer, generalni direktor podjetja Pewag Engineering, neodvisnega podjetja v skupini, ki je že več kot 30 let specializirano za prilagojene rešitve na področju avtomatizacije. "Rešitev vključuje pregledovanje in ocenjevanje kovanih polizdelkov na podlagi posebnih kakovostnih značilnosti. V ta namen uporabljamo kamere FANUC visoke ločljivosti in prefinjene rešitve za slikanje, ki zagotavljajo 100% pregled z visoko natančnostjo in doslednostjo."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Kovani polizdelki prispejo na določeno točko v sistemu, kjer Pewag uporabi "črno skrinjico" za zmanjšanje vpliva zunanje svetlobe. Napredna rešitev za pobiranje v koš vključuje posebno robotsko prijemalo, ki dosega v škatlo in pobere določeno komponento. Tu poteka prvi postopek nadzora kakovosti, ki vključuje integrirano tehnologijo vizualnega zaznavanja FANUC 𝑖RVision.

FANUC 𝑖RVision omogoča robotom, da "vidijo". V podjetju Pewag ta zmožnost zagotavlja, da vsak kovani polizdelki izpolnjujejo zahtevno povpraševanje po kakovosti podjetja. Po pregledu večnamenski industrijski robot FANUC M-710𝑖C/50 sistema prenese kovani polizdelki v obdelovalni center CNC. Ko je obdelava končana, se kovani polizdelki štejejo za dokončane. 

Glavni izzivi, ki jih je morala družba Pewag Engineering premagati pri tem projektu, so bili omejena razpoložljivost prostora, velika raznolikost delov in zapletenost postopka izbiranja iz košare.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Pred namestitvijo sistema je podjetje Pewag vse te postopke delovalo ročno, kar pomeni, da je prihajalo do razlik v kakovosti," pravi Gerhard Edinger, vodja prodaje robotov pri podjetju FANUC Avstrija. "Avtomatizirani sistem, ki ga je zasnovala družba Pewag Engineering v sodelovanju s podjetjem FANUC, je rešil vse te izzive. Tudi zaradi prostorskih omejitev in velike kompleksnosti procesa nam je uspelo doseči optimalno rešitev."

Danes povečana natančnost kontrole kakovosti vpliva na nižje stroške kakovosti v podjetju Pewag. Poleg tega je prehod z enega dela na drugega hiter in enostaven.

"Ta zelo prilagodljiv sistem je primeren za številne industrijske panoge, zato je še posebej zanimiv za druge stranke, ki se soočajo z izzivi pri pregledovanju in postopkih strojne obdelave," pravi Edinger. 

Vsestranska in odzivna podpora družbe FANUC je bila izrednega pomena za uspeh tega izzivnega projekta, kar se nadaljuje tudi po izvedbi.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC nam zagotavlja zelo dobro podporo v Avstriji, Nemčiji in tukaj na Češkem. Takojšnja podpora družbe FANUC nam zagotavlja hitro reševanje težav in nemoteno delovanje.

Mnenja uporabnikov

Machal Syrovy

Vodja proizvodnje

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.