Skip to main content
Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Az energiaárak emelkedésének ellensúlyozása érdekében a vegyipar számára automatizált adagoló megoldásokat gyártó vezető vállalat olyan gyártástechnológiai beruházási politikát vezetett be, amely kizárólag az energiahatékony gépekre összpontosított.

A megoldás

A szlovéniai székhelyű Sopi d.o.o. a FANUC-hoz és annak tisztán elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgép családjához fordult. A ROBOSHOT gépek 50-70%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hidraulikus gépek, és 5-10%-kal kevesebbet, mint más elektromos fröccsöntőgépek. További fenntarthatósági előnyök közé tartozik, hogy nincsenek olaj- vagy olajújrahasznosítási költségek, alacsonyabb a légkörbe jutó hőkibocsátás és hogy kevesebb alkatrészre van szükség. A Sopi jelenleg nyolc ROBOSHOT gépet használ. 

Az eredmény

2020-hoz képest a Sopi energiahatékony FANUC ROBOSHOT fröccsöntő gépekbe történő okos befektetése 42%-kal csökkentette az áramfogyasztását, annak ellenére, hogy majdnem kétszer annyi granulátumot dolgoz fel. A FANUC ROBOSHOT gépek nélkül a vállalat becslése szerint a jelenlegi (2025-ös) villamosenergia-felhasználása 77%-kal magasabb lenne a 2020-as szintnél.

A Sopi d.o.o.-ról

A Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. egy 2006-ban alapított fejlesztési és technológiai szakértő cég, amely a vegyipar számára a világ legintelligensebb automatizált adagoló megoldásainak tervezésére és gyártására specializálódott. A vállalat modern technológiákat, kiváló minőségű anyagokat és jól megtervezett termékeket kínál, amelyek egyszerű használatot biztosítanak az ügyfelek számára. A szlovéniai Komendában található vállalat termelésének csaknem 100%-át exportálják.

TUDJON MEG TÖBBET A SOPIRÓL
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

ROBOSHOT Machines Double Output and Cut Electricity Use at Sopi

“Known for our high-end service and global delivery, we are an expert in the production of adhesive applicators for the chemical industry,” states Blaž Hostnik, Sopi’s Founder, CEO and Director. “Importantly, we place special emphasis on the ecological and rational use of plastic materials.”

Investment in the latest manufacturing technologies is critical at Sopi as the company knows that smart, precise and reliable solutions ensure optimal performance and customer satisfaction across industries. However, there is a caveat to all new investments: the need for class-leading energy efficiency.

“The dramatic increases in electricity costs over the past few years have proved particularly challenging,” he says. “Together with our ongoing requirements for process stability and repeatability, we had to find a solution. The approach of FANUC with its ROBOSHOT injection moulding machines met these challenges. Indeed, the ROBOSHOT machines surprised us - in a very positive way - with their energy efficiency.”

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

In total, Sopi has eight FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines on site at its state-of-the-art production facility in Slovenia. FANUC’s long-standing ethos of designing and manufacturing all-electric machines such as the ROBOSHOT helps manufacturers to meet their environmental responsibilities and emissions reduction targets. 

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Ügyfélvélemény

Blaž Hostnik

Founder, CEO and Director

This positive outcome is important to Sopi, a company committed to preserving natural resources and reducing environmental impact. Through sustainable practices and the use of eco-friendly materials, the business contributes to a more sustainable future.

Sopi is currently integrating ROBOSHOT-LINKi2 into its MES (Manufacturing Execution System), which will deliver better control of processes and protect against errors. ROBOSHOT-LINK𝑖2 - which improves overall efficiency by monitoring, analysing and optimising ROBOSHOT machines - will also support Sopi’s preventative maintenance strategies and help the business make easier decisions on future investments.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Other FANUC technologies on site at Sopi include ROBODRILL CNC machining centres and various industrial and collaborative robots. 

Says Hostnik: “We achieved our biggest savings with the development of a packaging unit for carton assembly, where we used a FANUC 6-axis industrial robot and delivered ROI [return on investment] in just two years.”

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.