Skip to main content
ITD EOOD

A FANUC szerviz nyugalmat biztosít

A fröccsöntés általában magas energiaköltségekkel jár - nem így a FANUC teljesen elektromos ROBOSHOT gépei esetében, amelyek lehetővé tették az ITD számára, hogy 50%-os energiamegtakarítást érjen el. Az energiamegtakarítás és a kiváló szervizélmény meggyőzte az ITD-t, hogy tovább automatizáljon a FANUC-kal.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A folyamatos termelési ciklus biztosítása érdekében az ITD vállalat arra törekszik, hogy minden gépével maximális rendelkezésre állást és hibamentes működést érjen el.

A megoldás

A meglévő hidraulikus fröccsöntőgépeket teljesen elektromos gépekre cserélték. Az ITD gyártóüzemében mostantól öt FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép található különböző mértékű szorítóerővel. Ezenkívül az ITD két FANUC ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontot is bevetett a szerszámgyártási igényeinek kielégítésére.

Az eredmény

Az ITD-nek sikerült csökkentenie a gyártás költségeit, és egyenletesen kiváló minőséget ért el. Az energiafogyasztás figyelemmel kísérése során megállapították, hogy a FANUC gépeivel 50%-os energiamegtakarítást értek el, ami rendkívül versenyképessé teszi az ITD termékeit.

ITD EOOD

Az ITD EOOD egy bolgár vállalat, amelyet 1990-ben alapítottak Szaedinenie városában. Az ITD szerszámok, öntőformák, műanyag palackok, fiolák, kupakok és más típusú műanyag csomagolások gyártására szakosodott. A vállalat PET-csomagolások újrahasznosításával is foglalkozik, e téren úttörő szerepet tölt be Bulgáriában. Az ITD mintegy 250 embert foglalkoztat.

TUDJON MEG TÖBBET AZ ITD-RŐL
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

Az ITD a FANUC szolgáltatásait és berendezéseit ajánlja a hibamentes működés biztosításához

Az ITD több mint 30 éve támaszkodik a FANUC Bulgária karbantartási szolgáltatásaira, hogy biztosítsa a FANUC-berendezések maximális rendelkezésre állását és problémamentes működését. Az ITD szerződésés alapon veszi igénybe a FANUC szolgáltatásait a gépek szervizelésére, karbantartására, a munkaerő képzésére és az opciók átprogramozására vonatkozóan az egyedi termelési igényeknek megfelelően.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Számos más CNC vezérlő és gépgyártó is létezik, de mi a FANUC-ot választottuk a berendezések kivételes megbízhatósága és a kiváló karbantartási szolgáltatásuk miatt. A FANUC munkatársai mindig elérhetőek, és gyorsan és szakszerűen válaszolnak."

Ügyfélvélemény

Ivan Daradjanski

Az ITD tulajdonosa és vezetője.

"Csak egészen ritkán volt szükségünk javításra és azokhoz támogatásra, de azokon az alkalmakon mindig gyorsan reagáltak. Így nyugodtak vagyunk. Rendkívül elégedettek lehetünk, és ha értékelnünk kell a FANUC szolgáltatását, akkor azt kiválónak fogjuk minősíteni" - mondta az ITD vezetője."

"Azért választottuk a FANUC-ot, mert gépeik segítenek csökkenteni a késztermékeinkhez költségeit. A CNC vezérlésű ROBOSHOT fröccsöntőgépet stabil mechanika, megbízhatóság és egyszerű kezelhetőség jellemzi, és nagy pontosságú öntvények előállítására képes. Az egyik legfontosabb előnye az alacsony villamosenergia-fogyasztás. Amint elkezdtünk vele dolgozni, hamar kiderült, több mint 50%-os energiamegtakarítást értünk el. A hidraulikus gépekkel összehasonlítva a ROBOSHOT-tal történő gyártásunk környezetbarát, mivel nincsenek olajok, szűrők vagy szivattyúk, illetve ezek fűtése" - osztotta meg Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"A ROBODRILL pedig egy gyors, kiváló minőségű gép, amely a 4 tengelyes megmunkálóközpontok összes lehetőségével rendelkezik. 24.000-es fordulatszámával kivételes minőséget érhetünk el a gyártott termékeinkben nagyon jó áron, köszönhetően a nagyon alacsony energiafogyasztásnak" - tette hozzá.

A következő lépés a gyártás robotos automatizálása lesz mind a megmunkálásoknál, mind a műanyag termékek gyártásában."

"A piaci trendeket követve a jövő a magas fokú automatizálásban, a robotikában és a mesterséges intelligenciában rejlik. Mi pedig erre törekszünk. Vállalkozásként hűségesek vagyunk partnereinkhez, ha azok bizonyították megbízhatóságukat. Számunkra a FANUC a bizalom és a biztonság szinonimája, ezért szívesen dolgozunk velük." - zárta Mr. Daradjanski.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyártásautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek a gyártási folyamatok optimalizálását és racionalizálását szolgálják.