Skip to main content
ALS Mechatronic

Sistemski integrator v družbi FANUC najde popolnega partnerja

Včasih se dolgotrajno in poslovno pomembno delovno razmerje razvije skoraj po naključju. V tem primeru se je vodilni britanski sistemski integrator ALS Mechatronic od svojih obstoječih dobaviteljev robotov oddaljil, ko je velika stranka izrazila željo po robotih FANUC. Pet let pozneje je podjetje resnično zadovoljno s situacijo, saj sta FANUC in ALS Mechatronic vzpostavila zelo plodno in koristno poslovno partnerstvo, ki danes koristi širokemu krogu končnih uporabnikov podjetja po vsem svetu.
success story video

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Vodilni britanski sistemski integrator ALS Mechatronic s številnimi strankami po vsem svetu se zanaša na izdelke in storitve svojih dobaviteljev robotov. Pred približno petimi leti, ko je velika stranka izrazila naklonjenost robotom FANUC, se je podjetje dogovorilo za sodelovanje. Vprašanje je bilo: ali lahko ta napredni sistemski integrator poskrbi, da bo novo partnerstvo delovalo?

Rešitev

FANUC ima edinstven osebni pristop, ko gre za sistemske integratorje, in razvija dolgoletne delovne odnose, ki temeljijo na zaupanju in integriteti. Zato lahko FANUC dodeli sistemske integratorje z dokazanimi dosežki na določenem trgu končnega uporabnika, pa naj gre za varjenje, strojno obdelavo, paletiranje, ravnanje z materialom, polnilne linije in tako naprej. Ta strategija razbremeni projekt, saj končni uporabnik dobi prave ljudi, ki opravljajo pravo delo.

Rezultat

ALS po vsem svetu obožuje industrijske robote, ki jih prejema od družbe FANUC, ter izjemno zanesljive in odzivne storitve. Podjetje izkorišča tudi prednosti programa ROBOGUIDE, FANUC-ove inteligentne 3D programske opreme za simulacijo robotov brez povezave, ki pomaga predstaviti sistem končnim uporabnikom.

ALS Mechatronic

Podjetje ALS Mechatronic, ustanovljeno leta 2002, je vodilni britanski dobavitelj inovativnih mehatronskih inženirskih rešitev. Podjetje je v kratkem času prehodilo dolgo pot in danes zaseda 1.900 m² veliko tovarno v Cheltenhamu, v bližini pa ima še 1.700 m² velik obrat za kakovost in testiranje. ALS ima tudi prodajno pisarno v ZDA v Amarillu v Teksasu. Podjetje, ki ima skupaj približno 30 zaposlenih, ponuja najsodobnejše rešitve za proizvodne procese in pakirne stroje, robotiko, transporterje in opremo za pregledovanje z vidom, kar vse pomaga izboljšati procese in zmogljivosti strank po vsem svetu ter povečuje njihovo učinkovitost, kakovost in dobičkonosnost.

VEČ O ALS Mechatronic
ALS Success story pictures

Globalna podpora na lokalni ravni se je izkazala kot idealna rešitev za ALS

Kot zelo uspešen sistemski integrator se ALS Mechatronic loti skoraj vsake naloge avtomatizacije, pa naj gre za montažo, proizvodnjo, paletiranje, rokovanje, pobiranje, postavljanje, zlaganje in tako naprej. V različnih panogah je skupni imenovalec večine projektov avtomatizacije potreba po robotih.

FANUC se pri negovanju delovnih odnosov s sistemskimi integratorji drži osebnega pristopa. Osebna srečanja z vodji prodaje partnerjev družbe FANUC gradijo trdno sodelovanje, ki temelji na zaupanju, samozavesti in integriteti.

"Pri družbi FANUC imate opravka z ljudmi in ne z računalniki," pravi Steward. "Če imamo težavo, se je takoj lotijo. Samo prejšnji teden smo naredili napako z varnostnim sistemom v novi avtomatizirani celici v gradnji, ki jo je bilo treba nadgraditi. Družba FANUC je za to poskrbela še isti dan. Tega pri drugih dobaviteljih nikoli ne bi našli."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.

V preteklih letih smo uporabljali različne dobavitelje robotov, vendar je pred približno petimi leti ena od naših večjih strank izrazila željo po FANUC-u. S sodelovanjem nismo imeli težav in od takrat nam je celotna postavitev z družbo FANUC zelo všeč. So zelo odzivni in nas nikoli ne pustijo na cedilu.

Mnenja uporabnikov

Andrew Steward

Ustanovitelj, izvršni direktor in glavni inženir

FANUC si zelo prizadeva razvijati partnerstva s svojimi sistemskimi integratorji, ki ponujajo ugodno razmerje med ceno in kakovostjo, varne procese, optimalne inženirske rešitve in vrhunsko tehnično znanje. Vse to je podprto z globalno podporno mrežo FANUC, kar ni ušlo podjetju ALS Mechatronic.

"Sodelovanje s podjetjem FANUC v Združenem kraljestvu je odlično, vendar prodajamo globalno, zato je prisotnost podjetja FANUC po vsem svetu zelo pomembna," pravi Steward. "Robote naročimo in družbi FANUC UK sporočimo namembno državo. Družba FANUC je vedno dobro pripravljena in končnemu uporabniku sporoči vse pomembne informacije. V svojih lokalnih obratih zagotavljajo usposabljanje in rezervne dele."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward še posebej izpostavlja programsko opremo ROBOGUIDE, FANUC-ovo inteligentno programsko opremo za 3D simulacijo robotov brez povezave.

"Všeč nam je programska oprema ROBOGUIDE, ki jo FANUC ponuja po zelo ugodni ceni kot enkratni nakup," pravi. "S to programsko opremo našim strankam natančno pokažemo, kako bodo njihovi sistemi delovali, kar jim zagotavlja popolno varnost."

Podal je še: "V tem primeru se lahko pohvalimo, da so izdelki FANUC v skladu z našimi zahtevami: "Na koncu strankam pomagamo reševati njihove težave. Uporabljamo široko paleto izdelkov in storitev družbe FANUC ter dodajamo svoje strokovno znanje in oblikovalsko ustvarjalnost pri razvoju optimalne rešitve, ki običajno vključuje druge izdelke, kot so krmilniki, transporterji in varnostni sistemi. Skupaj z družbo FANUC delujemo kot odlično partnerstvo."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.