Skip to main content
ITD EOOD

Servis FANUC zagotavlja miren spanec

Brizganje je običajno povezano z visokimi stroški energije - ne pa s popolnoma električnimi stroji ROBOSHOT podjetja FANUC, s katerimi je družba ITD dosegla 50-odstotni prihranek energije. V kombinaciji z odličnimi storitvami je to družbo ITD prepričalo, da je še naprej avtomatizirala z družbo FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Za zagotavljanje neprekinjenega proizvodnega cikla si podjetje ITD prizadeva doseči čim večjo uporabnost in nemoteno delovanje vseh svojih strojev.

Rešitev

Obstoječe hidravlične stroje za brizganje smo nadomestili s popolnoma električnimi. Proizvodni obrati družbe ITD zdaj vključujejo pet strojev za brizganje FANUC ROBOSHOT z različno stopnjo vpenjalne sile. Poleg tega je družba ITD namestila dva vertikalna ROBOTSKI VRTALNIK FANUC, da bi pokrila potrebe proizvodnje instrumentov.

Rezultat

ITD je uspel zmanjšati proizvodne stroške in dosegel stalno visoko raven kakovosti. Med spremljanjem porabe energije je bilo ugotovljeno, da stroji FANUC zagotavljajo 50-odstotni prihranek energije, zaradi česar so izdelki družbe ITD izjemno konkurenčni.

ITD EOOD

ITD EOOD je bolgarsko podjetje, ustanovljeno leta 1990 v mestu Saedinenie. Podjetje ITD je specializirano za proizvodnjo kalupov, predoblik, plastenk, steklenic, stekleničk, pokrovčkov in drugih vrst plastične embalaže. Ukvarja se tudi z recikliranjem embalaže iz PET in je pionir na tem področju v Bolgariji. Podjetje zaposluje približno 250 ljudi.

VEČ O ITD
Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD priporoča servis in opremo družbe FANUC za zagotavljanje brezhibnega delovanja

Več kot 30 let se družba ITD zanaša na storitve vzdrževanja družbe FANUC Bolgarija, da bi zagotovila največjo možno servisljivost in nemoteno delovanje svoje opreme FANUC. Storitve, ki jih uporablja družba ITD, vključujejo pogodbe za servisiranje strojev, vzdrževanje, usposabljanje osebja in reprogramiranje možnosti za izpolnjevanje posebnih proizvodnih potreb.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.

"Obstaja veliko drugih dobaviteljev krmilnikov in strojev CNC, vendar smo se odločili za FANUC zaradi izjemne zanesljivosti njihove opreme in odličnih storitev vzdrževanja. Sodelavci družbe FANUC so vedno na voljo ter se pravočasno in strokovno odzovejo."

Mnenja uporabnikov

Ivan Daradjanski

Lastnik in direktor podjetja ITD.

"Le redko smo jih morali prositi za pomoč pri popravilih, vendar so se ob teh priložnostih hitro odzvali. Lahko smo mirni. Izjemno smo zadovoljni, in če bi morali oceniti storitve družbe FANUC, bi jih ocenili kot odlične," je dejal direktor podjetja ITD.

"Izbrali smo družbo FANUC, ker nam njihovi stroji pomagajo zmanjšati stroške, potrebne za naše končne izdelke. Stroj za brizganje ROBOSHOT z nadzorom CNC odlikujejo stabilna mehanika, zanesljivost in enostavno upravljanje, z njim pa lahko izdelujemo zelo natančne odlitke. Ena njegovih najpomembnejših prednosti je nizka poraba električne energije - ko smo začeli delati z njim, smo kmalu ugotovili, da smo dosegli več kot 50-odstotni prihranek energije. V primerjavi s hidravličnimi stroji je naša proizvodnja s strojem ROBOSHOT okolju prijazna, saj ni olj, filtrov in črpalk ter ogrevanja teh črpalk," je povedal Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL je hiter visokokakovostni stroj z vsemi možnostmi 4-osnega strojnega centra. S svojimi 24.000 vrtljaji lahko zaradi zelo nizke porabe energije dosežemo izjemno kakovost izdelanih izdelkov po zelo ugodni ceni," je dodal.

Naslednja stopnja je robotizacija proizvodnje tako v strojegradnji kot v proizvodnji plastičnih izdelkov.

"Glede na tržne trende je prihodnost v visoki stopnji avtomatizacije, robotiki in umetni inteligenci. Za to si prizadevamo. Kot podjetje se zanašamo na zvestobo našim partnerjem, ko ti dokažejo svojo zanesljivost. FANUC je za nas sinonim za zaupanje in varnost, zato raje sodelujemo z njimi.", je zaključil gospod Daradjanski.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.