Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

Melhorar o desempenho de produção com soluções IIoT

Recolha dados do seu equipamento de produção e utilize-os para melhorar eficazmente os desempenhos.

Produtos IIoT da FANUC para a melhoria do desempenho

Estudos de caso

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

O sistema IoT da FANUC aumenta o tempo de atividade das máquinas na Lettner

À medida que qualquer empresa de produção cresce, cresce também a necessidade de proporcionar uma melhor monitorização e controlo da produção. Na era digital, cada vez mais pessoas estão a recorrer a ferramentas de software IoT baseadas em PC. Mas qual delas selecionar? Como revela a Lettner Metallbearbeitung, existem muitos argumentos a favor do MT-LINK𝑖 da FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

A Trafime lidera o sector com a sua plataforma FANUC IIoT

Com a evolução e o crescimento do negócio, muitos fabricantes dão por si a gerir uma variedade díspar de maquinaria, automação e outros sistemas de produção, frequentemente fornecidos por muitos fornecedores diferentes. Esta situação faz com que algumas instalações de produção pensem que não é possível uma gestão de dados eficaz utilizando uma única plataforma IIoT. Bem, o sistema FIELD da FANUC prova que esta ideia é descabida, como a Trafime, sediada em Itália, pode confirmar.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

A FANUC fornece o elo em falta na ZPM

Quando a ZPM pretendeu aumentar a utilização das suas máquinas e robôs, apoiar a estratégia de fabrico verticalmente integrada da empresa e mapear a sua produção com maior precisão, recorreu ao MT-LINK da FANUC. Com este software avançado, fabricantes como a ZPM podem supervisionar e gerir dados de uma a 2.000 máquinas, robôs e sistemas PLC.

Descubra as soluções IIoT da FANUC para as suas necessidades