Skip to main content
Trafime

A Trafime lidera o sector com a sua plataforma FANUC IIoT

Com a evolução e o crescimento do negócio, muitos fabricantes dão por si a gerir uma variedade díspar de maquinaria, automação e outros sistemas de produção, frequentemente fornecidos por muitos fornecedores diferentes. Esta situação faz com que algumas instalações de produção pensem que não é possível uma gestão de dados eficaz utilizando uma única plataforma IIoT. Bem, o sistema FIELD da FANUC prova que esta ideia é descabida, como a Trafime, sediada em Itália, pode confirmar.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Com uma miríade de máquinas, robôs e outros sistemas em três locais de produção movimentados em diferentes cidades italianas, o fornecedor de componentes automóveis Trafime pretendia identificar e implementar uma plataforma IIoT que pudesse proporcionar uma gestão de dados eficaz e concisa.

Solução

Com base na sua satisfação em investir em máquinas-ferramentas e robôs da FANUC, a Trafime optou pelo sistema FANUC FIELD, um sistema IIoT no local cada vez mais popular e rico em funcionalidades.

Resultado

Com o sistema FIELD, a Trafime ligou muitas máquinas de produção de diferentes gerações de uma vasta gama de fabricantes, permitindo uma análise de dados abrangente ao longo de toda a cadeia de processos. Para além de uma melhor gestão de dados, tanto localmente como na nuvem, a empresa cita outros grandes benefícios como a universalidade de utilização, a redução dos custos de gestão e o reforço da cibersegurança.

Trafime

Com sede na Sicília, a Trafime possui um trio de unidades de produção em toda a Itália, a partir das quais a empresa fabrica produtos de alta tecnologia, cerca de 80% para a indústria automóvel. De facto, as exportações para a Europa e para o resto do mundo também representam 80% da produção. Fundada em 1967 como especialista em corte fino, a Trafime tem atualmente um volume de negócios de cerca de 60 milhões de euros.

Saiba mais sobre a Trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

A Trafime estabelece uma ligação com a FANUC

"A evolução nos negócios é necessária e vital, razão pela qual, há alguns anos, decidimos introduzir a NC nos nossos ciclos de produção", explica Luca Coffa, CEO do fabricante de componentes automóveis Trafime, sediado em Itália.

Atualmente, a Trafime tem uma vasta gama de soluções de automação da FANUC em ação nas suas fábricas, incluindo centros de maquinação ROBODRILL de elevado desempenho e uma variedade de robôs industriais de seis eixos, como os modelos LR Mate 200𝑖D e M-10𝑖A. Alguns robôs são montados num sétimo eixo, uma pista linear, para manipular máquinas situadas à frente e atrás.

Com tantas máquinas, robôs e outros sistemas nas três instalações de produção altamente automatizadas da empresa, a Trafime queria uma plataforma IIoT de chão de fábrica de alta capacidade para gerir os seus dados de forma eficaz. Depois de avaliar o mercado, a empresa selecionou o sistema FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Começámos a pesquisar o mercado para tentar perceber que empresa poderia ser capaz de nos fornecer inovação tecnológica, flexibilidade, serviço e durabilidade do produto. Foi por isso que decidimos utilizar a FANUC.

Testemunhos citação

Luca Coffa

Diretor Executivo da Trafime

"Houve três razões para a nossa escolha", explica o Diretor de Produção da Trafime, Daniele Diliberto. "Em primeiro lugar, para a gestão de dados: graças ao sistema FIELD, podemos gerir os nossos dados tanto localmente como na nuvem. Gerir os dados localmente dá-nos a vantagem de aceder e processar as informações mais rapidamente. Beneficiamos da opção de utilizar a nuvem porque temos três fábricas em cidades diferentes, pelo que podemos alterar os dados de forma mais eficiente."

De acordo com Diliberto, a segunda razão é a universalidade de uso. O sistema FIELD permite que a empresa execute qualquer aplicativo. Esta capacidade é uma enorme vantagem porque permite à Trafime, que utiliza muitas máquinas e fornecedores diferentes, ter uma única plataforma partilhada.

"Em terceiro lugar, a estrutura de plataforma única do sistema FIELD permite-nos reduzir custos de gestão e migrar dados de forma segura", revela.

Uma aplicação prática do sistema FIELD na Trafime é a utilização da aplicação FANUC ZDT [Zero Down Time] e da respetiva aplicação PMA associada.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Estas aplicações permitem-nos efetuar uma manutenção preditiva e monitorizar o estado de saúde dos nossos robôs", afirma Diliberto. "Por exemplo, recentemente recebemos uma mensagem indicando a deterioração do estado de um determinado eixo do robô. Conseguimos programar uma redução do tempo de funcionamento, permitindo a intervenção e o regresso do robô às operações sem afetar a produtividade."

Um último ponto de nota diz respeito à cibersegurança. Num mercado altamente competitivo como o automóvel, que regista evoluções tecnológicas regulares, é fundamental manter a confidencialidade dos dados e a experiência empresarial.

"Esta é mais uma razão pela qual escolhemos o sistema FIELD, pois permite-nos gerir os nossos dados localmente sem os exportar e expor a ciberataques", diz Diliberto.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.