Skip to main content
Food and beverage industry

Potraviny a nápoje

Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Automatizácia FANUC pre potravinársky priemysel

Automatizačné riešenia spoločnosti FANUC umožňujú potravinárskemu priemyslu dosiahnuť bezkonkurenčnú účinnosť a presnosť. Naše aplikácie zahŕňajú depaletizáciu, nabíjanie linky, balenie, vychystávanie, manipuláciu, spracovanie, balenie a paletizáciu zvyšujú bezpečnosť procesov výroby potravín.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depaletizácia

Line Charging - dopĺňanie linky

Balenie

Vyberanie

Spracovanie

Spracovanie

Balenie

Paletizácia

Automatizácia vpredu na linke

Optimalizujte svoj hodnotový reťazec hneď na začiatku výrobného procesu pomocou automatizácie FANUC. Či už ide o depaletizáciu, nakladanie, nabíjanie linky alebo dokonca tepelné tvarovanie obalov pomocou vstrekovacieho stroja, akýkoľvek počet úloh možno ľahko automatizovať, čo vám pomôže zlepšiť procesy výroby potravín a znížiť náklady.

Depaletizácia

Priemyselné roboty predstavujú neuveriteľne efektívny spôsob manipulácie s tovarom v rôznych fázach výrobného procesu.

Nabíjanie na linke

Nezáleží na tom, čo spracúvate, vďaka všestrannosti automatizačných riešení je dostať suroviny na výrobnú linku jednoduchšie, ako si myslíte.

Balenie

FANUC ROBOSHOT je všestranný vstrekovací stroj CNC, ktorý možno použiť na výrobu balenia priamo na mieste.

Automatizácia manipulácie, spracovania a vychystávania

Výrobcovia potravín a nápojov musia držať krok so súčasnými trendmi. Automatizácia úloh vychystávania, umiestňovania, manipulácie, spracovania alebo triedenia vám umožní nielen optimalizovať výrobné procesy, ale aj pružne reagovať na nový vývoj a udržať si tak náskok pred konkurenciou. To sa dá ešte zlepšiť použitím inteligentnej technológie vizuálneho rozpoznávania a senzorových systémov.

Vyberanie

Roboty a coboty spoločnosti FANUC sú skonštruované s maximálnou opakovateľnosťou pre presnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie automatizačné riešenia vychystávania.

Spracovanie

Bezpečne manipulujte so sekundárnymi alebo primárnymi potravinami pomocou špecializovaných robotov pre potravinárske a čisté priestory, ktoré sú vybavené potravinárskym tukom a špeciálnymi nátermi.

Spracovanie

Získajte väčšiu flexibilitu pri automatizácii vašich aplikácií na spracovanie potravín pomocou robotov a cobotov FANUC.

Automatizácia na konci linky

Automatizácia konca výrobnej linky zvyšuje vašu flexibilitu a umožňuje vám rýchlo reagovať na trendy a výzvy spojené s inteligentným a bezpečným balením, skladovaním a logistikou v dobrej kvalite. Balenie, označovanie, balenie a paletizácia zahŕňajú namáhavú a opakujúcu sa manuálnu prácu - niečo, čo môžu ľahko vykonať automatizované systémy na dosiahnutie optimalizovaných a nákladovo efektívnych výsledkov.

Balenie

Zvýšte efektivitu, presnosť a hygienu a zabezpečte rýchlejšie, konzistentné a bezkontaminantné baliace procesy so spoločnosťou FANUC.

Paletizácia

FANUC ponúka najkomplexnejší sortiment paletizačných robotov a cobotov v tomto odvetví, ktoré sú navrhnuté a skonštruované tak, aby poskytovali vysoký výkon a najrýchlejšie cykly na svete.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Potraviny a čisté roboty

Bezpečné, čisté, efektívne: Objavte všetky roboty FANUC Food & Clean

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Rozsah robotov

Odborné znalosti a technológie spoločnosti FANUC pre každú výzvu

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Skupina Elsa

Elsa Group je so službami FANUC na vrchole potravinového reťazca

Špecifikácia a obstaranie priemyselného robota je často prvým krokom spoločnosti na ceste k automatizovanej budúcnosti založenej na vyššej produktivite a opakovateľnosti. Avšak spolupráca s dodávateľom robotov, ktorý je schopný ponúknuť najvyššiu úroveň zákazníckej podpory, je prvoradá na dosiahnutie úplného úspechu projektu, od uvedenia do prevádzky a školenia až po servis a údržbu stroja.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizácie v závode na výrobu múky

Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

Spoločnosť FANUC uľahčuje prácu v pekárňach

So systémom FANUC cobot-based môžu pekárne v predajniach zvýšiť svoju produktivitu bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Automatizovaný systém poskytuje účinný spôsob, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady pri opakovaných aplikáciách manipulácie s výrobkami.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Rezanie torty s ultrazvukovou presnosťou

Úzke miesta vo výrobe často spôsobujú časovo náročné manuálne presné činnosti. V takýchto prípadoch môže inovatívny, ale jednoduchý krok automatizácie znásobiť objem výroby.

Naše riešenia pre iné odvetvia

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces

Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.