Skip to main content
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizácie v závode na výrobu múky

Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Lindmühle, dlhoročný a uznávaný výrobca múky, chcel znížiť fyzickú záťaž pri zdvíhaní ťažkých vriec na palety. Spoločnosť identifikovala automatizáciu robotov ako optimálnu cestu vpred a začala posudzovať svoje možnosti. Hlavnou výzvou však bol nedostatok voľného priestoru (Footprint aj výšky) v jej paletizačnom priestore.

Riešenie

Spoločnosť sa obrátila na miestneho špecialistu na automatizáciu Imperia Systems, ktorý použil softvér FANUC ROBOGUIDE na simuláciu použitia rôznych robotov v dostupnom pracovnom priestore. Spoločnosť okamžite vylúčila portálový robot a namiesto neho sa rozhodla pre šesťosový kĺbový robot FANUC M-710𝑖C.

Výsledok

Robot FANUC nielenže odbremenil pracovníkov spoločnosti Lindmühle od fyzicky náročného zdvíhania 5 - 25 kg vriec s múkou na palety, ale pomohol spoločnosti dosiahnuť 50 % zvýšenie paletizačnej kapacity.

Lindmühle

Od roku 1632 spoločnosť Lindmühle nepretržite 365 dní v roku brúsi pšenicu, čistú špaldu a raž na rôzne druhy múky.Dnes sa nachádza v Birmenstorfe pri Badene vo Švajčiarsku a na čele tohto veľmi progresívneho podniku v oblasti frézovania stojí už 17. generácia rodiny Lehmannovcov.Vďaka celoeurópsky patentovanému procesu brúsenia LH2 môže Lindmühle svojim zákazníkom ponúknuť vynikajúce špeciálne múky. Spoločnosť venuje osobitnú pozornosť čistej špaldovej múke a vývoju nových výrobkov.Vďaka vývojovému laboratóriu, skúšobnej pekárni a Fione Weber-Lehmann ako mlynárke a potravinárskej technologičke je spoločnosť Lindmühle plne pripravená na budúce výzvy.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Lindmühle
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

Robot FANUC zdvíha bremeno v spoločnosti Lindmühle

Vedúca výroby Fiona Weber-Lehmann a jej sestra Jeannine Lehmann sú 17. generáciou manažmentu popredného výrobcu múky Lindmühle. Spoločnosť so 40 zamestnancami vyrába vo svojom mlyne vo Švajčiarsku viac ako 300 múčnych zmesí a svoje veľmi úspešné výrobky predáva pekárňam, reštauráciám a pizzeriám.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.
Citácia z recenzií

Fiona Weber-Lehmann

Vedúci výroby

Toto riešenie prišlo v podobe šesťosového priemyselného robota FANUC M-710𝑖C prostredníctvom miestneho špecialistu na automatizáciu a systémového integrátora Imperia Systems. "Našou najväčšou výzvou bol nedostatok priestoru v Lindmühle, a to nielen Footprint, ale aj výška, ktorá bola maximálne 2,9 m," vysvetľuje Calogero Imperia, generálny riaditeľ spoločnosti Imperia Systems. "Bolo jasné, že nemôžeme použiť portálový robot, preto sme namiesto neho začali uvažovať o robote s kĺbovým ramenom. Je pozoruhodné, že pomocou softvéru FANUC ROBOGUIDE môžeme vo fáze ponuky simulovať najrôznejšie možnosti robotov, skontrolovať čas cyklu a vybrať optimálne riešenie pre nášho zákazníka. V tomto prípade to bol robot FANUC M-710𝑖C."

Robot FANUC M-710𝑖C ukladá jednotlivé vrecia múky Lindmühle vizuálne príjemným spôsobom. Zamestnanci ho láskavo pomenovali "Erwin", poskytuje fyzickú úľavu pre pracovníkov a už teraz zvýšil kapacitu balenia a paletizácie na 35 ton, čo predstavuje 50 % nárast, s potenciálom ďalšieho rozšírenia kapacity.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

V priebehu projektu si spoločnosť Imperia uvedomila, že na čisté ukladanie a stohovanie vriec s múkou je potrebná ďalšia os s servoreguláciou.

"Keďže je implementácia ďalších osí so systémom FANUC jednoduchá, naši programátori ju dokázali uviesť do prevádzky v priebehu niekoľkých hodín," hovorí Calogero Imperia, ktorý dodáva: "Spolupráca so spoločnosťou FANUC na tomto projekte bola od začiatku až do konca úplne úspešná."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.