Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Plasty

Objavte riešenia FANUC pre efektívnejšie procesy výroby plastov a gumy.

Robotika a automatizácia pre plastikársky priemysel

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Odstraňovanie materiálu

Lakovanie a nátery

Automatizácia na konci linky

Vstrekovanie

Rezanie drôtom elektroerozívnym obrábaním

Picking & Placing - Vyberanie a umiestňovanie

Montáž

Vyberanie a umiestňovanie

Automatizácia úloh vyberania, umiestňovania a triedenia optimalizuje výrobné procesy a zvyšuje flexibilitu, čím pomáha výrobcom plastov udržať si konkurencieschopnosť. Inteligentné vizuálne rozpoznávanie a senzorové systémy FANUC na sledovanie linky a úlohy vychystávania výrazne zlepšujú manipuláciu vo výrobe plastov.

Montáž

Široká ponuka robotov a cobotov spoločnosti FANUC poskytuje presnú a spoľahlivú automatizáciu, ktorá zvyšuje rýchlosť montáže, presnosť a celkovú efektívnosť výroby.

Odstraňovanie materiálu

Roboty FANUC vybavené pokročilými snímačmi sily vynikajú v aplikáciách na odstraňovanie plastového materiálu. Snímače sily zabezpečujú presné odihlovanie a leštenie, ktoré prinášajú vysokokvalitné povrchové úpravy a konzistentné výsledky, minimalizujú manuálne zásahy a znižujú množstvo odpadu.

Maľovanie a nátery

Roboty FANUC sú vhodné na širokú škálu lakovacích aplikácií, práškových/tekutých náterov a aplikácií na plasty vystužené sklenými vláknami (FRP Chop/Gel). Máme najširší sortiment lakovacích robotov v odvetví, ktoré zvyšujú výkonnosť operácií a zabezpečujú bezpečnosť pracovníkov tým, že automatizujú úlohy, ktoré by ich mohli potenciálne vystaviť škodlivým chemikáliám.

Automatizácia na konci linky

Automatizácia procesov na konci linky, ako je napríklad označovanie, balenie a paletizácia, pomocou vysokorýchlostných a prispôsobiteľných robotov FANUC zvyšuje celkovú efektívnosť a konzistenciu v záverečných fázach výroby plastov.

Vstrekovanie

FANUC využíva tú istú najmodernejšiu technológiu CNC v strojoch ROBOSHOT, aby poskytol bezkonkurenčné riešenie elektrického vstrekovania. Výsledkom je obrovská všestrannosť, maximálna presnosť pohybu a extrémne krátke časy cyklov na výrobu väčších množstiev dielov s konštantnou kvalitou.

Elektroerozívne obrábanie drôtom

Svojou širokou škálou možností, ktoré zabezpečujú dokonalé povrchy a neuveriteľnú presnosť dielov, sa ROBOCUT vyznačuje ako dokonalé univerzálne zariadenie pre plastový priemysel. Elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC vykazuje mimoriadne vysokú presnosť na nástrojoch, ako sú napríklad formy. Neuveriteľná úroveň opakovateľnosti stroja ďalej zaručuje, že sa neustále dosahujú rovnako vysoké štandardy.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Umiestňovanie plastového vstrekovania do baliacich zásobníkov

Keďže výrobcovia na celom svete čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a spoločnosť Kunstoff-Packungen sa zameriava na dokonalosť, neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť úroveň automatizácie.

Naše riešenia pre iné odvetvia

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces

Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.