Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Vkládání plastového vstřikování plastů do obalových zásobníků

Protože se výrobci všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zlepšit úroveň automatizace.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Tato automatizační práce vyžadovala umístění plastových lahví vstřikovaných do zásobníků s jednotlivými dutinami, které jsou navrženy (design) tak, aby každý díl byl oddělen od ostatních. Kromě toho zákazník požadoval, aby se mezi zásobníky při jejich vrstvení na sebe umístila pěnová fólie, která by zachovala čisté oddělení mezi díly v jednom zásobníku a spodní částí zásobníku nahoře. Běžně se tato práce provádí ručně. Prvním byl šestiosý robot M-10𝑖D/10L s užitečným zatížením 10 kg a druhým čtyřosý robot SR-6𝑖A s užitečným zatížením 6 kg. Díky kompaktnímu půdorysu řešení bylo dosaženo výrazné úspory místa.

Kunstoff-Packungen AG

Společnost Kunstoff-Packungen má dlouhou a hrdou historii. Byla založena v roce 1894 ve švýcarském Kreuzlingenu a dnes je řízena vlastníkem s více než 90 zaměstnanci a 72 stroji na zpracování plastů. Zaměřuje se na poskytování balení na míru zákazníkům. Společnost vyrábí plastové nádoby s dutým tělem, láhve a ohebné trubky s objemovým rozsahem od 5 do 1500 mililitrů. Zákazníci společnosti Kunstoff-Packungen působí především ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a chemicko-technickém průmyslu. Společnost dodává zákazníkům po celém světě a je schopna dodržovat specifikace ISO třídy 7 pro čisté prostory.

ZJISTĚTE VÍCE O KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

Roboty FANUC ve společnosti Kunstoff-Packungen AG

Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly, s nímž se potýkají výrobci na celém světě, společnost Kunstoff-Packungen jako firma, která usiluje o dosažení dokonalosti, neustále hledá cesty ke zvýšení svých automatizačních schopností.

"Náš zákazník nás požádal, abychom dutiny pro díly umísťovali do krabic odděleně a po každé vrstvě je zajistili mezivrstvou. To se běžně provádí ručně a my jsme si dali za cíl tento úkol automatizovat. Bylo pro nás důležité, abychom mohli systémem pokrýt jak malé, tak velké velikosti forem, a začali jsme hledat vhodné dodavatele."

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, majitel společnosti Roth Technik GmbH, popisuje řešení:

"Implementovali jsme vysokorychlostní balení se dvěma Roboty FANUC, které přebírají lahve od vstřikovacího stroje. Dosáhli jsme minimální doby cyklu dílu do 0,8 sekundy a díly jsou uloženy dutinami od sebe, což je pro zákazníka velmi důležitá výhoda z hlediska kvality. Kromě toho se výrobní data ukládají na čip RFID, který je pak automaticky přenáší do etiketovacího systému, takže i tam se minimalizuje chybovost. Díky použití dvou robotů FANUC dosahujeme maximální flexibility, která byla pro různé typy výrobků a procesů nezbytná.

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Jedním z prvků, které inženýři společnosti Roth Technik použili ke zvýšení efektivity automatizace, bylo dvouúčelové chapadlo. Chapadlo umožňuje robotovi manipulovat s více plastovými lahvemi najednou a také podle potřeby polohovat tenkou pěnovou fólii. Marcel Fetzer popisuje svou spokojenost s výsledky.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.

Balicí linka se dvěma roboty nám umožňuje autonomní provoz výrobní linky. Projekt byl úspěšně realizován ve spolupráci se společnostmi Roth Technik a FANUC, což nás přimělo objednat další dva systémy v jiné oblasti.

Citace z referencí

Marcel Fetzer

Vedoucí technologického oddělení MB - KUnststoff-Packungen AG

Get Inspired

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robotika v mlékárenství

Náročné paletizační úkoly jsou pro roboty hračkou. U složitých aplikací zajišťuje promyšlený vývoj a konstrukce efektivitu výroby a konkurenceschopnost.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC

Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Ekologické služby

Robot FANUC se pouští do zemědělství

Zvedání těžkých břemen a fyzická zátěž jsou nyní ve společnosti Green Services jen vzdálenou vzpomínkou. Automatizovaný paletizační systém s robotem FANUC dnes zajišťuje bezpečný a produktivní provoz.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plně automatizovaná montáž mlýnků na kávu

Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.