Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX serie

Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Onze collaboratieve robots worden geleverd met de gerenommeerde betrouwbaarheid van FANUC en bieden 8 jaar onderhoudsvrije werking om te voldoen aan de productiebehoeften van de moderne fabrikant.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX toebehoren

De CRX Collaboratieve Robot Serie maakt het eenvoudig en snel om uw automatisering op te starten. Integreer randapparatuur moeiteloos met door FANUC goedgekeurde End-of-Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins. Ontdek nu het aanbod.

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Collaboratieve robotopleiding

Met de gratis opleidingsvideo's voor collaboratieve robots ontdekt u hoe eenvoudig het is om aan de slag te gaan met de CRX cobots. Registreer u vandaag nog en bekijk de online CRX cobotopleidingen waarin het gebruiksgemak en de eenvoudige installatie worden gedemonstreerd – speciaal ontworpen om uw productie in een mum van tijd operationeel te maken.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

FANUC robots: de motor achter efficiƫnte afzuigkapproductie

De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: ƩƩn eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Samen sterk: FANUC cobot is de ideale oplossing voor AS Adhesive Solutions

Automatisering is niet alleen weggelegd voor toepassingen met grote volumes. AS Adhesive Solutions, een gespecialiseerd adviesbureau en partner voor de lijmindustrie, erkent dat ook veel kmo’s die kleinere hoeveelheden verwerken, kunnen profiteren van volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde processen. In zulke gevallen biedt een collaboratieve robot (cobot) vaak de meest geschikte oplossing.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

GER4TECH zet alles in beweging met FANUC Cobot

Het ontwikkelen van een nieuwe robot vraagt om expertise, ervaring en vaak samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in specifieke technologiegebieden. Toen GER4TECH op zoek ging naar een specialist in collaboratieve robots om geavanceerde mogelijkheden toe te voegen aan zijn nieuwe autonome mobiele robot (AMR), klopte het bedrijf aan bij FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot verhoogt productieflexibiliteit

Bonvicini Carpenteria geniet vandaag van nog hogere niveaus van kwaliteit en flexibiliteit. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Bonvicini Carpenteria profiteert met name van eenvoudige en snelle robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuĆÆtievetabletinterface.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10š‘–A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.