Tarea: 
TESY es el mayor fabricante búlgaro y uno de los líderes a escala europea de calentadores de agua eléctricos, calderas de calentamiento indirecto y aparatos de calefacción eléctricos. Para la fabricación de calentadores de agua eléctricos en la planta de Shumen, la empresa ha desarrollado una fabricación de piezas de plástico innovadora, altamente eficiente y respetuosa con el medioambiente, y garantiza al mismo tiempo unos productos finales de alta calidad.

Solución: 
Tras una amplia investigación y un análisis detallado, TESY decidió invertir en dos máquinas FANUC ROBOSHOT, máquinas de moldeado por inyección totalmente eléctricas con una fuerza sujeción de 350 toneladas.

Resultado:
Con la aplicación del equipo industrial de FANUC, el fabricante búlgaro TESY ha conseguido reducir el coste de las piezas fabricadas, reducir los residuos tecnológicos y los costes energéticos, a fin de conseguir una calidad elevada y estable y la reproducibilidad de las piezas fabricadas, y por último, aunque no por ello menos importante, para mejorar el entorno de trabajo gracias a los bajos niveles de ruido de las máquinas.

Descargar PDF

TESY

TESY es parte de Ficosota Holding y cuenta con cinco fábricas en Bulgaria. La empresa vende sus productos en más de 50 países repartidos en 4 continentes, con una facturación anual de casi 60 millones de euros en 2017. El programa de fabricación de la empresa incluye calentadores de agua eléctricos con una capacidad de entre 6 y 150 litros, convectores de panel, radiadores de aceite, calderas de calentamiento indirecto esmaltadas y de alta calidad y depósitos de entre 160 y 2000 litros.

La empresa continúa su desarrollo aumentando su capacidad de producción y lanzando nuevas líneas de producto en el sector de la ventilación, refrigeración, aire acondicionado y calefacción. «Lo que necesitábamos era una solución altamente eficaz a fin de aumentar nuestra capacidad de fabricación de piezas de plástico, incorporada en nuestros productos ensamblados», comentó el Sr. Desislav Dimitrov, director de proyectos de inversión y desarrollo estratégico en TESY.

El fabricante búlgaro reconoció al proveedor adecuado en cuanto lo vio: FANUC, cuya solución cumple sobradamente los objetivos de producción y las necesidades de la empresa con la serie FANUC ROBOSHOT a-S300 iA, con una fuerza de sujeción de 350 toneladas. «Elegimos FANUC sobre todo por sus máquinas únicas, que no se pueden comparar con las de ningún otro fabricante del mundo. Una condición muy importante a la hora de tomar la decisión fue que pudimos probar las máquinas con nuestro propio material y personal, lo cual nos convenció de las excelentes cualidades, funcionalidad y eficacia de las máquinas», añade el Sr. Dimitrov.
«FANUC ROBOSHOT a-S300 iA, con una fuerza de sujeción de 350 toneladas, es una máquina de moldeado por inyección equipada con un (servo)motor totalmente eléctrico de todos los ejes de la máquina. Esto, junto con un control CNC preciso y sistemas adicionales de FANUC, nos ha ayudado a alcanzar una eficiencia energética un 70 % mayor en comparación con las máquinas hidráulicas con las que hemos estado trabajando hasta la fecha», afirmó el Sr. Desislav Dimitrov.

Los beneficios para TESY en la implementación de máquinas FANUC ROBOSHOT no se limitan a la reducción sustancial de los costes en electricidad del proceso de fabricación. 
«Después de aplicar las máquinas ROBOSHOT, observamos claramente que los resultados obtenidos coincidían plenamente con los datos de conversaciones preliminares y los indicados en la oferta. Hemos conseguido un ciclo de producción mucho más rápido, lo cual ha permitido ampliar la capacidad de estas máquinas en un 50 %. Los niveles de ruido extremadamente bajos de las máquinas eléctricas de FANUC han permitido una mejora significativa en el entorno de trabajo de la zona de producción, lo cual forma parte de los complejos factores que llevan a un nivel de satisfacción excepcional tanto de los empleados que participan directamente en el proceso de fabricación como del personal directivo como y en los resultados en el precio de coste», afirmó explícitamente el Sr. Dimitrov.
Sobre la base de una buena comunicación y condiciones de negociación, TESY también ha ampliado su colaboración con FANUC en el campo de la robótica, mientras que, durante el último año, la empresa ha aplicado dos robots R-2000iC/165F en su producción, y este año la empresa ha invertido en varios robots FANUC adicionales. Con el fin de ofrecer una formación práctica a los empleados in situ, TESY ha equipado su centro de formación ROBO con un paquete educativo especial FANUC de celda robotizada.

«Además de esto, también nos gustaría destacar la cooperación proactiva y benéfica que hemos encontrado en el equipo de FANUC en todas las fases del proyecto: en las pruebas, la instalación y el servicio de posventa, según fuera necesario. ¡Espero que hayamos encontrado en FANUC Bulgaria un socio a largo plazo para nuestros proyectos futuros!», concluyó el Sr. Dimitrov.