Velocidad de corte lo suficientemente alta
Las historias heroicas en la metalurgia normalmente tratan de grandes y pesados lingotes Pero el mundo de los componentes pequeños y de precisión también tiene desafíos específicos que requieren un alto grado de especialización. Vedos Verspanende Techniek BV en Venlo se centra en la producción de componentes de precisión para aplicaciones de alta tecnología en sectores como el médico o la industria de los semiconductores.
Durante nuestra visita a Vedos, las máquinas del taller funcionan a toda velocidad. Literalmente, debido a que la compañía utiliza centros de mecanizado Rododrill que giran a 25.000 rpm. Esto es necesario para obtener una velocidad de corte lo suficientemente alta usando cortadores de 1 mm o incluso menos.
"Estamos especializados en componentes mecánicos de precisión", explica el director Frank Siepel. "Fabricamos juntas tóricas de solo unos mm, tornillos pequeños y otros cierres para aplicaciones donde se requiere una alta precisión. En microscopios de electrones, por ejemplo, todas las piezas tienen que estar totalmente suaves, con una rugosidad de menos de 0,8. Cualquier irregularidad resultaría en mediciones imprecisas en un microscopio de este tipo. "
El tamaño pequeño de las piezas de trabajo y la alta precisión requieren un enfoque específico. Se requiere una alta estabilidad de las máquinas para proporcionar de forma sistemática la calidad necesaria. El manejo es también muy específico. Los empleados de Vedos son personas con paciencia y prestan atención al detalle. Los productos pequeños se recogen en cajas y filtros. A veces necesitan colocarse en pequeños moldes después de pasar por los centros de mecanizado para someterse a una segunda operación. Durante nuestra visita, uno de los empleados está usando un gancho para coger juntas de latón de solo unos mm de diámetro de una pequeña caja. Cada junta que quede representa cinco euros de ingresos.
Altamente estable y preciso
La empresa fue fundada por el suegro de Frank Siepel hace 20 años. Frank llegó a escena más tarde como trabajador a tiempo parcial, pero rápidamente se involucró más y más, llevando a ambos hombres a una dedicación completa. Eso fue en el 2015. Desde el principio, el énfasis en Vedos fue el torneado de pequeñas piezas con alta precisión.
"Tenemos cinco tornos, para trabajo de fresado y seis máquinas con suministro de vástagos", dice Frank Siepel. "Gradualmente, añadimos más Robodrills de FANUC. Primero teníamos máquinas de tres ejes para terminar los componentes torneados. Los tornillos en los que debería fresarse una ranura, ese tipo de cosa. A continuación, dimos el paso a las máquinas de 4 ejes para poder realizar un trabajo de fresado más complejo para nuestros clientes de forma eficiente. El énfasis sigue estando en los pequeños componentes, pero existen otros muchos aspectos como la programación offline y el control de calidad en una máquina de medición coordinada".
Vedos tiene ocho centros de mecanizado Robodrill manejados por 5 operadores. "El Robodrill más antiguo tiene ahora 10 años y sigue siendo tan preciso como antes", dice Frank sobre su elección de FANUC. "Ya que trabajamos con cortadores pequeños, necesitamos máquinas con altas rpm. La maquinaria también debe ser muy estable y precisa para que podamos cambiar rápidamente y seguir garantizando la calidad deseada. Robodrill ofrece todo eso".
Más eficaz que una máquina de 12 ejes.
También importante en la elección de FANUC es que las máquinas tienen un precio muy razonable. "Ya que duran tanto, la depreciación de la máquina en sí misma no es un coste grande", señala Frank Siepel. Gracias a la alta fiabilidad, también tienen una alta disponibilidad".
Por eso, Vedos también da preferencia a múltiples máquinas, en vez de invertir en maquinaria compleja para el acabado. "Una máquina de 12 ejes puede quizá ahorrar tiempo en la producción, pero luego hay que buscar que no se pierdan beneficios a la hora de configurarla", dice Frank. "Por último, el precio de coste por producto también cuenta. Si tengo dos máquinas funcionando, normalmente es más eficiente que si lo hacemos todo en un torno complejo con herramientas propulsadas. Incluso tenemos clientes que tienen sus propias máquinas de fresado, pero se ponen en contacto con nosotros porque los costes son más bajos".
La naturaleza de los productos también juega un papel en eso. "Para obtener una superficie suave, trabajamos con cortadoras muy pequeñas. Luego también tienes ranuras pequeñas que son fáciles de eliminar. Una máquina rápida y dinámica como Robodrill es mucho más eficiente que una máquina grande, compleja y multi eje. Depende mucho de la naturaleza de los productos y de la cantidad. Si la tolerancia del trabajo de fresado comparada con el trabajo de torneado tiene que ser muy precisa, una máquina combinada tiene sentido. Pero si esas tolerancias no están relacionadas, obtenemos mayor eficacia en múltiples máquinas sin poner en peligro la precisión".