Food and beverage industry

Alimente și băuturi

Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.

Automatizarea FANUC pentru industria alimentară

Soluțiile de automatizare FANUC oferă industriei alimentare eficiență și precizie de neegalat. Aplicațiile noastre includ depalletizarea, încărcarea liniei, producția de ambalaje, selectarea, manipularea, prelucrarea, ambalarea și paletizarea îmbunătățesc siguranța în procesele de producție alimentară.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depaletizare

Încărcarea liniei

Producția de ambalaje

Preluare

Manipulare

Procesare

Ambalare

Paletizare

Automatizare în prima linie

Optimizați-vă lanțul valoric chiar de la începutul procesului de producție folosind automatizarea frontală FANUC. Fie că este vorba de depaletizare, încărcare, încărcare în linie sau chiar termoformarea ambalajului cu o mașină de turnare prin injecție, orice număr de sarcini pot fi ușor automatizate pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți procesele de producție alimentară și să vă reduceți costurile.

Depaletizare

Roboții industriali oferă o modalitate incredibil de eficientă de manipulare a bunurilor în diferite etape ale procesului de producție.

Încărcarea liniei

Indiferent de ceea ce procesați, versatilitatea soluțiilor de automatizare înseamnă că aducerea materiilor prime pe linia de producție este mai ușoară decât ați putea crede.

Producția de ambalaje

FANUC ROBOSHOT este o mașină versatilă de turnare prin injecție CNC care poate fi utilizată pentru a produce ambalaje la fața locului.

Automatizarea manipulării, procesării și preluării

Producătorii de alimente și băuturi trebuie să țină pasul cu tendințele actuale. Automatizarea sarcinilor de preluare, plasare, manipulare, prelucrare sau sortare vă permite nu numai să vă optimizați procesele de producție, ci și să reacționați flexibil la noile evoluții, rămânând astfel înaintea concurenței. Acest lucru poate fi îmbunătățit în continuare prin utilizarea tehnologiei inteligente de recunoaștere vizuală și a sistemelor de senzori.

Recoltare

Roboții și coboții FANUC sunt construiți cu repetabilitate maximă pentru soluții de automatizare mai precise, eficiente și sustenabile.

Manipulare

Manipulați în siguranță alimente secundare sau primare cu roboți dedicați alimentelor și camerelor curate, echipați cu vaselină de uz alimentar și acoperiri speciale.

Procesare

Obțineți mai multă flexibilitate în automatizarea aplicațiilor dvs. de procesare a alimentelor cu roboți și coboturi FANUC.

Automatizarea sfârșitului de linie

Automatizarea sfârșitului liniei dvs. de producție vă sporește flexibilitatea, permițându-vă să reacționați rapid la tendințele și provocările implicate în furnizarea de servicii inteligente și sigure de ambalare, depozitare și logistică de bună calitate. Ambalarea, etichetarea, ambalarea și paletizarea implică o muncă manuală obositoare și repetitivă - lucru care poate fi realizat cu ușurință de sisteme automatizate pentru rezultate optimizate și rentabile.

Ambalare

Îmbunătățiți eficiența, precizia și igiena, asigurând procese de ambalare mai rapide, consistente și fără contaminanți cu FANUC.

Paletizare

FANUC oferă cea mai completă gamă din industrie de roboți de paletizare și coboți, proiectați și construiți pentru a oferi sarcini ridicate și cei mai rapizi timpi de ciclu din lume.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Roboți pentru alimentație și cleanroom

Sigur, curat, eficient: descoperiți toți roboții FANUC de uz alimentar

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Gama de roboți FANUC

Expertiza și tehnologia FANUC pentru orice provocare

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Grupul Elsa

Elsa Group este în topul industriei alimentare mulțumită suportului tehnic FANUC

Specificarea și achiziționarea unui robot industrial reprezintă adesea primul pas al unei companii în călătoria sa către un viitor automatizat bazat pe productivitate și repetabilitate mai mari. Cu toate acestea, parteneriatul cu un furnizor de roboți capabil să ofere cele mai înalte niveluri de asistență pentru clienți este esențial pentru a obține succesul complet al proiectului, de la punerea în funcțiune și instruire până la service și întreținere a mașinii.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină

Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC diminuează căldura pentru brutăriile din magazine

Cu sistemul bazat pe cobot FANUC, brutăriile din magazine își pot crește productivitatea într-un mod sigur și fiabil. Sistemul automatizat oferă o modalitate eficientă de a crește productivitatea și de a reduce costurile în aplicațiile repetitive de manipulare a produselor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.