Skip to main content
Lindmühle

Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină

Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Lindmühle, un producător de făină respectat și cu o tradiție îndelungată, dorea să ușureze sarcina fizică a ridicării sacilor grei pe paleți. Identificând automatizarea robotică drept calea optimă de urmat, compania a început să își evalueze opțiunile. Cu toate acestea, o provocare majoră a fost lipsa spațiului disponibil (atât a amprentei la sol, cât și a înălțimii) în zona de paletizare.

Soluție

Compania a apelat la specialistul local în automatizare Imperia Systems, care a utilizat software-ul ROBOGUIDE FANUC pentru a simula utilizarea diferiților roboți în spațiul de lucru disponibil. Compania a renunțat imediat la un robot de tip portal, optând în schimb pentru un robot FANUC M-710𝑖C cu braț articulat pe șase axe.

Rezultat

Robotul FANUC nu numai că a scutit lucrătorii de la Lindmühle de sarcina fizică de a ridica saci de făină de 5-25 kg pe paleți, dar a ajutat și compania să obțină o creștere cu 50% a capacității sale de paletizare.

Lindmühle

Din 1632, Lindmühle macină grâu, spelt pur și secară în diferite tipuri de făină, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. În prezent, cu sediul în Birmenstorf, lângă Baden, Elveția, cea de-a 17-a generație a familiei Lehmann conduce această afacere de măcinare extrem de dezvoltată. Datorită procesului său de măcinare LH2 patentat la nivel european, Lindmühle poate oferi clienților săi făinuri speciale excepționale. Compania acordă o atenție deosebită făinii pure de spelt și dezvoltării de noi produse. Cu laboratorul său de dezvoltare, brutăria de testare și având-o pe Fiona Weber-Lehmann ca morar și tehnolog alimentar, Lindmühle este pe deplin pregătită pentru provocările viitoare.

Aflați mai multe despre Lindmühle
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

Robotul FANUC ridică povara la Lindmühle

Fiona Weber-Lehmann, director de producție, și sora sa, Jeannine Lehmann, reprezintă cea de-a 17-a generație a echipei de conducere a producătorului de făină Lindmühle. Compania cu 40 de angajați produce peste 300 de amestecuri de făină la moara sa din Elveția, vânzând produsele sale de mare succes brutăriilor, restaurantelor și pizzeriilor.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.
Citat declarație

Fiona Weber-Lehmann

Manager de producție

Soluția a venit sub forma unui robot industrial FANUC M-710𝑖C pe șase axe, prin intermediul specialistului local în automatizare și integrator de sisteme Imperia Systems.

"Cea mai mare provocare a noastră a fost lipsa de spațiu la Lindmühle, nu doar amprenta la sol, ci și înălțimea, care era de maximum 2,9 m", explică Calogero Imperia, CEO al Imperia Systems. "Era clar că nu puteam folosi un robot de tip portal, așa că am început să ne gândim la un robot cu braț articulat în schimb. În special, cu ajutorul software-ului ROBOGUIDE de la FANUC, putem simula cele mai diverse opțiuni de roboți în etapa de ofertare, putem verifica durata ciclului și putem selecta soluția optimă pentru clientul nostru. În acest caz a fost FANUC M-710𝑖C."

FANUC M-710𝑖C stivuiește sacii individuali de făină Lindmühle într-un mod ordonat și plăcut din punct de vedere vizual. Numit afectuos "Erwin" de către personal, acesta oferă o ușurare fizică lucrătorilor și a crescut deja capacitatea de împachetare și paletizare la 35 de tone - o creștere de 50% - cu potențialul de a extinde capacitatea și mai mult în viitor.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

În timpul derulării proiectului, Imperia și-a dat seama că era necesară o axă suplimentară cu servo-control pentru depunerea și stivuirea curată a sacilor de făină.

"Deoarece este ușor să implementezi axe suplimentare cu FANUC, programatorii noștri au putut să o pună în funcțiune în doar câteva ore", spune Calogero Imperia, care adaugă: "Cooperarea cu FANUC în acest proiect a fost un succes total de la început până la sfârșit".

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.