Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Industria auto

Unde există producție la timp, există FANUC!

Abordarea Lean pentru industria auto - eficiență și productivitate ridicate

FANUC este un partener de top în domeniul automatizării pentru industria auto, oferind o gamă largă de soluții, de la roboți industriali și sisteme CNC la mașini de găurire, tăiere cu fir și turnare prin injecție. Tehnologia noastră sprijină prelucrările complexe și nevoile diverse de producție, sporind eficiența și sustenabilitatea. Cu inovațiile FANUC eficiente din punct de vedere energetic, producătorii și furnizorii de automobile pot rămâne competitivi și ecologici. Tehnologia noastră avansată optimizează procesele și stimulează productivitatea, conducând la progresul către un viitor sustenabil în domeniul automobilelor.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Studii de caz FANUC în industria auto

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Soluțiile FANUC ca numitor comun al specialistului în tăierea șuruburilor

Trecerea de la operațiunile de producție tradiționale la cele automatizate poate părea uneori descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul partenerului tehnologic potrivit, procese precum prelucrarea și asamblarea automatizate pot fi realizate cu ușurință, oferind instantaneu noi niveluri de productivitate și fiabilitate.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC oferă veriga lipsă la ZPM

Atunci când ZPM a dorit să își crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată vertical a companiei și să își cartografieze producția mai precis, a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC. Cu acest software avansat, producătorii precum ZPM pot supraveghea și gestiona date de la una până la 2 000 de mașini, roboți și sisteme PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

Integratorul de sisteme găsește partenerul perfect în FANUC

Uneori, o relație de lucru de lungă durată și critică pentru afaceri se dezvoltă aproape întâmplător. În acest caz, când un client important și-a exprimat preferința pentru roboții FANUC, ALS Mechatronic, integrator de sisteme lider în Regatul Unit, s-a îndepărtat de furnizorii săi mai vechi de roboți. Cinci ani mai târziu, compania este cu adevărat mulțumită de situație, deoarece FANUC și ALS Mechatronic au stabilit un parteneriat de afaceri extrem de fructuos și recompensator, de care beneficiază astăzi o gamă largă de utilizatori finali ai companiei din întreaga lume.