Skip to main content
Emerson

Člověk a technologie v těsném kontaktu

CRX Kobot𝑖A/L od společnosti FANUC usnadňuje spolehlivou výrobu v těch nejtěsnějších prostorách. Má kompaktní design a výrazně zvyšuje dostupnost strojů.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Stávající portálové automatizační řešení na CNC soustruhu bylo vadné. Proto se hledalo okamžitě dostupné a jednoduše instalovatelné řešení. Zákazníka navíc přesvědčilo jednoduché programování nového robota CRX.

Výsledek

Robot CRX automatizuje vykládání hotových dílů přímo ze soustruhu a zbytkových dílů z tyčového podavače. Dostupnost strojů se zvýšila na 96 % denně a zvýšila se produktivita, protože nyní lze spustit kompletní směnu duchů.

Emerson

Společnost Emerson Professional Tools s přibližně 80 zaměstnanci již desítky let vyvíjí, vyrábí a montuje lisovací nástroje a lisovací čelisti pro lisovací kování ve svém švýcarském závodě v Sissachu. Vysoce kvalitní výrobky společnosti se používají především k připojení sanitárního, vodovodního a plynového potrubí v budovách.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Emerson
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Emerson využívá prostorově úspornou automatizaci prostřednictvím kolaborativního robota FANUC

Jako přední výrobce lisovacích nástrojů pro stavební sanitární techniku musí společnost Emerson Professional Tools AG vyrábět s spolehlivostí a se stabilitou procesu. Z tohoto důvodu - a vzhledem k omezenému prostoru - se od roku 2021 na soustruhu používá Cobot CRX-10𝑖A/L od společnosti FANUC. Má kompaktní design a zvyšuje využitelnost stroje až na 96 %. Důvodem byly jednak desítky let dobrých zkušeností s řídicími jednotkami FANUC a jednak dva Robot FANUC, které již byly spolehlivě v provozu.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Jako kolaborativní robot nevyžaduje FANUC CRX-10𝑖A/L žádná složitá bezpečnostní zařízení, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na jeho půdorys. Plně splňuje bezpečnostní normy podle ISO 10218-1. Jeho citlivé senzory spustí okamžité bezpečnostní zastavení, pokud se dotkne překážky. Ochrana proti zachycení a měkký gumový potah, který cobota částečně zakrývá, také zajišťují, že se obsluha stroje cítí bezpečně a může bez obav pracovat v těsném kontaktu se svým robotickým kolegou. Může dokonce vykonávat bezobslužnou směnu duchů. Díky vysoké stabilitě procesu se denní využitelnost soustruhu zvýšila až na 96 procent.

 

Emerson testimonial image. Website only!

Toto řešení nás přesvědčilo ve všech ohledech a ani dnes si nedokážeme představit lepší automatizační systém pro tento CNC soustruh. Pracuje perfektně a spolehlivě

Citace z referencí

Stefan Rüdisühli

Ředitel závodu ve společnosti Emerson

Instalaci kobota a počáteční programování prováděných úloh provedli zkušení technici společnosti Wick AG. Tento systémový dům ze švýcarského Küssnachtu se již přibližně 20 let zabývá vývojem automatizačních řešení pro malé a střední podniky.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Guido Lüönd, technický ředitel společnosti Wick AG, je obzvláště nadšen snadnou instalací nové řady CRX: Díky svému lehkému a kompaktnímu designu lze stroj FANUC CRX-10𝑖A/L snadno integrovat do jakéhokoli pracovního prostoru nebo stávajícího systému. Nepotřebujeme jeřáb ani žádné jiné zvedací zařízení." Skvěle se sem hodí i nový, obzvláště kompaktní řídicí systém R-30𝑖B Mini Plus.

Na odborníka na automatizaci udělaly dojem i pohodlné možnosti programování: Ovladač FANUC CRX-10𝑖A/L umožňuje ručně řízené učení. To znamená, že robota lze snadno ručně navádět do požadovaných poloh, které lze uložit do tabletu pomocí funkce drag & drop. Tímto způsobem je nová aplikace naprogramována během několika minut."

Inspirujte se

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Kobot FANUC pomáhá společnosti GER4TECH posunout se vpřed

Vývoj nového robota vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a často i spolupráci s partnery, kteří disponují specializovanými znalostmi v konkrétních technologických oblastech. Když tedy společnost GER4TECH hledala odborníka na kolaborativní roboty, který by do jejího nového autonomního mobilního robota (AMR) vnesl pokročilé funkce, obrátila se na společnost FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňují nepřetržité CNC obrábění ve společnosti RADMOT

Automatizované obráběcí buňky CNC zahrnující různé obráběcí stroje a roboty vyžadují promyšlený design a integraci. Proč si tedy tento proces nezjednodušit a neobrátit se na nejvýznamnějšího světového výrobce CNC obráběcích strojů a robotů: FANUC. Přesně to byla strategie společnosti RADMOT, významného polského poskytovatele služeb v oblasti obrábění, když chtěla zavést novou CNC frézovací buňku zahrnující tři obráběcí centra a dva roboty, která by mohla pracovat bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli kolizí mezi roboty.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria s.r.o.

CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.