Skip to main content
Nitra

Hoogwaardige productie: maximale output met minimaal energieverbruik

Služba Nitra, een Slowaakse fabrikant die voornamelijk levert aan de automobielsector, heeft zijn productie getransformeerd door middel van uitgebreide automatisering in de vorm van FANUC CNC spuitgietmachines en krachtige industriële robots. Door het upgraden van de assemblagelijnen en de spuitgietwerkplaats heeft het bedrijf de productiviteit aanzienlijk verhoogd, het energieverbruik teruggedrongen en het aantal fouten verminderd. Het resultaat is een zeer efficiënte, betrouwbare en duurzame productieomgeving die grote OEM's en toeleveranciers ondersteunt.
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Služba Nitra wilde zijn productieprocessen verder optimaliseren om doorvoer, kwaliteit en concurrentiekracht nog verder te verbeteren. Daarbij lag de focus op de assemblagelijnen en de spuitgietactiviteiten van de fabriek. Het realiseren van consistente en stabiele processen, in combinatie met een hoge kostenefficiëntie, was essentieel – zeker binnen de veeleisende automotive supplysector.

Oplossing

Het bedrijf implementeerde zeven FANUC ROBOSHOT CNC spuitgietmachines met een capaciteit van 130 tot 500 ton. Daarnaast heeft Služba Nitra meerdere industriële robots van FANUC op haar productielijnen geïmplementeerd, waaronder de M-20𝑖D/25, LR Mate 200𝑖D/7L en SR-6𝑖A modellen voor handling- en assemblagetaken.

Resultaat

De FANUC automatiseringstechnologie heeft de productiviteit met 30-40% verhoogd door snellere cyclustijden en gestroomlijnde omschakelingen, terwijl het energieverbruik in de spuitgieterij met ongeveer 50% is gedaald, wat bijdraagt tot aanzienlijke besparingen in de hele fabriek. Tegelijkertijd hebben de verbeterde processtabiliteit en -precisie het aantal afkeuringen tot bijna nul teruggebracht, wat een consistente kwaliteit voor de klanten garandeert.

Služba Nitra

Služba Nitra is een in Slowakije gevestigde toeleverancier voor de automotive industrie met meer dan 200 medewerkers. Het productportfolio omvat onder meer zekeringkasten, printplaten (PCB’s), verlichtingscomponenten en onderdelen voor grote OEM’s zoals Audi, Škoda, Opel, Ford en Volkswagen. Het bedrijf werd opgericht in 1955 en evolueerde van een dienstverlener tot een moderne en betrouwbare productiepartner voor de automotive sector. Služba Nitra beschikt over belangrijke certificeringen, waaronder IATF 16949 en ISO 14001:2015, wat de focus op kwaliteit, procesbeheersing en duurzaamheid onderstreept.

Meer informatie over služba nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC verhoogt productiviteit en efficiëntie bij toeleverancier in de automotive industrie

Voor Služba Nitra markeert de overgang naar geautomatiseerde productie een beslissende stap in de evolutie naar een moderne toeleverancier aan de automotive industrie. Het bedrijf heeft aanzienlijk geïnvesteerd in FANUC technologie om de prestaties van zijn productieactiviteiten te verbeteren, van spuitgieten tot eindassemblage.

"Ik kan zeggen dat de keuze om met FANUC in zee te gaan een van de belangrijkste beslissingen was in mijn carrière tot nu toe," zegt Miroslav Fülöp, Managing Director/CEO van Služba Nitra. "De kracht van het merk en de bewezen betrouwbaarheid en stabiliteit van de oplossingen waren doorslaggevende factoren bij de keuze voor FANUC."

Vanuit de positie van een eenvoudige werkplaats die voornamelijk handmatige assemblage uitvoerde, heeft Služba Nitra zowel de eindproductie als de productie van halffabrikaten bijna volledig geautomatiseerd en is het een van de toonaangevende koplopers in automatisering en robotica in de regio geworden.

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

"FANUC heeft met zijn spuitgietmachines en industriële robots volledig bijgedragen aan onze doelstellingen," zegt Fülöp. "De robots zorgen voor consistente, herhaalbare processen op onze productielijnen en verminderen onze afhankelijkheid van handenarbeid."

Werkend in een zeer competitieve auto-omgeving, identificeerde Služba Nitra drie belangrijke maatstaven om het succes van haar automatiseringsproject te evalueren: arbeidsproductiviteit, energieverbruik en productkwaliteit.

Služba Nitra case study picture for quote element
Aanvraag Referenties

Miroslav Fülöp

Algemeen directeur/CEO

Op het vlak van energiebesparing speelde de spuitgieterij een sleutelrol, aangezien dit een van de economische kernpunten van de fabriek is. Daarom verving Služba Nitra zeven van zijn veertien spuitgietmachines door uiterst efficiënte, volledig elektrische FANUC ROBOSHOT‑modellen met sluitkrachten van 130 tot 500 ton.

"Als gevolg daarvan hebben we het energieverbruik van onze volledige spuitgieterij met ongeveer 50% verminderd,” licht Fülöp toe. “Op fabrieksschaal vertaalt zich dat in een totale energiereductie van om en bij de 30%.”

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Even belangrijk is de impact van automatisering op de kwaliteit. Dankzij de stabiele, nauwkeurig gecontroleerde processen heeft het bedrijf het aantal defecten drastisch kunnen terugdringen.

"Dankzij de betrouwbaarheid van FANUC apparatuur en de precisie die het biedt, hebben we ons interne foutenpercentage tot een absoluut minimum kunnen terugbrengen", zegt hij. "We werken nu met een defectenniveau van bijna nul, in de orde van tientallen per miljoen."

Lokale ondersteuning speelde ook een sleutelrol in het succes van het project, zoals Fülöp bevestigt: "De ondersteuning van het FANUC Service Centre hier in Nitra was uitstekend en geeft ons het vertrouwen dat we de hoge prestaties op lange termijn kunnen handhaven."

Vandaag is Služba Nitra een uitstekend voorbeeld van hoe KMO's met succes automatisering kunnen omarmen om hun concurrentievermogen, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren.

“We zijn zeer tevreden over de implementatie van automatisering, zowel in het algemeen als specifiek in combinatie met de FANUC‑apparatuur,” besluit hij. “Het enige wat we achteraf anders zouden doen, is er vroeger mee beginnen.”

Laat u inspireren!

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Energiezuinige productie met toonaangevende OEM met FANUC ROBOSHOT machines

Hoewel de elektriciteitsprijzen zich in 2023 en 2024 stabiliseerden na enorme pieken in 2020 en 2022, liggen ze nog steeds aanzienlijk hoger dan vóór de pandemie. Veel experts voorspellen dat ze de rest van dit decennium – en mogelijk nog langer – hoog zullen blijven. De oplossing voor getroffen fabrikanten? Investeren in energie-efficiënte machines, zoals de FANUC ROBOSHOT spuitgietmachine.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC robots zorgen voor succesvolle automatisering in de automotive industrie

Toepassingen in de automotive industrie behoren tot de meest veeleisende automatiseringstaken in de hele industrie. Natuurlijk zijn hoge assnelheden en een hoge productiviteit basisprincipes, maar in dit specifieke project stonden precisie en herhaalbaarheid ook hoog op de prioriteitenlijst. Met deze vele eisen in het achterhoofd kwam men uit bij de industriële robots van FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.