Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Geautomatiseerde plaatsing van spuitgietcomponenten in trays

Omdat fabrikanten wereldwijd te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel, blijft kunststofverpakkingen‑producent Kunstoff‑Packungen voortdurend op zoek naar manieren om zijn automatiseringsgraad verder te verhogen.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Deze automatiseringsopdracht vereiste het plaatsen van kunststof spuitgietflessen in trays met afzonderlijke uitsparingen, zodat elk onderdeel van de andere gescheiden blijft. Daarnaast wenste de klant dat er bij het stapelen van de trays telkens een schuimvel tussen werd geplaatst. Dit zorgt voor een schone scheiding tussen de onderdelen in de ene tray en de onderzijde van de bovenliggende tray. Normaliter wordt dit werk handmatig uitgevoerd.

 

Oplossing

De oplossing van het Zwitserse Roth Technik bestond uit twee FANUC robots. De eerste was de zesassige M-10𝑖D/10L met een payload van 10 kg, en de tweede was een vierassige SR-6𝑖A robot met een payload van 6 kg.

 

Resultaat

De oplossing stelde Kunstoff-Packungen in staat om de productielijn autonoom te laten draaien, met een autonome werking van minstens 8 uur op volle snelheid, waarbij cyclustijden van 0,8 seconden werden bereikt. Er werd aanzienlijk ruimte bespaard dankzij de compacte afmetingen van deze oplossing.

Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen heeft een lange en trotse geschiedenis: het bedrijf werd in 1894 opgericht in Kreuzlingen, Zwitserland. Met meer dan 90 medewerkers en 72 machines voor kunststofverwerking richt het zich op het leveren van klantspecifieke verpakkingsoplossingen. Het bedrijf produceert holle kunststofverpakkingen, flessen en flexibele slangen met een volumebereik van 5 tot 1.500 milliliter. De klanten van Kunstoff‑Packungen zijn voornamelijk actief in de farmaceutische, cosmetische, voedings‑ en chemisch‑technische industrie. Het bedrijf bedient klanten wereldwijd en kan produceren volgens de vereisten van een ISO‑klasse‑7 cleanroom.

MEER INFORMATIE OVER KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

FANUC robots bij Kunstoff-Packungen AG

Door het wereldwijde tekort aan gekwalificeerd personeel blijft Kunstoff‑Packungen - als bedrijf dat inzet op uitmuntendheid - voortdurend op zoek naar manieren om zijn automatiseringsniveau verder te verhogen.

“Onze klant vroeg ons om de onderdelen afzonderlijk in de uitsparingen van de dozen te plaatsen en ze na elke laag te beveiligen met een tussenvel. Normaal gebeurt dit handmatig, maar wij hebben ons tot doel gesteld dit proces te automatiseren. Het was voor ons belangrijk dat het systeem zowel kleine als grote matrijsformaten aankon, waarna we op zoek gingen naar geschikte leveranciers.”

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, eigenaar van Roth Technik GmbH, beschrijft de oplossing:

“Wij hebben een hogesnelheidsverpakkingsoplossing geïmplementeerd met twee FANUC‑robots, die de flessen rechtstreeks overnemen van de spuitgietmachine. Daarmee bereiken we een minimale cyclustijd per product van slechts 0,8 seconden. De onderdelen worden afzonderlijk in de uitsparingen geplaatst, wat voor de klant een belangrijk kwaliteitsvoordeel is.

Daarnaast worden de productiegegevens opgeslagen op een RFID‑chip, die deze automatisch doorstuurt naar het etiketteersysteem. Zo wordt ook daar de foutkans tot een minimum beperkt. Dankzij het gebruik van twee FANUC‑robots behalen we maximale flexibiliteit, wat essentieel is voor de verschillende producttypes en processen.”

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Een van de functies die de ingenieurs van Roth Technik inzetten om de efficiëntie van de automatisering te verhogen, was een multifunctionele grijper. Deze grijper stelt de robot in staat om meerdere kunststof flessen tegelijk te hanteren én om het dunne tussenvel nauwkeurig te positioneren wanneer dat nodig is. Marcel Fetzer spreekt zijn grote tevredenheid uit over het behaalde resultaat.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.
Aanvraag Referenties

Marcel Fetzer

Hoofd Technologie MB - KUnststoff-Packungen AG

Laat u inspireren !

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robots in zuivelproductie

Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiënte productie en een sterke concurrentiepositie.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robots innoveren de landbouw

Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiënt.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Volledig geautomatiseerde assemblage van koffiemolens

Bij de productie van populaire huishoudtoestellen zoals koffiemolens zijn er verschillende voorwaarden die het succes van het productieproces bepalen. Alleen duidelijk gestructureerde, efficiënte en doelgerichte processen leiden tot de vereiste mate van betrouwbaarheid. Het realiseren van die ambitie wordt aanzienlijk realistischer met behulp van automatisering – iets waar marktleider Eugster/Frismag AG uit eigen ervaring over kan getuigen.
Het bedrijf implementeerde 14 FANUC LR Mate industriële robots en FANUC ZDT (Zero Down Time), waarmee het nu elke 7 seconden volledig geautomatiseerd een koffiemolen assembleert – continu, zonder onderbreking.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.