Máquinas de moldeo por inyección eléctrica ROBOSHOT
El futuro del moldeo por inyección
¿Listo para llevar su moldeo por inyección al siguiente nivel? Descubra la última tecnología de moldeo por inyección eléctrica de ROBOSHOT, diseñada para ofrecer una precisión, una velocidad y una eficiencia energética excepcionales. Explore el control CNC avanzado con una interfaz táctil intuitiva, supervisión energética integrada y funciones diseñadas para maximizar la eficiencia de la producción. Con un hardware robusto diseñado para garantizar una fiabilidad a largo plazo, ROBOSHOT le ayuda a lograr una calidad constante y un alto rendimiento en cada ciclo.
Producción de alto rendimiento: Más piezas, menos energía
Služba Nitra, un fabricante eslovaco que suministra principalmente al sector de la automoción, ha transformado su producción mediante una amplia automatización en forma de máquinas de moldeo por inyección CNC de FANUC y robots industriales de alto rendimiento. Gracias a la modernización de sus líneas de montaje y su taller de moldeo, la empresa ha aumentado considerablemente la productividad, al tiempo que ha reducido el consumo de energía y los índices de error. El resultado es un entorno de fabricación altamente eficiente, fiable y sostenible que presta apoyo a los principales OEM y proveedores de primer nivel del sector de la automoción.
Un fabricante líder de componentes plásticos confía en las soluciones automatizadas de FANUC
Todos los fabricantes en crecimiento necesitan un socio tecnológico fiable que les proporcione máquinas y soluciones innovadoras capaces de respaldar su éxito en un mercado global altamente competitivo. Un buen ejemplo de ello es AKO Kunststoffe GmbH, una empresa alemana de moldeo por inyección gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que confía en alrededor de 30 máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT, ocho de ellas automatizadas mediante robots industriales FANUC.
Un fabricante OEM líder mejora la eficiencia energética gracias a las máquinas FANUC ROBOSHOT
Aunque los precios de la electricidad se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 tras los enormes picos registrados en 2020 y 2022, siguen siendo considerablemente más altos que los niveles previos a la pandemia, y muchos expertos prevén que puedan mantenerse altos durante el resto de esta década y, posiblemente, más allá. La forma en que los fabricantes, que se encuentran en una situación difícil, pueden contraatacar es invirtiendo en maquinaria energéticamente eficiente, como la máquina de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT.
TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT
Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.