Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

La serie ARC Mate de FANUC es nuestra gama de robots diseñados específicamente para la soldadura por arco. Su alta precisión combinada con una gran repetibilidad la convierten en la solución de soldadura por arco más eficiente que necesita.

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas e información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables para ayudarle a tomar las decisiones correctas y sacar el máximo provecho de sus productos FANUC.

 

Inspírese

Get Inspiration from Other's Success

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevación de cargas pesadas para la construcción de camiones

NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot

Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

El Cobot CRX de FANUC aumenta la flexibilidad de la producción

Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles aún más altos de calidad y flexibilidad. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que lo dicten los volúmenes de producción. En concreto, Bonvicini Carpenteria aprovecha las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.