Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

El Cobot CRX de FANUC aumenta la flexibilidad de la producción

Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles aún más altos de calidad y flexibilidad. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que lo dicten los volúmenes de producción. En concreto, Bonvicini Carpenteria aprovecha las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

De la tarea al resultado

Tarea

En línea con las demandas de los clientes de niveles de flexibilidad aún mayores, el especialista en soldadura  Bonvicini Carpenteria quería aprovechar su largo legado de uso de la automatización para resolver desafíos de producción exigentes. Además de invertir en nueva tecnología de robótica industrial, la empresa también quería introducir su primer robot colaborativo (cobot).

 

Solución

Bonvicini Carpenteria lleva más de 20 años utilizando robots FANUC, por lo que sabía a quién recurrir para sus últimas necesidades. Además de los nuevos robots de soldadura por arco ARC Mate 100𝑖D/8L de FANUC, la empresa está aprovechando las ventajas de su primer robot colaborativo, un CRX-10𝑖A/L de FANUC, que ahora está soldando tubos de paraguas como parte de un sistema basado en células suministrado por el integrador de sistemas líder, Tecnorobot.

 

Resultado

Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles de calidad y flexibilidad aún mayores. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que los volúmenes de producción lo requieran. En particular, Bonvicini Carpenteria está aprovechando las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.

 

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Bonvicini Carpenteria, situada en unas instalaciones de 2.200 m2 cerca de Verona (Italia), inició su actividad en 1998. Esta empresa familiar, que hoy cuenta con 15 empleados, está especializada en la fabricación por contrato, con especial atención a la soldadura, incluidos los procesos MIG, MAG y TIG. Bonvicini Carpenteria tiene un fuerte impulso empresarial que se traduce en una inversión continua en las últimas tecnologías de fabricación, lo que contribuye a generar una excelente reputación entre los clientes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

CRX FANUC aumenta la flexibilidad de la producción

Con un largo historial de inversión en innovación y automatización, Bonvicini Carpenteria adquirió su primer robot industrial FANUC en 2001. Este trabajador robot sigue en servicio, con más de 60.000 horas de operaciones de soldadura. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha observado un cambio en las demandas de los clientes.

"El mercado actual nos pide que seamos mucho más flexibles, por lo que nuestra elección para ayudar a satisfacer esta demanda fue el robot colaborativo CRX FANUC-10𝑖A/L", afirma Alessandro Bonvicini, Jefe y Director de Producción de la empresa. "Desde su creación en 1993, Tecnorobot ha instalado más de 2200 robots. Trabajando con FANUC desde el principio, un gran número de los robots están activos en aplicaciones de corte y soldadura, como las de Bonvicini Carpenteria.

Tecnorobot ha instalado más de 2200 robots.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"Al principio, la aplicación se basaba en una sola mesa de soporte, pero pronto añadimos una segunda para soldar piezas más grandes de acuerdo con los requisitos del cliente", afirma Bonvicini.

Con la función de arrastrar y soltar, la programación del CRX-10𝑖A/L es fácil para cualquier operario, apoyada además por las capacidades de guiado manual del robot y la sencilla interfaz de la tableta.

 

La programación del CRX-10𝑖A/L es fácil para cualquier operario, apoyada además por las capacidades de guiado manual del robot y la sencilla interfaz de la tableta.

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Gracias a una sencilla programación, nuestro robot colaborativo CRX FANUC-10𝑖A/L sólo tardó una hora en estar listo para soldar tubos de paraguas.

Testimonios

Alessandro Bonvicini

Jefe y responsable de producción

"Cuando necesitamos fabricar lotes de producción más grandes, confiamos en nuestros robots de soldadura FANUC convencionales", añade Bonvicini. "En la actualidad, disponemos de una célula que monta un robot ARC Mate sobre una pista. Consta de cuatro estaciones en línea, lo que nos permite fabricar cuatro tipos de productos diferentes"

Además, la empresa cuenta con otras dos células de soldadura gemelas que incorporan robots ARC Mate 100𝑖D/8L que también permiten a Bonvicini Carpenteria aumentar los volúmenes de producción según sea necesario.

La última palabra la tiene la directora administrativa asociada Chiara Bonvicini al exponer la necesidad de seguir superando desafíos utilizando la última tecnología de automatización: "El mercado actual nos exige ofrecer cada vez más flexibilidad y calidad de producto, por lo que nuestra misión es continuar con la automatización y la instalación de productos FANUC"

.

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Inspírese

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluciones adhesivas AS

Uniendo fuerzas: El cobot de FANUC es la solución óptima para los adhesivos de AS

La automatización no es sólo para aplicaciones de gran volumen. AS Adhesive Solutions, consultora especializada y socio de la industria de adhesivos, reconoce que muchas PYMES que procesan pequeñas cantidades pueden beneficiarse de procesos total o parcialmente automatizados. En estos casos, un robot colaborativo (cobot) suele ser la mejor solución.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevación de cargas pesadas para la construcción de camiones

NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.