Skip to main content
Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

Máquinas de moldeo por inyección eléctrica ROBOSHOT

Las Máquinas de moldeo por inyección eléctricas ROBOSHOT están diseñadas para una puesta en marcha rápida y sencilla, manteniendo al mismo tiempo un alto grado de funcionalidad.

La gama ROBOSHOT para moldeo por inyección eléctrica

Dependiendo del tamaño de la unidad de cierre y de la fuerza de cierre que necesite, elija uno de los modelos de la serie a-S𝑖B de FANUC para conseguir un moldeo extremadamente estable. Con la máxima precisión y fiabilidad, cada modelo ha sido diseñado para mejorar su productividad y reducir sus costes de producción.

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Producción de alto rendimiento: Más piezas, menos energía

Služba Nitra, un fabricante eslovaco que suministra principalmente al sector de la automoción, ha transformado su producción mediante una amplia automatización en forma de máquinas de moldeo por inyección CNC de FANUC y robots industriales de alto rendimiento. Gracias a la modernización de sus líneas de montaje y su taller de moldeo, la empresa ha aumentado considerablemente la productividad, al tiempo que ha reducido el consumo de energía y los índices de error. El resultado es un entorno de fabricación altamente eficiente, fiable y sostenible que presta apoyo a los principales OEM y proveedores de primer nivel del sector de la automoción.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Un fabricante líder de componentes plásticos confía en las soluciones automatizadas de FANUC

Todos los fabricantes en crecimiento necesitan un socio tecnológico fiable que les proporcione máquinas y soluciones innovadoras capaces de respaldar su éxito en un mercado global altamente competitivo. Un buen ejemplo de ello es AKO Kunststoffe GmbH, una empresa alemana de moldeo por inyección gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que confía en alrededor de 30 máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT, ocho de ellas automatizadas mediante robots industriales FANUC.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.