TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

De la tarea al resultado

Tarea

Para ampliar su capacidad de producción, TESY necesitaba aumentar  su rendimiento en la producción de piezas de plástico, incorporadas a sus productos finales.

Solución

TESY invirtió en dos máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC totalmente eléctricas con una fuerza de cierre de 350 toneladas.

Resultado

Con la implementación de los equipos industriales de FANUC, el fabricante búlgaro TESY consiguió reducir los costes de las piezas fabricadas, disminuir los residuos tecnológicos y los costes energéticos, lograr un alto nivel de calidad y repetibilidad de las piezas fabricadas y, por último, pero no por ello menos importante, mejorar el entorno de trabajo gracias a los bajos niveles de ruido de las Máquinas.

 

TESY

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

TESY es el mayor fabricante búlgaro y uno de los principales europeos de acumuladores eléctricos de agua caliente, depósitos de agua calentados indirectamente y aparatos de calefacción eléctrica. La empresa forma parte del holding Ficosota y cuenta con 5 fábricas en el territorio de Bulgaria. La empresa vende sus productos en más de 50 países de 4 continentes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TESY

Aumento de la capacidad en el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado

TESY sigue aumentando su capacidad de producción y lanzando nuevas líneas de productos en el sector HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). "Necesitábamos una solución muy eficaz para aumentar nuestra capacidad de producción de piezas de plástico, incorporadas a nuestros productos ensamblados", afirma Desislav Dimitrov, Director de proyectos de inversión estratégica y desarrollo de TESY.

"Elegimos a FANUC principalmente por sus máquinas únicas, que no tienen análogos entre el resto de fabricantes mundiales de esta clase de máquinas. Una condición muy importante para nuestra decisión final fue el hecho de que se nos ha dado la oportunidad de probar las máquinas  con nuestro propio material y personal, lo que prácticamente nos ha convencido de las excelentes cualidades, funcionalidad y eficiencia de las Máquinas", afirma Dimitrov.

"Hemos elegido FANUC sobre todo por sus máquinas únicas, que no tienen análogos entre el resto de fabricantes mundiales de esta clase de modelos.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.

"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, con una fuerza de cierre de 350 toneladas, es una máquina de moldeo por inyección equipada con un accionamiento totalmente eléctrico (servo) de todos los ejes de la máquina. Esto, combinado con un control CNC preciso y sistemas adicionales de FANUC, nos ha ayudado a conseguir una eficiencia energética superior en más de un 70% a la de las máquinas hidráulicas con las que hemos estado trabajando hasta ahora", afirma Dimitrov. Los beneficios para TESY de la implementación de las máquinas ROBOSHOT de FANUC no se limitan a la reducción sustancial de los costes de electricidad en el proceso de producción.

"Una vez implementadas las máquinas ROBOSHOT, vimos que los resultados conseguidos coincidían completamente con los datos de las conversaciones preliminares y los indicados en la oferta."

"Las máquinas ROBOSHOT de FANUC nos han ayudado a reducir los costes de electricidad en el proceso de producción.

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English
Testimonios

Desislav Dimitrov

Gestor de Proyectos de Inversión Estratégica y Desarrollo en TESY

"Los niveles de ruido extremadamente bajos de las máquinas eléctricas de FANUC han supuesto una mejora significativa del entorno de trabajo en la nave de producción y un nivel de satisfacción excepcional tanto de los trabajadores del proceso de fabricación como del personal directivo", comenta Dimitrov.

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

TESY también ha ampliado su colaboración con FANUC en el campo de la robótica instalando varios modelos en su producción. Para la formación práctica de los empleados in situ, TESY ha equipado su ROBO Center de formación con una célula robótica especial FANUC Educational Package.

"También nos gustaría destacar la cooperación proactiva y beneficiosa que hemos obtenido del equipo de FANUC en todas las fases del proyecto: pruebas, instalación y servicio posventa. Espero que en FANUC Bulgaria hayamos encontrado un socio a largo plazo para nuestros futuros proyectos", concluye Dimitrov.

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.