Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

IA física para la robótica industrial y la automatización

Descubra cómo las plataformas abiertas y la IA física pueden transformar su estrategia de automatización, ofreciéndole la flexibilidad necesaria para ampliar, adaptar e integrar capacidades avanzadas que mejoren el rendimiento en todo su entorno de producción.

Aplicaciones de la IA física

La IA Física permite a los robots percibir, adaptarse y actuar en entornos reales de fabricación. Estas aplicaciones muestran cómo los robots de FANUC pueden utilizar la inteligencia artificial, el control en tiempo real, las instrucciones en lenguaje natural y la simulación para realizar tareas complejas de automatización con mayor flexibilidad y precisión.

Un robot con IA realiza un seguimiento de las piezas móviles y aprieta los tornillos

Los robots FANUC pueden identificar y seguir piezas en movimiento en tres dimensiones, acompañándolas con precisión en tiempo real. Esto permite realizar operaciones como apretar tornillos en piezas en movimiento, una tarea que tradicionalmente requería una sujeción precisa o la estabilización de la pieza. Con un rendimiento de seguimiento de alta velocidad de 1 milisegundo, el seguimiento 3D de alta velocidad garantiza una precisión constante incluso en entornos dinámicos.

Explore la solución de guiado visual por IA de Inbolt
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.
Image for AI webpages. Website only.

Operaciones de preparación de pedidos gestionadas por agentes de IA

Al emitir instrucciones en lenguaje natural al agente de IA para tareas como fotografiar órdenes de trabajo, reconocer texto y transportar bandejas y piezas, un robot puede ejecutar el kitting de piezas de trabajo. Al combinar un agente de IA, capaz de comprender el lenguaje natural para controlar el robot y ejecutar tareas de forma autónoma, con una función de reconocimiento basada en IA sin necesidad de entrenamiento previo (masterless), que identifica objetos a partir de descripciones en lenguaje natural, es posible modificar la lógica de operación de la misma forma que se darían instrucciones a una persona.

Robot con monitorización dinámica de proximidad basada en IA

Los robots FANUC equipados con sistemas de percepción impulsados por IA pueden detectar la presencia de personas cercanas y ajustar sus trayectorias en tiempo real sin detener la producción. Utilizando la entrada de comandos de par de la función “Stream Motion”, la fuerza generada por el brazo robótico se mantiene dentro de un rango operativo seguro. Si una persona entra en el área de trabajo del robot, este modifica automáticamente su trayectoria para evitar el contacto. Una vez que la zona vuelve a estar despejada, el robot retoma su trayectoria original y continúa con la tarea. Esto permite una colaboración segura e ininterrumpida en la planta de producción.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

La IA controla dos brazos para instalar un cable flexible

Utilizando un modelo fundacional de Visión-Lenguaje-Acción (VLA), dos brazos robóticos FANUC pueden trabajar conjuntamente para imitar tareas humanas, como doblar una camiseta o realizar operaciones de cableado que requieren una gran destreza. El sistema detecta la tensión de los cables en tiempo real y manipula cables blandos y flexibles con una sensibilidad similar a la de una persona. Aprovechando la articulación multieje, los robots pueden enrutar cables a través de trayectorias tridimensionales complejas, incluyendo variaciones de altura, profundidad e inclinación, manteniendo una manipulación precisa y evitando daños en los componentes.

Programación de robots mediante voz con IA generativa

Los robots FANUC pueden reconocer comandos de voz en varios idiomas, generar automáticamente programas en Python mediante IA generativa y ejecutar las tareas resultantes mientras perciben su entorno. Los usuarios dan instrucciones verbalmente y el robot interpreta el lenguaje, genera el programa adecuado y lleva a cabo la acción solicitada.

Estas capacidades también permiten realizar tareas complejas como:

Lanzar un dado y colocarlo en la ubicación correcta en función del número que muestreApilar un dado de un color específico encima de otro

Estas tareas, que antes requerían una programación especializada, ahora pueden ejecutarse mediante comandos de voz intuitivos.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

Simulación avanzada y soporte para gemelos digitales

FANUC respalda tecnologías avanzadas de simulación y gemelos digitales que permiten a los fabricantes diseñar, probar y validar sistemas robóticos antes de su puesta en marcha. Los entornos virtuales fotorrealistas de fábrica ayudan a los equipos a modelar el comportamiento de los robots, evaluar la disposición de las celdas de trabajo y optimizar el rendimiento en un entorno libre de riesgos.

Mediante el uso de NVIDIA Isaac GR00T para entrenar los movimientos del robot y el comportamiento de los objetos, los robots pueden aprender de forma autónoma a gestionar situaciones que anteriormente no habían visto. Los robots FANUC están disponibles en formatos compatibles con las plataformas modernas de simulación, lo que permite realizar análisis de tiempos de ciclo, validación de trayectorias y generación de datos para el entrenamiento de IA dentro de flujos de producción virtuales. Estas herramientas reducen los tiempos de puesta en marcha y mejoran la precisión global del sistema.

Mayor integración con las herramientas de simulación de FANUC

El ecosistema de simulación de FANUC, que incluye herramientas de programación offline, permite el intercambio de datos de trayectorias y rendimiento con entornos de simulación externos. Esto permite a los desarrolladores modelar con mayor fidelidad el comportamiento real de los robots y validar el rendimiento del sistema en etapas más tempranas del proceso de diseño.

Image for AI webpages. Website only.

IA física: preguntas frecuentes

La IA física está transformando la automatización industrial al combinar la robótica, la inteligencia artificial, el control en tiempo real, la simulación y las plataformas de desarrollo abiertas. Descubra las respuestas a preguntas frecuentes sobre cómo FANUC apoya la IA física, cómo funcionan conjuntamente estas tecnologías y cómo los fabricantes pueden utilizarlas para crear sistemas de automatización más flexibles, inteligentes y adaptables.

Preguntas frecuentes

Physical AI refers to artificial intelligence that can perceive the real world, make decisions, and take physical action through machines such as industrial robots. In manufacturing, Physical AI enables robots to understand their environment, adapt to changing conditions, and perform complex tasks with greater autonomy.

FANUC supports Physical AI through open platform technologies such as ROS 2 support, Python programming, real-time motion control with Stream Motion, digital-twin simulation capabilities, and collaborations with global technology leaders. These tools help developers and manufacturers build intelligent automation systems that can perceive, adapt, and act.

ROS 2 is important because it provides a flexible framework for connecting robots, sensors, motion planning tools, simulation platforms, and AI applications. FANUC’s ROS 2 driver helps developers integrate FANUC robots into modern robotics workflows, including MoveIt, simulation, and advanced robot control.

Developers can get started by exploring the FANUC ROS 2 driver, robot description packages, Stream Motion capabilities, Python programming support, and FANUC’s simulation tools. These resources help teams connect FANUC robots with modern AI, robotics, and automation development environments.

La automatización industrial tradicional suele basarse en una programación fija, entornos estructurados y tareas con repetibilidad. La IA física aporta percepción, aprendizaje, simulación, control en tiempo real y toma de decisiones adaptativa, lo que permite a los robots responder de forma más inteligente a entornos de producción dinámicos.

FANUC colabora con líderes tecnológicos como NVIDIA y Google para impulsar la IA física en ámbitos como los gemelos digitales, la simulación en tiempo real, el aprendizaje por imitación, la IA generativa, la programación de robots basada en IA y el software avanzado de robótica. Estas colaboraciones contribuyen a que los robots industriales sean más inteligentes, adaptables y fáciles de usar.

Sí. Los controladores de robots FANUC pueden ejecutar programas en Python directamente, lo que permite a los usuarios aplicar modelos de IA y lógica de automatización desarrollados en Python. Esto contribuye a reducir la brecha entre el desarrollo de la IA y el control de los robots industriales.

El control de movimiento en tiempo real permite ajustar la posición, la velocidad y el par de un robot mediante una comunicación extremadamente rápida. La función Stream Motion de FANUC admite el control de alta velocidad, lo que permite aplicaciones como el seguimiento de trayectorias, el movimiento adaptativo y la automatización guiada por IA.

*ROS es una marca comercial de la Open Source Robótica Foundation.

**Python es una marca registrada de la Python Software Foundation.

***GitHub es una marca registrada de GitHub, Inc.