Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

Robots de paletizado FANUC

FANUC dispone de la gama de robots de paletizado más robusta del sector para satisfacer todos sus requisitos de carga útil. Tanto si se trata de apilar una capa completa como cajas, bolsas, cubos o bidones individuales, los cobots y robots de paletizado de FANUC ofrecen una solución automatizada rápida, estable y fiable.

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables para ayudarle a tomar las decisiones correctas y sacar el máximo provecho de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán a tomar las decisiones correctas y sacar el máximo provecho de sus productos FANUC.

Inspírese

Inspírese en otros casos prácticos

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Un robot FANUC aumenta la capacidad de paletizado de una planta harinera

Una de las aplicaciones clásicas de los robots industriales es soportar el esfuerzo de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Sin embargo, la implementación de robots en tareas de elevación no sólo proporciona alivio físico a los trabajadores, sino que también tiene el potencial de aumentar el rendimiento, incluso cuando el espacio es limitado. El fabricante de harina Lindmühle es un ejemplo de ello, donde el software de simulación de FANUC destacó el robot óptimo para el espacio de trabajo disponible.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot Ends Packaging Bottleneck at Food Factory

When implementing improvements to a bottleneck process the common outcome is the emergence of a new bottleneck elsewhere in the factory. Whereas in years gone by this situation would necessitate the recruitment of more labour, automation has today become industry’s go-to solution for bottlenecks. Just ask Brunos, a leading producer of salad dressings, which knows all about the benefits that a robot can bring.