Skip to main content
Lindmühle

Un robot FANUC aumenta la capacidad de paletizado de una planta harinera

Una de las aplicaciones clásicas de los robots industriales es soportar el esfuerzo de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Sin embargo, la implementación de robots en tareas de elevación no sólo proporciona alivio físico a los trabajadores, sino que también tiene el potencial de aumentar el rendimiento, incluso cuando el espacio es limitado. El fabricante de harina Lindmühle es un ejemplo de ello, donde el software de simulación de FANUC destacó el robot óptimo para el espacio de trabajo disponible.
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

They are bagging 20-25 tons of flour every day, which were stacked on the pallets by hand until now. Their employees are relieved by this robot, it is less physically demanding and they were able to increase the bagging capacity, respectively the palletising capacity, to 35 tonnes. With the help of the robot, this capacity can be expanded even further.

The big challenge in the project was the (non-) available space. Not only the footprint but also the height of 2.90m. With the help of the ROBOGUIDE simulation software from FANC, they were able to simulate the most diverse robot options in the quotation phase, check the cycle time and then select the most suitable robot for.

In the progress of the project, they realised that an additional servo-controlled axis was necessary for clean depositing and stacking of the flour sacks. Since additional axes can be implemented very easily with FANUC, their programmers were able to put them into operation in very few hours.

De la tarea al resultado

Tarea

Lindmühle, un fabricante de harina respetado y con una larga trayectoria, quería aliviar la carga física que suponía levantar sacos pesados y colocarlos en palés. Tras identificar la automatización robótica como el mejor camino a seguir, la empresa comenzó a evaluar sus opciones. Sin embargo, uno de los principales desafíos era la falta de espacio disponible (tanto en superficie como en altura) en su zona de paletizado.

Solución

La empresa recurrió al especialista local en automatización Imperia Systems, que utilizó el software ROBOGUIDE de FANUC para simular el uso de varios robots en el área de trabajo disponible. La empresa descartó inmediatamente un robot de pórtico, optando en su lugar por un robot de brazo articulado de seis ejes FANUC M-710𝑖C.

Resultado

El robot FANUC no sólo ha liberado a los trabajadores de Lindmühle de la tarea física de levantar sacos de harina de 5-25 kg para colocarlos en palés, sino que también ha ayudado a la empresa a aumentar en un 50% su capacidad de paletizado.

Lindmühle

Desde 1632, Lindmühle rectifica trigo, espelta pura y centeno en diversos tipos de harina las 24 horas del día, los 365 días del año.En la actualidad, la decimoséptima generación de la familia Lehmann, con sede en Birmenstorf, cerca de Baden (Suiza), dirige esta empresa de molinería altamente progresista.Gracias a su proceso de rectificado LH2, patentado en toda Europa, Lindmühle puede ofrecer a sus clientes harinas especiales excepcionales. La empresa presta especial atención a la harina de espelta pura y al desarrollo de nuevos productos.Con su laboratorio de desarrollo, su panadería de pruebas y Fiona Weber-Lehmann como molinera y tecnóloga alimentaria, Lindmühle está plenamente preparada para los desafíos del futuro.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Lindmühle
The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.

El robot FANUC levanta la carga en Lindmühle

Fiona Weber-Lehmann, Directora de Producción, y su hermana Jeannine Lehmann forman la 17ª generación del equipo directivo de Lindmühle, empresa líder en la fabricación de harina. La empresa, con 40 empleados, produce más de 300 mezclas de harina en su molino de Suiza y vende sus exitosos productos a panaderías, restaurantes y pizzerías.

The milling company Lindmühle in Birmenstorf (CH) was looking for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically in a visually beautiful way and each bag is weighed.
Testimonios

Fiona Weber-Lehmann

Jefe de producción

Esa solución llegó en forma de un robot industrial de seis ejes FANUC M-710𝑖C a través del especialista local en automatización e integrador de sistemas Imperia Systems.

"Nuestro mayor desafío era la falta de espacio en Lindmühle, no sólo la huella, sino también la altura, que era de 2,9 m como máximo", explica Calogero Imperia, director general de Imperia Systems. "Estaba claro que no podíamos utilizar un robot de pórtico, así que empezamos a pensar en un robot de brazo articulado en su lugar". En particular, con la ayuda del software ROBOGUIDE de FANUC, podemos simular las más diversas opciones de robots en la fase de oferta, comprobar el tiempo de ciclo y seleccionar la solución óptima para nuestro cliente. En este caso fue el FANUC M-710𝑖C".

El FANUC M-710𝑖C apila los sacos individuales de harina de Lindmühle de una forma visualmente agradable. Llamado cariñosamente "Erwin" por el personal, proporciona alivio físico a los trabajadores y ya ha aumentado la capacidad de ensacado y paletizado a 35 toneladas, un aumento del 50%, con potencial para ampliar la capacidad aún más en el futuro.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.

Durante el proceso del proyecto, Imperia se dio cuenta de que era necesario un eje servocontrolado adicional para depositar y apilar los sacos de harina de forma limpia.

"Dado que es fácil implementar ejes adicionales con FANUC, nuestros programadores pudieron ponerlo en funcionamiento en tan solo unas horas", afirma Calogero Imperia, que añade: "La cooperación con FANUC en este proyecto fue un éxito total de principio a fin".

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.