Skip to main content
AKO Kunststoffe

Un fabricante líder de componentes plásticos confía en las soluciones automatizadas de FANUC

Todos los fabricantes en crecimiento necesitan un socio tecnológico fiable que les proporcione máquinas y soluciones innovadoras capaces de respaldar su éxito en un mercado global altamente competitivo. Un buen ejemplo de ello es AKO Kunststoffe GmbH, una empresa alemana de moldeo por inyección gestionada por la cuarta generación de una misma familia, que confía en alrededor de 30 máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT, ocho de ellas automatizadas mediante robots industriales FANUC.
Radmot test for Drupal

De la tarea al resultado

Tarea

AKO Kunststoffe GmbH quiere que su proveedor de soluciones de automatización cumpla tres criterios clave: eficiencia energética, en línea con su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad; fiabilidad, para garantizar las entregas puntuales a sus clientes; e innovación, para afrontar con éxito los nuevos desafíos de producción.

Solución:

La automatización de FANUC proporciona el camino hacia el éxito en AKO Kunststoffe GmbH. La empresa cuenta con aproximadamente 30 Máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas, incluidos los modelos 𝛼-S130𝑖B que ofrecen la precisión CNC más avanzada. Ocho de las máquinas ROBOSHOT están automatizadas con robots industriales FANUC de alto rendimiento y gran fiabilidad. La empresa también está utilizando un robot colaborativo (cobot) CRX FANUC-10-𝑖A/L en tareas de montaje exigentes.

Resultado

AKO Kunststoffe GmbH afirma que las máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT ofrecen eficiencia energética, bajo mantenimiento y alta fiabilidad: "Simplemente funcionan y funcionan". Además, el cobot CRX FANUC de la empresa está aumentando tanto la productividad como la seguridad en las operaciones de montaje de este fabricante de piezas de plástico con visión de futuro. Según AKO Kunststoffe GmbH, su relación con FANUC se ha convertido en una gratificante colaboración. Trabajando en estrecha colaboración, la empresa ha descubierto que "no hay nada que no pueda resolverse".

Acerca de AKO Kunststoffe GmbH

Fundada en 1956, AKO Kunststoffe GmbH se ha convertido en la actualidad en una empresa líder en el ámbito del moldeo por inyección de termoplásticos. Con sede en Hoffenheim (Alemania), esta compañía de 170 empleados gestiona para sus clientes todo el proceso de moldeo, desde el desarrollo y la fabricación de moldes en sus propias instalaciones hasta la producción en serie, los procesos de acabado posteriores y el montaje. Gracias a certificaciones como ISO 9001:2015 (gestión de la calidad), ISO 14001:2015 (gestión medioambiental) e ISO 50001:2018 (gestión energética), esta empresa familiar cuenta con una sólida trayectoria de éxito en sectores como el vehículo industrial, el sanitario, la automoción, el eléctrico y los bienes de equipo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE AKO KUNSTSTOFFE
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

El especialista en moldeo se beneficia de la eficiencia energética, fiabilidad e innovación de FANUC

Mara Kolb, responsable de Comunicación Corporativa, es miembro de la cuarta generación del equipo de gestión familiar de AKO Kunststoffe GmbH, después de que su bisabuelo fundara la empresa hace casi 70 años. Esta innovadora compañía de moldeo por inyección de plásticos ha experimentado muchos cambios a lo largo de los años, sobre todo en las tecnologías de fabricación que alberga en sus vanguardistas instalaciones de Hoffenheim, donde actualmente la producción se apoya actualmente en avanzadas máquinas FANUC ROBOSHOT y robots FANUC.

Entre las inversiones recientes se encuentra un robot colaborativo (cobot) CRX FANUC-10-𝑖A/L con 10 kg de capacidad de carga y un largo alcance de 418 mm.

 

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"El CRX reduce considerablemente la carga de trabajo de nuestros empleados. Se ha hecho cargo de tareas de montaje monótonas o extenuantes, trabajando en estrecha proximidad con nuestro personal. El cobot no sólo aumenta nuestra productividad, sino también la seguridad. Ofrece una programación sencilla con una gran flexibilidad: su sencilla interfaz de usuario significa que podemos integrar el CRX rápida y fácilmente en una amplia gama de procesos de producción."

Testimonios

Mara Kolb

Comunicación corporativa

Como empresa familiar, AKO Kunststoffe GmbH piensa concienzudamente en las generaciones futuras, concediendo gran importancia a la conciencia medioambiental y la sostenibilidad. La empresa ha logrado reducir la cantidad de energía necesaria por kilogramo de material procesado en un 20 % desde 2019. Las máquinas de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT contribuyen a las iniciativas medioambientales con su funcionamiento totalmente eléctrico y energéticamente eficiente (sin sistema hidráulico), que combina rendimiento con sostenibilidad.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

En la actualidad, la sede central y las instalaciones de fabricación de AKO Kunststoffe GmbH albergan unas 30 máquinas de moldeo por inyección CNC FANUC ROBOSHOT equipadas con accionamientos eléctricos. Ocho modelos también cuentan con la automatización de un robot industrial FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Las Máquinas FANUC ROBOSHOT son muy eficientes energéticamente, requieren bajos niveles de mantenimiento y son altamente fiables: simplemente funcionan y funcionan".

Testimonios

Stefanie Kraus

Ingeniero de aplicaciones

Al principio, la empresa se limitaba a adquirir máquinas de FANUC, pero la relación pronto evolucionó hasta convertirse en una colaboración sólida y mutuamente beneficiosa, capaz de afrontar los desafíos de forma conjunta.

"Trabajando en estrecha colaboración con FANUC, hemos descubierto que no hay nada que no pueda resolverse", afirma Stefanie Kraus. "Por ejemplo, hemos colaborado en el desarrollo de cintas integradas de depósito, recorrido y transporte que el robot reconoce directamente a través de un conector especial. Esto permite que nuestros robots y máquinas ROBOSHOT trabajen al unísono".

Stefanie concluye: "Nuestra cooperación con FANUC está resultando ideal y espero que sigamos encontrando grandes soluciones juntos de cara al futuro."

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.