Skip to main content
Služba Nitra

Producție de înaltă performanță: Mai multe piese, mai puțină energie

Služba Nitra, un producător slovac care aprovizionează în principal sectorul auto, și-a transformat producția prin automatizare extinsă, sub forma mașinilor de turnare prin injecție FANUC CNC și a roboților industriali de înaltă performanță. Prin modernizarea liniilor sale de asamblare și a atelierului de turnare, compania a crescut semnificativ productivitatea, reducând în același timp consumul de energie și ratele de eroare. Rezultatul este un mediu de producție extrem de eficient, fiabil și sustenabil, care sprijină principalii OEM auto și furnizorii de nivel unu.
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Perspective cheie

Misiune

Služba Nitra dorea să își modernizeze procesele de producție în căutarea unei producții, a unei calități și a unei competitivități și mai bune. În centrul atenției s-au aflat liniile de asamblare și operațiunile de turnare prin injecție ale fabricii. Realizarea unor procese consecvente și stabile în aceste domenii, concomitent cu creșterea eficienței costurilor, era esențială, în special în sectorul exigent al furnizării de automobile.

Soluție

Compania a implementat șapte mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT CNC, cu o capacitate cuprinsă între 130 și 500 de tone. În plus, Služba Nitra a adoptat mai mulți roboți industriali FANUC pe liniile sale de producție, inclusiv modelele M-20𝑖D/25, FANUC LR Mate 200𝑖D/7L și SR-6𝑖A pentru sarcini de manipulare și asamblare.

Rezultate

Tehnologia de automatizare FANUC a crescut productivitatea cu 30-40% prin cicluri mai rapide și schimbări simplificate, în timp ce consumul de energie în atelierul de turnare a scăzut cu aproximativ 50%, contribuind la economii semnificative la nivelul întregii fabrici. În același timp, stabilitatea și precizia îmbunătățite ale procesului au redus ratele de rebut la aproape zero, susținând calitatea constantă pentru clienți.

Služba Nitra

Služba Nitra este un furnizor auto cu sediul în Slovacia care are peste 200 de angajați. Gama sa de produse include cutii de siguranțe, PCB-uri, componente de iluminat și piese ștanțate pentru OEM-uri majore precum Audi, Škoda, Opel, Ford și Volkswagen, pentru a enumera doar câteva. Fondată în 1955, compania a evoluat de la un furnizor de servicii la un partener de producție modern, deținând certificări care includ IATF 16949 și ISO 14001:2015.

Aflați mai multe despre Služba Nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC stimulează productivitatea și eficiența la un furnizor de automobile

Pentru Služba Nitra, tranziția la producția automatizată marchează un pas definitoriu în evoluția sa ca furnizor modern de automobile. Compania a investit masiv în tehnologia FANUC pentru a îmbunătăți performanța în toate operațiunile sale de producție, de la turnarea prin injecție la asamblarea finală.

"Pot spune că alegerea parteneriatului cu FANUC a fost una dintre deciziile cheie din cariera mea de până acum", spune Miroslav Fülöp, director general/CEO al Služba Nitra. "Forța mărcii, alături de fiabilitatea și stabilitatea dovedite ale soluțiilor, au fost factori decisivi în alegerea FANUC."

De la poziția de simplu atelier care efectua în cea mai mare parte asamblare manuală, Služba Nitra a automatizat aproape complet atât producția finală, cât și fabricarea de produse semifinite, devenind unul dintre principalii portdrapel ai automatizării și roboticii în regiunea sa.

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

"FANUC a contribuit pe deplin la obiectivele noastre cu mașinile sale de turnare prin injecție și roboții industriali", afirmă Fülöp. "Roboții asigură procese consecvente și repetabile pe liniile noastre de producție, reducând în același timp dependența noastră de munca manuală."

Operând într-un mediu auto extrem de competitiv, Služba Nitra a identificat trei parametri cheie pentru a evalua succesul proiectului său de automatizare: productivitatea muncii, consumul de energie și calitatea produselor.

Služba Nitra case study picture for quote element
Citat declarație

Miroslav Fülöp

Director general/CEO

În ceea ce privește economiile de energie, deoarece atelierul de turnare este unul dintre centrele economice ale fabricii, Služba Nitra a înlocuit șapte dintre cele 14 mașini de turnare prin injecție cu modele FANUC ROBOSHOT de înaltă eficiență, complet electrice, cu o capacitate cuprinsă între 130 și 500 de tone.

"Ca urmare, am redus consumul de energie al întregului nostru atelier de turnare cu aproximativ 50%", dezvăluie Fülöp. "Din perspectiva întregii fabrici, acest lucru a contribuit la o reducere generală de aproximativ 30%."

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Egal de important este impactul automatizării asupra calității. Cu procese stabile, controlate cu precizie, compania a redus dramatic ratele de defecte.

"Datorită fiabilității echipamentelor FANUC și a preciziei pe care o oferă, am redus rata noastră de eroare internă la un minim absolut", spune el. "Acum operăm la un nivel de defecte aproape zero, în jur de zeci la milion."

Ajutorul local a jucat, de asemenea, un rol cheie în succesul proiectului, după cum confirmă Fülöp: "Asistența din partea Centrului de service FANUC de aici, din Nitra, a fost excelentă, oferindu-ne încrederea că putem menține performanțele ridicate pe termen lung."

Astăzi, Služba Nitra reprezintă un exemplu de bază al modului în care IMM-urile pot adopta cu succes automatizarea pentru a spori competitivitatea, sustenabilitatea și calitatea.

"Suntem foarte mulțumiți de implementarea automatizării în ansamblu și în contextul echipamentelor FANUC", conchide el. "Singurul lucru pe care l-am face diferit este să fi început mai devreme."

Inspirați-vă

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Liderul OEM îmbunătățește eficiența energetică cu mașinile FANUC ROBOSHOT

Deși prețurile la electricitate s-au stabilizat în 2023 și 2024, după creșterile uriașe din 2020 și 2022, acestea sunt încă semnificativ mai mari decât nivelurile de dinainte de pandemie, mulți experți preconizând că acestea ar putea rămâne ridicate pentru restul acestui deceniu și, posibil, și după aceea. Modul în care producătorii asediați pot riposta este să investească în mașini eficiente din punct de vedere energetic, precum mașina de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboții FANUC automatizează un proces auto precis

Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.