Skip to main content
Hembrug

Carregamento de precisão e maquinação ao nível do mícron com soluções FANUC

O desenvolvimento de uma nova máquina-ferramenta não é uma tarefa fácil, mas quando a máquina em questão tem de transformar componentes rígidos com uma precisão ao nível do mícron, a tarefa torna-se decididamente mais desafiante. O caminho a seguir para o fabricante holandês de máquinas-ferramenta Hembrug foi o de se envolver com a experiência e as tecnologias da FANUC. Ao implementar soluções de robôs e CNC da FANUC, a empresa conseguiu cumprir os principais objectivos da sua nova máquina de torneamento de alta especificação MikroTurn Twin.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Para ajudar a desenvolver a nova MikroTurn Twin, uma máquina capaz de tornear componentes duros de alta precisão utilizando dois fusos, a Hembrug precisava de identificar um parceiro tecnológico com produtos capazes de garantir precisões até microns de um milímetro. Não apenas para a maquinação de componentes, mas também para o carregamento automático.

Solução

A Hembrug optou por um CNC FANUC Série 32 𝑖-Modelo B Plus totalmente integrado para o sistema de controlo da máquina de torneamento rígido, apoiado por um PC industrial FANUC PANEL 𝑖H Pro da FANUC, sistema servo da série 𝛼𝑖-B da FANUC, interface SDU (unidade de deteção separada) da FANUC e unidade de E/S do modelo A da FANUC. A empresa selecionou um robô industrial compacto de 6 eixos FANUC LR-10𝑖A/10 para fornecer um controlo de máquinas de alta precisão.

Resultado

Com a combinação das soluções de controlo e robô da FANUC, os utilizadores do MikroTurn Twin da Hembrug podem produzir componentes rígidos com uma precisão ao nível do mícron, de forma fiável e produtiva. Além disso, a integração e otimização perfeitas do CNC e do PLC garantem uma configuração flexível para satisfazer as diferentes exigências dos clientes.

Sobre a Hembrug

Localizada em Haarlem, a cerca de 10 km a oeste de Amesterdão, a Hembrug é líder mundial na conceção e fabrico de máquinas-ferramentas que executam processos de torneamento duro. Ao longo de mais de 50 anos, a empresa produziu mais de 700 máquinas de torneamento de alta precisão. Parte do Grupo Danobat desde 2019, a empresa (juntamente com outras empresas do grupo Overbeck), oferece máquinas-ferramentas de torneamento e retificação de acabamento totalmente personalizadas para indústrias exigentes. Cerca de 50 funcionários trabalham nas instalações de Haarlem.

SABER MAIS SOBRE O HEMBRUG
Image related to the success story Hembrug

Integração perfeita entre o CNC FANUC e o robô

As consagradas máquinas das séries MikroTurn e MikroTurnGrind da Hembrug dispõem de tecnologia hidrostática que permite um funcionamento sem desgaste dos fusos e das corrediças, ajudando a manter a precisão durante mais de 25 anos. No entanto, ao desenvolver a sua mais recente MikroTurn Twin, uma máquina para tornear componentes duros utilizando dois fusos, a empresa sabia que o seu design necessitaria de um fator extra a considerar: a automação.

 

Image related to the success story Hembrug

O Diretor de Engenharia, Bart de Wolf, conta a história: "O desafio aqui é que concebemos uma máquina para maquinação de grandes volumes, onde cada segundo conta, e queríamos efetuar o carregamento e a maquinação de peças simultaneamente. O conceito envolve dois fusos principais que facilitam a maquinação de componentes num fuso enquanto se utiliza um robô para descarregar/carregar outra peça no segundo fuso".

Como é típico das máquinas Hembrug, a precisão não pode ser comprometida. As máquinas construídas pela empresa atingem normalmente tolerâncias dimensionais de ≤2 µm, arredondamento de ≤0,5 µm e Ra (acabamento de superfície) de 0,1-0,4 µm. Da mesma forma, o MikroTurn Twin tinha de servir como uma plataforma de alta qualidade adequada para maquinação de precisão ao nível dos microns.

A solução surgiu sob a forma de um CNC FANUC Série 32𝑖-Model B Plus com um PC industrial FANUC PANEL 𝑖H Pro e um robô industrial compacto de 6 eixos FANUC LR-10𝑖A/10.

Bart de Wolf continua: "Temos quase 20 anos de experiência com a FANUC, principalmente em controlos CNC, mas também, nos últimos anos, com robôs FANUC e a sua integração em soluções chave-na-mão completas."

Image related to the success story Hembrug

Escolhemos o LR-10𝑖A/10 devido à integração entre o robô FANUC e o CNC, que funciona na perfeição. Para além disso, a nossa boa relação com a FANUC e o seu apoio abrangente é algo que valorizamos muito.

Testemunhos citação

Bart de Wolf

Diretor de Engenharia

Para o seu MikroTurn Twin, a Hembrug teve de definir percursos de maquinação muito precisos a partir do CNC da FANUC, assegurando simultaneamente que o robô da FANUC carrega/descarrega os componentes de forma fiável e precisa. Não pode haver qualquer desalinhamento das peças de trabalho no mandril, mesmo que seja de 1 ou 2 µm.

"Com o controlo por robô da FANUC, encontrámos uma solução eficaz para ajudar a cumprir os nossos objectivos", afirma de Wolf. "Um importante desafio e ponto de desenvolvimento para nós foi a otimização do CNC e do PLC para os processos de maquinação do MikroTurn Twin. Ao adotar as soluções da FANUC, sabíamos que podíamos criar contornos de elevada precisão e, ao mesmo tempo, proporcionar uma configuração flexível para satisfazer as diferentes exigências dos clientes. Tudo isto resultou num resultado satisfatório e robusto."

Image related to the success story Hembrug

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.