Skip to main content
Tecnologia Loop

A automatização da produção de pré-formas compostas de alta produtividade torna-se uma realidade

A Loop Technology está a utilizar robôs industriais da série M-2000 da FANUC para apoiar o desenvolvimento do seu sistema de automatização de pré-formas compósitas FibreLINE, destinado ao setor aeroespacial. Os robôs manuseiam efetores finais grandes e complexos com uma precisão excecional, contribuindo para alcançar taxas de deposição inovadoras, um melhor acesso às células e uma qualidade repetível para as estruturas de aeronaves da próxima geração.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

TAREFA

À medida que cresce a procura por uma produção de compósitos aeroespaciais a um ritmo mais acelerado, a Loop Technology necessitava de uma plataforma de automação robótica capaz de manipular efetores finais extremamente pesados e complexos num amplo espaço de trabalho. Alcançar tolerâncias de produção rigorosas e apoiar uma automação flexível e económica eram os principais objetivos.

SOLUÇÃO

A Loop Technology selecionou os robôs industriais da série M-2000 da FANUC, incluindo o M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 e M-2000𝑖A/900L, para dar suporte ao seu sistema FibreLINE. Combinando capacidade de carga útil ultrapesada com longo alcance e elevada rigidez, os robôs da FANUC proporcionam o desempenho necessário para manobrar grandes efetores finais com elevada precisão em tarefas exigentes de fabrico de estruturas compósitas.

RESULTADO

Os robôs da FANUC estão a permitir à Loop Technology introduzir uma mudança radical na fabricação automatizada de pré-formas de compósitos. Ao combinar o manuseamento de cargas úteis elevadas, o posicionamento de precisão e o acesso flexível às células, o FibreLINE consegue atingir taxas de deposição significativamente mais elevadas do que os métodos de produção tradicionais. Os robôs também cumprem as tolerâncias rigorosas e a repetibilidade exigidas pelos programas de aeronaves de corredor único da próxima geração.

SOBRE a Loop Technology

A Loop Technology é especialista em soluções de automação industrial. Fundada em 1998 por Alun Reece, a empresa, certificada pela norma ISO 9001, opera instalações no Reino Unido em Dorchester, Sheffield e Bristol, empregando cerca de 80 pessoas. A Loop Technology desenvolve sistemas de fabrico avançados que combinam robótica, visão artificial e controlo de movimento para melhorar a eficiência numa variedade de aplicações, incluindo estruturas compostas. A sua tecnologia FibreLINE permite o corte, a triagem, a disposição em camadas, a inspeção, a fixação provisória e a consolidação a velocidades ultra-elevadas de materiais compostos para programas aeroespaciais globais.

SABER MAIS SOBRE a Loop Technology
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Uma solução revolucionária para o fabrico de estruturas compostas

Para os fabricantes aeroespaciais que visam a produção da próxima geração de aeronaves, acelerar o ritmo de produção de estruturas compósitas, mantendo simultaneamente rigorosos padrões de qualidade, representa um grande desafio. Foi precisamente este desafio que levou a Loop Technology a desenvolver o FibreLINE, um sistema avançado e automatizado de fabrico de pré-formas de compósitos, suportado por robôs industriais de carga pesada da FANUC.

O FibreLINE destina-se à produção de estruturas primárias de compósitos para o setor aeroespacial. No centro do sistema está o FibreFORM, um efetor final conformável ativo do tipo «pick-and-place». O FibreFORM é capaz de manusear grandes camadas de compósito com mais de 20 m de comprimento e de as colocar com precisão em perfis 3D complexos de dupla curvatura a alta velocidade. 

No entanto, embora o próprio material compósito seja leve, o efetor final é simultaneamente grande e pesado. Por conseguinte, a empresa necessitava de robôs capazes de manipular cargas pesadas numa ampla área volumétrica. Para a Loop Technology, a série M-2000 da FANUC revelou-se a solução ideal.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Para ser franco, o M-2000𝑖A é o único robô no mercado capaz de satisfazer os nossos requisitos. Oferece um longo alcance e uma elevada capacidade de carga útil, o que o torna perfeito para a utilização dos nossos tipos de efetores finais.

Testemunhos citação

Alun Reece

Diretor-geral

Ross Horrigan, Diretor Técnico da Loop Technology, acrescenta: «A nossa única outra opção era construir um pórtico personalizado de cada vez. Em comparação, a utilização de robôs FANUC permite-nos ser muito mais competitivos em termos de custos com a nossa oferta FibreLINE.»

Ao contrário dos sistemas de pórtico, que restringiriam o acesso dentro da célula de fabrico, os robôs da FANUC operam numa configuração de calha de eixo único que proporciona melhor acessibilidade e maior flexibilidade para as operações de deposição e inspeção.

A precisão continua a ser fundamental ao longo de todo o processo. As estruturas compósitas de aeronaves exigem tolerâncias extremamente rigorosas, ao mesmo tempo que se manuseiam materiais delicados que podem facilmente deformar-se durante o fabrico.

«As estruturas que voam exigem normas de qualidade verificadas para controlar a construção», afirma Reece. «Têm de estar dentro das tolerâncias de produção. E essas tolerâncias são rigorosas.»

Para cumprir estes requisitos, a Loop Technology combina a rigidez e a precisão dos seus robôs FANUC com tecnologias avançadas que incluem orientação por visão e fotogrametria.

«Estamos agora a avançar para uma tolerância de ±1 mm, mesmo em estruturas de grandes dimensões», afirma.

Os ganhos de produtividade também são significativos.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

«Os fabricantes de equipamento original (OEM) do setor aeroespacial estão a concentrar-se nos aviões de corredor único da próxima geração, com o objetivo de fabricar entre 80 e 100 aeronaves por mês», revela Reece. «Isso representa uma grande quantidade de fibra de carbono que tem de ser colocada num molde muito rapidamente. O FibreLINE representa uma revolução neste contexto, graças às taxas de deposição que conseguimos atingir. Com a ajuda dos robôs da FANUC, conseguimos produzir a um ritmo que, sem dúvida, substituiria entre cinco e dez máquinas tradicionais.»

Inspire-se

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Uma colaboração sem atritos proporciona resultados ótimos

A HAGE Sondermaschinenbau tinha como objetivo desenvolver uma máquina automatizada de soldadura para bandejas de baterias de veículos elétricos, o que exigia capacidade multifuso e multieixo. Estabeleceu uma parceria com a FANUC, que forneceu o CNC 30𝑖-B Plus e o robô de seis eixos M-900𝑖B/330L, juntamente com um amplo apoio. Com a tecnologia e a assistência da FANUC, a HAGE Sondermaschinenbau concluiu o sistema de soldadura avançado em 10 meses. Os primeiros sistemas já se encontram operacionais nas instalações do cliente.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automação industrial, apresentadas em estudos de caso detalhados e concebidas para otimizar e agilizar qualquer processo de fabrico.