Skip to main content
Phentagon Lab

Vysoce přesné a flexibilní obrábění pro výrobu dentálních zařízení

Společnost Phentagon Lab Srl, italský specialista na dentální implantologii, rozšířila své možnosti obrábění pomocí CNC obráběcí technologie FANUC ROBODRILL. Tato investice umožňuje společnosti dosáhnout rychlejší výroby, větší flexibility a trvale vysoké kvality při výrobě komplexních dentálních řešení z náročných materiálů.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Jako malá, ale ambiciózní společnost se Phentagon Lab snažila zvýšit své schopnosti v oblasti obrábění v souladu s rostoucí poptávkou ze strany dentálního sektoru. Klíčovými cíli bylo posílení konkurenceschopnosti, zlepšení schopnosti reagovat na požadavky zákazníků a zajištění trvale vysoké přesnosti.

Řešení

Společnost Phentagon Lab si vybrala obráběcí centrum FANUC ROBODRILL [fanuc_tokens:alpha]-D21L[fanuc_tokens:intelligent_i]B5 Plus CNC. Stroj ROBODRILL, vybavený otočným stolem a sondou na stroji, poskytuje společnosti vysoce přesné víceosé obrábění spolu s vylepšeným řízením procesu. Nabízí optimální přizpůsobivost v širokém spektru obráběcích úloh.

Výsledek

Stroj FANUC ROBODRILL [fanuc_tokens:alpha]-D21L[fanuc_tokens:intelligent_i]B5 Plus optimalizoval výrobu stomatologických zařízení ve společnosti Phentagon Lab a zajistil rychlejší časy cyklů, větší flexibilitu a trvale vysoké standardy kvality při obrábění složitých geometrií z pokročilých materiálů. Tento krok následně posílil konkurenceschopnost společnosti a její schopnost reagovat na požadavky trhu.

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl je výrobce špičkových technologií se sídlem v Rieti ve střední Itálii. Společnost se specializuje na profesionální implantáty a protézy pro zubní lékaře a zubní techniky. Společnost Phentagon Lab, kterou založil Riccardo Loreti, čerpá z více než 30 let zkušeností v oblasti přesné mikromechaniky. Neustálé investice do moderních strojů a monitorování procesů zajišťují plný soulad s normami ISO 9001 a ISO 13485, což zaručuje stálou kvalitu a sledovatelnost výroby.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Konkurenceschopnější a citlivější obrábění dentálních zařízení

Pro společnost Phentagon Lab je přesnost základem její výrobní filozofie. Společnost působí v náročném oboru zubních implantátů a protéz a musí splňovat náročné požadavky na kvalitu a zároveň si zachovat dostatečnou flexibilitu, aby mohla vyhovět zákaznickým požadavkům.

"Specializujeme se na návrh a výrobu zdravotnických prostředků pro stomatologii, které se vyznačují velmi přísnými tolerancemi," vysvětluje Riccardo Loreti, zakladatel a jediný ředitel společnosti Phentagon Lab. "Proto je volba technologie obrábění naprosto zásadní."

Aby podpořila další fázi svého růstu, investovala společnost do obráběcího centra FANUC ROBODRILL [fanuc_tokens:alpha]-D21L[fanuc_tokens:intelligent_i]B5 Plus CNC. K rozhodnutí vedla potřeba kombinovat vysokorychlostní obrábění se spolehlivostí a dlouhodobou škálovatelností.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website

"Zařízení FANUC ROBODRILL D21 Plus jsme považovali za vynikající platformu pro podporu výroby těchto zařízení, která by našim zákazníkům poskytla velkou spokojenost. Byl jsem přesvědčen, že zajistí flexibilitu, rychlé časy provedení a budoucí škálovatelnost, které požadujeme."

Citace z referencí

Riccardo Loreti

Zakladatel a ředitel

Stroj ROBODRILL je vybaven otočným stolem a sondou na stroji a umožňuje laboratoři Phentagon Lab obrábět složité dentální komponenty, jako jsou tyče, můstky a korunky, z moderních materiálů, mezi které patří titan a kobalt-chrom.

"Zvolená konfigurace nám umožňuje splnit všechny komplexní požadavky na obrábění spojené s těmito výrobky," uvádí. "Poskytuje nám přesnost a kontrolu procesu potřebnou pro vysoce specializované aplikace."

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Klíčovou výhodou investice je možnost internalizace výroby nástrojů. Pomocí zařízení ROBODRILL je společnost Phentagon Lab schopna navrhovat a vyrábět nástroje potřebné pro vlastní procesy, což dále zvyšuje efektivitu a zkracuje dodací lhůty.

"Díky tomuto nastavení můžeme veškeré nástroje potřebné pro naše zubní protézy obrábět přímo na stroji FANUC ROBODRILL," vysvětluje Loreti. "Představuje to výrazné zvýšení autonomie a rychlosti reakce."

Přínosy jsou hmatatelné i měřitelné. Společnost Phentagon Lab hlásí zvýšení efektivity, konzistentní kvalitu výrobků a větší spokojenost svých zákazníků.

"Tyto výsledky posilují naši konkurenceschopnost a zlepšují naši schopnost vyhovět požadavkům trhu v krátkém čase," dodává.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Spolupráce se společností FANUC poskytuje také robustní platformu pro budoucí vývoj.

"Naše partnerství se společností FANUC představuje důležitý zdroj technologické podpory a pevný základ pro neustálý růst," uzavírá Loreti.

Inspirujte se

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos dosahuje přesnosti s FANUC ROBODRILLem

Pokud jde o nalezení správné rovnováhy mezi vysokou přesností, efektivitou a náklady, spoléhá výrobce přesných součástí Vedos na frézovací centra ROBODRILL společnosti FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Manipulační technologie

Dobré ovládání obrábění: ROBODRILL zajišťuje šestinásobné zvýšení kapacity

S rostoucí celosvětovou poptávkou po robotech potřebovala společnost Grip GmbH větší kapacitu obráběcího centra, aby zvýšila produktivitu a snížila náklady. Vybrala si pokročilá obráběcí centra ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV od společnosti FANUC, která jsou známá svou rychlostí, přesností, spolehlivostí a flexibilitou, a to i pro jednotlivé série dílů. Tyto stroje s robotem FANUC a inovativním systémem manipulace s roboty a obrobky umožňují bezobslužnou výrobu malých sérií a jednotlivých dílů. Toto řešení zvýšilo obráběcí kapacitu společnosti Grip GmbH téměř šestkrát.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.