Obţineţi navigarea

Sarcină:
La fel ca majoritatea spălătoriilor industriale, Wäscherei Aschenbrenner GmbH se confruntă cu o situație extrem de dificilă în ceea ce privește lipsa de personal, în special pentru munca manuală repetitivă și grea, cum ar fi încărcarea mașinilor de împăturit rufe. Pentru a depăși provocările asociate forței de muncă, compania avea nevoie de un sistem de automatizare foarte specializat.

Soluție:
Sewts GmbH, un specialist în procese de automatizare care se ocupă de procese ușor deformabile, cum ar fi cele textile, a reușit să furnizeze Wäscherei Aschenbrenner noul său sistem VELUM, un sistem dedicat alimentării mașinilor de împăturit rufe. În centrul soluției VELUM se află o pereche de roboți industriali FANUC M-10iD/12 care oferă cea mai mare viteză și precizie a axelor din clasa lor.

Rezultat:
După spălare și uscare, două sisteme VELUM de la Wäscherei Aschenbrenner pregătesc prosoapele pregătite pentru împăturire. Cu ajutorul roboților FANUC și al sistemelor de vedere AI, cele două celule automate VELUM pot pregăti până la 700 de prosoape pe oră, sporind eficiența. În plus, compania a anulat problema lipsei de forță de muncă și a redus semnificativ costurile cu forța de muncă, într-o mișcare care va oferi un ROI (rentabilitatea investiției) rapid.

Despre Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Înființată în 1956, unitatea Wäscherei Aschenbrenner din Aschheim, la est de München, are aproximativ 60 de angajați. Compania administrează o spălătorie industrială de mare succes, care procesează lenjerie din sectoarele medical, catering și hoteluri, precum și din comerț și industrie. În 2019, Wäscherei Aschenbrenner s-a mutat cu sediul central într-o clădire nouă, dotată cu o hală de producție de ultimă generație și o aripă modernă de birouri.

„În industria spălătoriilor, tot ceea ce sosește necesită, de obicei, curățare a doua zi”, afirmă Bernhard Aschenbrenner, Director general al Wäscherei Aschenbrenner. „Din acest motiv, suntem recunoscători pentru orice ajutor, mai ales dacă este bine calificat și permanent.”

Puține lucruri sunt mai calificate și permanente decât o soluție complet automatizată. Intră în scenă Sewts GmbH și sistemul său de automatizare VELUM.

Spălătoriile industriale spală și usucă textilele într-un mediu extrem de automatizat pentru a face față unor cantități mari de lenjerie murdară. Cu toate acestea, rămâne este nevoie în continuare de muncă manuală pentru a umple câteva goluri din lanțul de automatizare. De exemplu, fiecare mașină de împăturit are nevoie, de obicei, de un angajat care să alimenteze cu rufe și să le întindă fără a le încreți. VELUM de la Sewts oferă soluția prin alimentarea prosoapelor și a altor articole din țesături de tip frotir în mașinile de împăturit. Succesul sistemului se bazează pe doi roboți industriali FANUC.

„Am ales FANUC pentru că au crezut în VELUM încă de la început”, spune Till Rickert, co-fondator și CPO la Sewts. „Am discutat cu mai mulți producători de roboți, dar FANUC și-a arătat spiritul inovator încă de la început. Ne-au pus la dispoziție chiar și roboți pentru ca noi să putem dezvolta un prototip.”

„Soluția FANUC, cu roboții săi consacrați și fiabili de atâția ani a fost foarte convingătoare”, spune Rickert. „Încă de la început am avut parte de o cooperare profesionistă și prietenoasă cu echipa FANUC, care ne-a oferit contacte dedicate atât în domeniul vânzărilor, cât și în cel al serviciilor tehnice.”

Prima sarcină robotizată în interiorul celor două celule de automatizare VELUM complet închise de la Wäscherei Aschenbrenner, denumite afectuos Bobby și Betty, este pre-separarea prosoapelor spălate și uscate. Un sistem de vedere AI ghidează un robot FANUC M-10iD/12 către locația optimă pentru a activa prinderea unui prosop individual. Odată ridicat, robotul pune prosopul pe o bandă transportoare, care îl transportă la o a doua stație robotizată. Aici, un alt robot M-10iD/12 preia prosopul de pe banda transportoare și îl plasează între o pereche de graifere montate pe o șină liniară orizontală. Aceste graifere se deplasează în direcții opuse pentru a extinde complet prosopul gata de pliere.

În cele din urmă, sistemul VELUM oferă o modalitate foarte eficientă și eficace de automatizare a acestei sarcini care înainte era manuală, depășind deficitul de forță de muncă și reducând costurile procesului.