Skip to main content
Dovy Keukens

Fabricante de cozinhas avança com robôs FANUC

A Dovy Keukens é uma verdadeira história de sucesso: desde o arranque num barracão, em 1980, até às actuais instalações de produção topo de gama com 55.000 m2 e cerca de 430 funcionários. Este fabricante de cozinhas personalizadas é um dos mais sofisticados do sector e, no centro da sua unidade de produção, encontram-se vários robôs industriais de seis eixos da FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Com a sua carteira de encomendas a crescer, um fabricante líder de cozinhas personalizadas queria aumentar a qualidade e a quantidade da sua produção. A Dovy Keukens, sediada na Bélgica, decidiu que a melhor forma de concretizar esta ambição era investir em robots para uma variedade de tarefas de produção interna. Restava apenas uma questão: qual o fabricante de robôs a escolher?

Solução

Há cerca de 10 anos, a Dovy optou pela parceria com a FANUC, instalando devidamente o seu primeiro robô industrial de seis eixos. Atualmente, a fábrica de 55.000 m2 em Roeselare possui vários robôs FANUC, incluindo os modelos M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 e M-710𝑖C/70.

Resultado

Com o seu funcionamento rápido, eficiente e fiável, os robôs FANUC estão a impulsionar o que Dovy descreve como um "aumento significativo na qualidade e quantidade da produção". Além disso, em mais de 10 anos de parceria, a empresa relata uma satisfação total com a equipa de assistência da FANUC.

Dovy Keukens

Em 1980, a primeira cozinha Dovy nasceu num antigo barracão que pertencia a Donald Muylle, fabricante de móveis com formação, e à sua esposa Yvette Claeys. A família e os amigos não tardaram a pedir ao casal que criasse a sua cozinha de sonho, e estes clientes satisfeitos rapidamente trouxeram novos clientes. Cerca de 44 anos mais tarde, a Dovy Keukens tornou-se num dos maiores produtores de cozinhas personalizadas de alta qualidade. Com cerca de 430 empregados na sua sede e instalações de fabrico em Roeselare, na Bélgica, a empresa produz e instala cerca de 25 cozinhas por medida todos os dias.

SABER MAIS SOBRE Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Os robôs da FANUC fornecem um bilhete de refeição para um fabricante de cozinhas

A Dovy Keukens é uma empresa familiar com mais de 40 anos de experiência artesanal que ajudaram a formar um fabricante progressivo e de alta tecnologia de cozinhas personalizadas. A empresa realiza processos de produção interna que incluem serragem, fresagem, montagem, pintura e instalação para clientes em toda a Bélgica.

O controlo de tudo internamente ajuda a Dovy a garantir que os preços se mantêm acessíveis para os clientes. Ao longo da última década, este espírito levou a empresa a adotar um número crescente de robôs FANUC nos seus processos de produção, aumentando a qualidade e a quantidade.

Christ Muylle, que gere a Dovy juntamente com o seu pai e irmão, afirma que o crescimento contínuo ao longo dos anos está a impulsionar a necessidade de uma produção mais rápida e eficiente.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Estamos satisfeitos com o serviço. Também o facto de só termos precisado dele uma vez. Ao utilizar robots na nossa produção, conseguimos aumentar seriamente a qualidade e a quantidade.

Testemunhos citação

Chris Muylle

Proprietário Dovy Keukens

"Escolhemos os robôs porque estávamos convencidos de que eles oferecem a melhor e mais eficaz solução para esta necessidade", diz ele. "Acho notável como os robôs podem trabalhar de forma rápida, eficiente e com uma fiabilidade muito elevada. Temos várias aplicações diferentes para os nossos robôs. Por exemplo, um robô de pintura da FANUC aplica verniz de alto brilho nas portas dos nossos armários de cozinha. Utilizamos mais três robôs da FANUC para facilitar um tipo de sistema de retorno, em que as peças de cozinha que saem das máquinas são colocadas na orientação correta e devolvidas ao operador."

Entre os vários robôs industriais de seis eixos da FANUC atualmente no local encontram-se os modelos M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 e M-710𝑖C/70. Alguns tiram partido de uma calha linear de sétimo eixo.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Com a utilização de robôs na nossa produção, conseguimos um aumento significativo da qualidade e das quantidades, para não falar do facto de os robôs não necessitarem de salários", afirma Muylle. "Um robô é um funcionário ideal para a Dovy, que nunca está doente ou ausente."

Como nota final, após mais de uma década de trabalho com estes robôs, a empresa relata total satisfação com a equipa de assistência da FANUC. De facto, devido à adoção de estratégias de manutenção preventiva, a Dovy apenas recorreu à assistência da FANUC uma vez durante todo esse tempo.

Fique por trás da tecnologia: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.