Skip to main content
Erkul Cosmetics

Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC

A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Como um dos fabricantes de cosméticos de crescimento mais rápido do mundo, a Erkul Cosmetics pretendia obter um parceiro de tecnologia de automação que levasse as suas operações de produção para a vanguarda da excelência da indústria.

Solução

A Erkul Cosmetics tem atualmente uma vasta gama de produtos FANUC na sua sede na Turquia, incluindo máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas ROBOSHOT e robôs industriais LR Mate 200𝑖D/7L. Estas soluções são fundamentais para um espírito de melhoria contínua, uma vez que a empresa procura conquistar ainda mais quota de mercado.

Resultado

Os produtos de automação da FANUC estão atualmente a melhorar a qualidade e a eficiência nesta empresa de produção progressiva. Além disso, as tecnologias da Indústria 4.0 da FANUC oferecem capacidades de acesso remoto e uma flexibilidade considerável, enquanto os produtos também contribuem para poupanças no consumo de energia até 70%.

Erkul Cosmetics

A Erkul Cosmetics, sediada na Turquia, é um dos principais fabricantes de creme de base, blush em pó compacto, sombra de olhos, rímel, batom, brilho labial e verniz para unhas. Fundada em 1983, a empresa exporta atualmente para mais de 90 países nos cinco continentes e é um dos cinco maiores fabricantes mundiais de verniz para unhas. A Erkul Cosmetics produz os seus cosméticos, juntamente com embalagens de plástico, nas instalações de fabrico integradas de 70 000 m2 da empresa em Istambul. As tecnologias avançadas e os processos modernos são uma premissa central do sucesso da empresa, em conformidade com as acreditações de qualidade reconhecidas internacionalmente.

Saiba mais sobre a Erkul Cosmetics
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Melhorar o fabrico de cosméticos

A Erkul Cosmetics tem uma visão clara para se tornar ainda melhor no fabrico, ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades de uma variedade infinita de produtos em diferentes mercados.

Mesut Erkul, membro do Conselho de Administração da Erkul Cosmetics, afirma: "Todos os dias, desde o início do nosso percurso, colocámos a nós próprios a questão: como podemos melhorar a qualidade e a eficiência?"

Para ajudar a empresa a proporcionar uma melhoria contínua, a Erkul Cosmetics conta com as soluções de máquinas-ferramenta e robôs da FANUC, incluindo máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT totalmente eléctricas e robôs industriais LR Mate 200𝑖D/7L. Então, porquê a FANUC?

"A principal razão é a capacidade da FANUC para fornecer vários produtos que podem comunicar entre si sem equipamento adicional. É tudo uma questão de UMA FANUC: um único parceiro de soluções", afirma Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

A FANUC satisfaz as necessidades da nossa produção com uma grande variedade de produtos. Em particular, as soluções da Indústria 4.0 da FANUC e as respetivas capacidades de acesso remoto proporcionam uma flexibilidade única que, em última análise, resulta na obtenção de poupanças de energia de cerca de 70%.

Testemunhos citação

Yavuz Zorlular

Diretor técnico da Erkul Cosmetics

O diretor técnico, Yavuz Zorlular, continua: "Além disso, o suporte que a FANUC fornece representa o conceito de servir como um verdadeiro parceiro em automação para fábricas.

A Erkul Cosmetics aplica operações simples e rápidas em todo o seu processo de fabrico, em grande parte graças aos robôs FANUC fáceis de programar e a várias soluções de software que proporcionam uma adaptabilidade considerável em todas as operações da fábrica. Num curto espaço de tempo, a empresa consegue atribuir robôs FANUC a diferentes tarefas e fazê-los funcionar sem problemas para uma produção ininterrupta.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"A taxa de fiabilidade de 99,9% dos produtos da FANUC resulta numa eficiência máxima, com um fabrico ininterrupto e baixos custos de manutenção que proporcionam um retorno do investimento [ROI] inigualável", explica Zorlular. "Com a integração das soluções tecnológicas de 360° da FANUC, podemos concentrar-nos na conceção de produtos mais sofisticados e fornecer "melhor" aos nossos clientes."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Os robôs FANUC que utilizamos com as nossas máquinas de produção proporcionam grandes vantagens em termos de tempo e orçamento graças às suas capacidades flexíveis. Podemos envolvê-los em qualquer processo com modificações e configurações muito limitadas.

Testemunhos citação

Mesut Erkul

Membro do Conselho de Administração da Erkul Cosmetics

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.