Skip to main content
FAMAR

Cobot FANUC traz flexibilidade às operações de torno vertical

A Famar, um construtor italiano de tornos verticais, integrou um sistema de recolha de contentores, possibilitado por um robô colaborativo (cobot) da FANUC, na sua máquina Ciao 6 recentemente desenvolvida. O sistema facilita o reconhecimento, a recolha e o manuseamento de peças de contentores para e do transportador da máquina, tornando a aplicação flexível e adaptável a diferentes componentes.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Embora o torneamento vertical seja um processo maduro, os construtores progressivos destas máquinas estão constantemente à procura de formas de fazer avançar a tecnologia. O fabricante italiano de tornos verticais Famar, por exemplo, queria introduzir mais flexibilidade através de um sistema de automação especialmente desenvolvido para o seu novo torno vertical Ciao 6. O sucesso desta ideia dependia da conceção de uma solução especial de recolha de contentores com um robô colaborativo (cobot). Como utilizador de sistemas CNC da FANUC há mais de 25 anos, a Famar recorreu ao especialista global em automação para obter aconselhamento.

Solução

A FANUC recomendou o seu cobot CRX-10𝑖A. Com um peso de apenas 39 kg, a agilidade do CRX-10𝑖A significa que pode efetuar um movimento altamente funcional de subida e descida para recolher uma peça de um contentor situado à frente e colocá-la num transportador posicionado atrás, num único movimento suave. Como nota adicional, a Famar também adapta o sistema CNC FANUC 0𝑖-TF ao seu novo torno vertical Ciao 6.

Resultado

Ao apostar no cobot FANUC CRX-10𝑖A, a Famar introduziu com êxito uma automação flexível no processo de torneamento vertical. Além disso, o CNC FANUC 0𝑖-TF para tornos oferece uma fiabilidade comprovada e uma relação preço/desempenho competitiva. O mais importante de tudo é que a FANUC fornece à Famar (que exporta 80% das suas máquinas) um serviço e apoio fiáveis em todo o mundo, mesmo em países onde a Famar não está presente.

Sobre a Famar

A Famar constrói tornos verticais para a indústria automóvel, bem como para sectores complementares, tais como camiões, tractores e máquinas de terraplanagem. Fundada em 1973, as instalações de produção tecnologicamente avançadas da empresa, com 27.000 m², situam-se nas encostas do Monte Pirchiriano, à sombra da imponente Sacra di San Michele, perto de Turim, Itália. No total, a Famar já construiu mais de 6000 máquinas para clientes em todo o mundo. A empresa, com cerca de 210 trabalhadores, gera um volume de negócios anual na ordem dos 70 milhões de euros.

SABER MAIS SOBRE A Famar
FAMAR success story

A FANUC ajuda a Famar a acrescentar uma nova dimensão aos tornos verticais

Fausto Marinello é o Diretor Executivo da Famar Srl, uma empresa com uma longa e bem sucedida história de construção de tornos verticais para o sector automóvel. Para a sua mais recente máquina, a Famar pretendia dar um novo impulso às operações de tornos verticais, introduzindo uma automatização flexível no processo.

Para concretizar este conceito, a empresa começou por desenvolver um sistema especial de recolha de contentores para a Ciao 6, que pode transformar peças até 260 mm de diâmetro. No centro do sistema de recolha de contentores, a Famar selecionou um robô colaborativo (cobot) FANUC CRX-10𝑖A, proporcionando uma verdadeira inovação no mundo do torneamento vertical.

FAMAR success story

Os nossos utilizadores finais apreciam a simplicidade dos controlos FANUC e o seu apoio ao rápido arranque da máquina. A maioria dos nossos clientes já possui controlos da família FANUC, pelo que se sentem confortáveis com a tecnologia.

Testemunhos citação

Maruo Martin

Diretor Técnico da Famar

A Ciao 6 combina alto desempenho, automação e estabilidade numa única solução. Oferece aos utilizadores finais o equilíbrio ideal da Famar entre produtividade e flexibilidade, o que é cada vez mais importante no sector automóvel. A adoção de um cobot da FANUC também proporciona uma diferenciação no mercado, permitindo que os operadores de máquinas trabalhem em conjunto com a CRX-10𝑖A sem protecções ou barreiras.

A Famar selecionou o cobot da FANUC devido à sua facilidade de programação. O CRX-10𝑖A reconhece, seleciona e transporta componentes entre um contentor e o transportador da máquina, tornando a aplicação adaptável a diferentes peças.

A associação da nova máquina à tecnologia FANUC não termina com o CRX-10𝑖A, como explica o CEO da empresa, Fausto Marinello: "A nossa Ciao 6, moderna e flexível, evoluiu a partir dos modelos anteriores. A máquina dispõe agora de um CNC da FANUC para suportar este torno vertical flexível, rápido e simples. O CNC proporciona a satisfação do cliente em termos de fiabilidade, produtividade e precisão."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, Diretor Técnico da Famar, acrescenta: "Utilizamos CNCs da FANUC há mais de 25 anos. Para o Ciao 6, optámos pelo FANUC 0𝑖-TF, um CNC padrão para tornos que oferece uma excelente relação preço/desempenho. Além disso, a FANUC possui um sistema aberto que nos permite personalizar a interface homem-máquina [HMI]."

O suporte global é outro aspeto da oferta da FANUC que a Famar e os seus clientes apreciam bastante. A empresa exporta cerca de 80% das suas máquinas.

"A tecnologia demonstra uma excelente fiabilidade, mas na rara eventualidade de uma avaria, a FANUC garante-nos um serviço global", explica Martin. "Ter essa segurança de assistência da FANUC, especialmente em países onde não estamos presentes, é muito benéfico."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.