Skip to main content
Gnutti

Plně automatizovaná výroba dílů od kazety po kazetu

Výroba bez dozoru a snadná vzdálená správa je snem mnoha výrobních podniků. Společnost Gnutti Transfer přijala výzvu vytvořit vysoce automatizovanou výrobní jednotku s flexibilní architekturou jednotky.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Zavedení výrobního systému IoT, který by zahrnoval všechny fáze práce potřebné k výrobě hliníkových skříní odlévaných pod tlakem.

Řešení

Zařízení integruje různé stroje, včetně flexibilního přenosu na 10 stanic a pěti robotů podílejících se na automatizaci všech fází procesu. Řízení probíhá prostřednictvím dvou jednotek FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Výsledek

Systém navržený společností Gnutti Transfer umožňuje zákazníkovi vyrábět díly od kazety po kazetu zcela automaticky a bezpečně.

Gnutti

V roce 1955 založil Quirino Gnutti ve městě Brescia společnost Gnutti Transfer, která se zabývala konstrukcí soustruhů a transferových strojů. V průběhu let se firma rozrůstala a vyvíjela, integrovala nové flexibilní, modulární a inovativní koncepce a zároveň věnovala zvláštní pozornost konstrukci strojů a udržitelnosti výroby. Každý rok společnost Gnutti Transfer expeduje ze svého závodu v Ospitalettu 35-40 strojů.

ZJISTĚTE VÍCE O GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Plně automatizovaná výroba dílů

Každá dílna sní o plně vertikální, automatizované a integrované výrobě dílů, která zajišťuje maximální spolehlivost a flexibilitu spolu s možností dálkového dohledu a řízení celého procesu. Díky dovednostem a zkušenostem společnosti Gnutti Transfer se tento sen stal skutečností.

Projekt byl velmi složitý, jak vysvětluje Giovanni Gualco, vedoucí obchodní oblasti společnosti Gnutti Transfer: „Cílem zákazníka bylo začít se surovými díly v přepravní kazetě a skončit s hotovými díly zpět v přepravní kazetě v jediném cyklu.“

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Na začátku procesu probíhá nakládání pomocí automatického rozpoznávání, rozdělování a kontroly kazetových dílů a poté každý díl prochází kontrolní stanicí pro laserové značení. Transferový stroj pak provádí obráběcí operace před vyjmutím k mytí. Po omytí, aby se odstranily veškeré zbytky, systém vrátí díly do kazety.

Roboty jsou přítomny ve všech fázích: robot vybavený systémem robotického vidění vyjme surové díly z kazety a umístí je na dopravník, který zásobuje laserový stroj pro značení; druhý robot pak nakládá díly do přenosového stroje, než třetí robot stroj vyloží a umístí díly do mezistanice. Čtvrtý robot nakládá součásti do myčky a konečně pátý robot odebírá součásti z myčky a ukládá je zpět do kazety, připravené k automatickému předání do montáže.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Tento přenosový stroj je součástí flexibilní přenosové řady GR-MR společnosti Gnutti Transfer. Skládá se z 10 stanic s 11 ovládacími jednotkami umístěnými na příčníku a zahrnuje 45 os ovládaných v jednom procesu, přičemž doba cyklu je pouhých 8 sekund. Všech 33 lineárních os a 10 rotačních os je vybaveno motorizací FANUC s digitálními pohony a optickými připojeními.

Složitost projektu a vysoký počet řízených os si vyžádaly obrovské investice do času a lidských zdrojů. Zapojení strategického partnera, jako je společnost FANUC, bylo v podstatě klíčem k vítěznému technologickému přínosu."Strategický proto, že společnost FANUC je jediná, která nás může podpořit v tak složitém projektu, jako je tento; vítězný proto, že technologie společnosti FANUC zajišťuje dokonalou funkčnost systému," uvádí Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco
Citace z referencí

Giovanni Gualco

Manažer prodejní oblasti Gnutti Transfer

Jednotka je certifikována pro Průmysl 4.0: sklíčidla a všechny díly jsou vybaveny senzory, které analyzují data týkající se funkčnosti jednotky. Průmyslový počítač je kompletně určen pro správu stroje a řízení více než 12 000 proměnných, což umožňuje přizpůsobení funkcí, které sahají od preventivní/prediktivní údržby až po regulaci procesních parametrů. Zákazník se může vzdáleně přihlásit, dohlížet na stroj, spouštět cykly a měnit konfiguraci celého systému pro provádění různých typů zpracování.

 

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.