Skip to main content
Deplast

Topprestaties in spuitgieten: een glansrol voor FANUC

De kunststofindustrie staat onder druk om haar duurzaamheid te verbeteren. De volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT zijn een steeds populairdere en proactieve manier voor OEM's van kunststofproducten en spuitgietbedrijven op contractbasis om hun energieverbruik te verminderen, hun kosten te drukken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Als toonaangevend specialist in spuitgieten streefde Deplast ernaar om de capaciteit van zijn steeds geavanceerdere fabriek in Hongarije uit te breiden, terwijl de milieuprestaties van zijn ISO14001-gecertificeerde productie wilde versterken.

Oplossing

Sinds 2017 heeft Deplast vijf krachtige, volledig elektrische ROBOSHOT-spuitgietmachines van FANUC geïnstalleerd, die tot 70% minder energie verbruiken dan vergelijkbare hydraulische spuitgietmachines. De ROBOSHOT machines ter plaatse zijn onder andere 𝛼-S50𝑖A (twee), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A en 𝛼-S220𝑖A modellen.

Resultaat

Deplast's eigen metingen en analyses bewijzen dat de volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC veel energiezuiniger zijn dan de hydraulische modellen van het bedrijf. Vandaag helpen de vijf ROBOSHOT-machines dit vooruitstrevende productiebedrijf om te voldoen aan de toenemende eisen van klanten, inclusief last-minute bestellingen voor levering de dag nadien.

Deplast

Deplast is gevestigd in Tatabánya, ongeveer 50 km ten westen van Boedapest, Hongarije, en heeft 30 jaar ervaring in het spuitgieten van technische kunststoffen. Ongeveer 60% van de productie van het bedrijf bestaat uit contractproductie, en nog eens 40% bestaat uit het eigen assortiment kunststofproducten voor de voedingsindustrie en huishoudelijke producten. Deplast heeft momenteel 11 spuitgietmachines op waarvan er nu vijf FANUC ROBOSHOT modellen zijn. Vandaag kan het bedrijf sluitkrachten aan van 35 tot 220 ton en schotgewichten van 0,5 tot 330 gram. Dankzij een sterk opgebouwd netwerk van contacten biedt Deplast een uitgebreide service van ontwerp tot implementatie.

MEER INFORMATIE OVER Deplast
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Topprestaties in spuitgieten: een glansrol voor FANUC

Als een ervaren en gerespecteerde producent van kunststof spuitgietonderdelen beschikt Deplast over certificeringen volgens zowel MSZ EN ISO 9001:2009 als MSZ EN ISO 14001:2005. Hiermee garandeert het bedrijf een hoogwaardige, snelle en flexibele service met oog voor het milieu. De keuze van de spuitgietmachines sluit volledig aan bij deze strategie.

"We leggen altijd grote nadruk op duurzaamheid en energiezuinigheid bij het selecteren van onze spuitgiettechnologieën", bevestigt Dettre Kadosa, Executive Director bij Deplast.

Een groeiend aantal (vijf) van de 11 spuitgietmachines bij Deplast zijn volledig elektrische ROBOSHOT-modellen van FANUC. Alle vijf zijn er sinds 2017 en bieden stabiliteit in de productie en toekomstgericht spuitgieten. Het bedrijf beschikt over ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (twee), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A en 𝛼-S220𝑖A modellen.

Met hun volledig elektrische assen verbruiken ROBOSHOT machines 10-15% minder energie dan vergelijkbare elektrische machines en tot 70% minder dan vergelijkbare hydraulische machines, grotendeels dankzij intelligente energieterugwinning en superieure FANUC servotechnologie.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial

Eigen metingen tonen aan dat onze volledig elektrische FANUC spuitgietmachines veel energiezuiniger zijn dan onze hydraulische modellen.

Aanvraag Referenties

Dettre Kadosa

Directeur bij Deplast

"Ik ben ervan overtuigd dat hun efficiëntiewinst nog sterker tot uiting komt wanneer we een langere termijn bekijken, bijvoorbeeld over een periode van 15 jaar. Een groot pluspunt van FANUC is hun decennialange ervaring in het ontwikkelen van elektrische spuitgietmachines en bijhorende componenten. Omdat ze alles in eigen huis produceren en niets uitbesteden, hebben ze diepgaande expertise opgebouwd in volledig elektrische technologie. Bovendien is FANUC bijzonder proactief: ze staan altijd klaar om ons op welke manier dan ook te ondersteunen."

Als relatief klein bedrijf ziet Deplast zijn schaalgrootte juist als een troef: het kan snel schakelen, zelfs bij last-minute bestellingen. In zulke gevallen garandeert Deplast dat klanten hun onderdelen al de volgende dag ontvangen — mogelijk gemaakt door een sterk geautomatiseerd productieproces en een efficiënte tweeploegendienst. Dankzij deze structuur blijft de omzet gestaag groeien, terwijl het personeelsbestand nagenoeg gelijk blijft.

"Ik hoop dat we ook in de toekomst een goede relatie met FANUC zullen blijven behouden en ik ben er zeker van dat we samen zullen werken aan toekomstige automatiseringsprojecten," besluit hij.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.