Skip to main content
Fastlog

Fastlog AG gebruikt FANUC robots voor industrieel polijsten

Handmatig polijsten is een delicate en fysiek veeleisende taak. Bij Fastlog leidde dit systeem vaak tot gezondheidsgerelateerde afwezigheden, daarom besloot het bedrijf het proces te automatiseren om de werknemers te ontlasten.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Fysiek veeleisende en monotone taken zoals het verwijderen van oude zelfklevende etiketten, polijsten en verpakken moesten worden uitbesteed aan industriƫle robots. Terwijl de polijstrobots moesten voldoen aan de efficiƫntievereisten van het bedrijf, moest de palletiseerrobot verschillende verpakkingen met onregelmatige afmetingen kunnen verpakken.

Oplossing

Fastlog gebruikt een FANUC M-20š‘–A/10L robot uitgerust met š‘–RVision en zuiggrijpers voor het palletiseren en een FANUC M-10š‘–A robot uitgerust met een krachtsensor voor het polijsten.

Resultaat

Het palletiseren bij Fastlog is nu volledig geautomatiseerd en PALETTI, zoals het personeel de M-20 noemt, is een welgekome aanvulling op het team. De M-10 voert nu non-stop het inspannende polijstproces uit in een speciale cel terwijl de FANUC krachtsensor zorgt voor een constant hoge kwaliteit.

Fastlog

Fastlog AG is een bedrijf dat in 2009 opnieuw werd opgericht, maar voortbouwt op meer dan 100 jaar traditie uit de voormalige PTT‑groep. Vandaag werken er 140 medewerkers in de service en logistiek van reserveonderdelen voor zakelijke klanten. Het doel van deze nicheactiviteit is om de levenscyclus van gebruikte elektronische basisapparaten – zoals modems en set‑topboxen uit de IT‑ en telecomsector – te verlengen en ze, volledig getest en gecontroleerd, opnieuw beschikbaar te maken voor de markt.ā€

MEER INFORMATIE OVER FASTLOG
Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Automatisering ontlast werknemers

Moderne bedrijven kunnen zich geen compromissen veroorloven op het vlak van snelheid en kwaliteit. Daarom is automatisering van complexe of specifieke processen essentieel. Robots blinken uit in zware of repetitieve taken en bieden waardevolle ondersteuning aan medewerkers. Bij Fastlog AG in Gwatt, Zwitserland, dragen FANUC‑robots bij aan het verlengen van de levensduur van elektronische apparaten, zoals modems, door onder andere het polijsten en palletiseren van gereviseerde producten over te nemen

Alle apparaten bij Fastlog ondergaan een grondige inspectie en krijgen de nieuwste software-updates op moderne meetwerkstations. De laatste stap is het opknappen van de covers, die voorzichtig gepolijst moeten worden om onvolkomenheden te voorkomen. Het handmatig repareren van elk apparaat en het verwijderen van oude zelfklevende labels zijn fysiek veeleisende en eentonige taken.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image
Aanvraag Referenties

Marcel Hadorn

Manager Operations bij Fastlog

In samenwerking met de integrator Derap AG ontwikkelde Fastlog een gedetailleerde specificatie van de vereisten. In eerste instantie lag de focus op de M-20š‘–A/10L palletiseerrobot, die al snel voldeed aan de gewenste prestatie van het verwerken van 12 toestellen per minuut.

De belangrijkste uitdaging was het optimaal plaatsen van verschillend gevormde, in krimpfolie verpakte verpakkingen op pallets met behulp van excentrische zuignappen om een stabiel transport te garanderen. FANUC's š‘–RVision systeem bood hierbij een oplossing.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

In vergelijking met het palletiseersysteem was de implementatie van het polijstsysteem eenvoudiger. Marcel Hadorn, Operations Manager bij Fastlog, verduidelijkt: "Het het polijstsysteem hebben we onze doelen volgens planning bereikt, en zelfs meer personeelsbesparing gerealiseerd dan met het palletiseersysteem."

Fastlog heeft een aanzienlijke interne expertise opgebouwd, waardoor zij het nieuwe palletiseersysteem onafhankelijk kunnen programmeren. Deze mogelijkheid is cruciaal voor de aanpassing van het programma en Hadorn kijkt uit naar een verdere samenwerking met Derap en FANUC.

Ondertussen vereiste de M-10š‘–A polijstrobot een continue toepassing van kracht voor geautomatiseerd polijsten om een consistente kwaliteit te garanderen. Dit werd bereikt door gebruik te maken van FANUC's krachtmomentum sensor, die rechtstreeks communiceert met de M-10š‘–A robotbesturing om een consistente polijstkracht te handhaven, wat resulteert in een uniforme kwaliteit en een aanzienlijke tijdsbesparing tijdens het programmeren.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Het hele polijstproces voor plastic behuizingen met gevoelige elektronica is delicaat, net als het snelle verpakken van voltooide apparaten op pallets. "Onze werknemers zijn dankbaar dat deze taken vandaag de dag door robots kunnen worden overgenomen," beweert Hadorn, die de voordelen van robotassistentie bij het verbeteren van de efficiƫntie en het verminderen van de fysieke belasting van werknemers benadrukt.

Laat u inspireren!

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Bad- en wastafelfabrikant kiest voor de voordelen van FANUC Automation

Veel taken in de industrie lenen zich uitstekend voor automatisering. Slijpen en polijsten behoren daar zeker toe, vooral wanneer uitdagende materialen deze processen traag en belastend maken voor menselijke operatoren.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Kermamiekfabriek overdonderd door mogelijkheden FANUC robots

Wanneer een fabriek zijn eerste FANUC robot installeert, zijn de voordelen zo groot dat andere robots snel volgen. De toonaangevende keramiekproducent Apulum is hiervan een goed voorbeeld. Na de installatie van de eerste FANUC robot in 2014, zijn er sindsdien verschillende bij gekomen in het bedrijf. Apulum wil nu zijn verpakkingsactiviteiten verder uitbreiden met FANUC robots.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.