Skip to main content
Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Seguros, flexibles, rápidos de implementar y fáciles de programar. Nuestros robots colaborativos cuentan con la reconocida fiabilidad de FANUC y 8 años de funcionamiento sin mantenimiento para satisfacer las necesidades de producción de los fabricantes actuales.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivos CRX

La serie CRX de robots colaborativos simplifica y agiliza la puesta en marcha de su automatización. Integre fácilmente dispositivos periféricos con herramientas de fin de brazo (EOAT), accesorios y plugins aprobados por FANUC. Descubra la selección ahora.

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas e información  sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables para ayudarle a tomar las decisiones correctas y sacar el máximo provecho de sus productos FANUC.

 

Woman using the Tablet Teach pendant. CRX with iRVision and griper

Aprendizaje de robots colaborativos

Con los vídeos gratuitos de formación sobre robots colaborativos, aprenderá lo fácil que es empezar a utilizar los Cobot CRX. Regístrese hoy mismo y empiece a ver los vídeos de formación en línea del Cobot CRX, en los que se demuestra la facilidad de uso y la sencilla configuración diseñada para poner en marcha su producción en un abrir y cerrar de ojos.

Inspírese

Inspírese en el éxito de los demás

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

El fabricante de campanas aprovecha las ventajas de los robots FANUC

La cooperación entre FANUC y el fabricante de campanas extractoras Silverline, que comenzó con un proyecto especial de unión automatizada en 2015, ha dado lugar a un total de 17 robots trabajando en toda la fábrica de la empresa en Turquía. FANUC es testigo habitual de este tipo de resultados, en los que dar el salto inicial a la inversión en robótica lleva a una comprensión casi inmediata de que la fabricación puede alcanzar niveles de Rendimiento totalmente nuevos.

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Soluciones adhesivas AS

Uniendo fuerzas: El cobot de FANUC es la solución óptima para los adhesivos de AS

La automatización no es sólo para aplicaciones de gran volumen. AS Adhesive Solutions, consultora especializada y socio de la industria de adhesivos, reconoce que muchas PYMES que procesan pequeñas cantidades pueden beneficiarse de procesos total o parcialmente automatizados. En estos casos, un robot colaborativo (cobot) suele ser la mejor solución.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Kunzmann GmbH

Del aula de formación al taller: KUNZMANN adopta el Cobot CRX de FANUC

BKUNZMANN Maschinenbau, fabricante alemán de fresadoras universales y centros de mecanizado de alta calidad, ha presentado un robot colaborativo CRX de FANUC para facilitar las actividades de formación y producción. La facilidad de programación, la flexibilidad de integración y la seguridad de la interacción persona-robot hacen que el sistema sea ideal para los principiantes en automatización. El cobot CRX de KUNZMANN ayuda ahora a demostrar las capacidades robóticas y, al mismo tiempo, admite aplicaciones de carga y descarga de máquinas en la línea de producción.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

El cobot de FANUC ayuda a GER4TECH a dar un paso adelante

El desarrollo de un nuevo robot requiere conocimientos especializados, experiencia y, a menudo, la colaboración con partners que cuenten con conocimientos específicos en determinados campos tecnológicos. Por ello, cuando GER4TECH buscó a un especialista en robots colaborativos para dotar de capacidades avanzadas a su nuevo robot móvil autónomo (AMR), la empresa se puso en contacto con FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

El Cobot CRX de FANUC aumenta la flexibilidad de la producción

Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles aún más altos de calidad y flexibilidad. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que lo dicten los volúmenes de producción. En concreto, Bonvicini Carpenteria aprovecha las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.